Soporte de llenado contra salpicaduras GridLoc
Piezas de la torre de enfriamiento
Marca: Marley | Tipo de producto: Piezas de la torre de enfriamiento
Descripción general
GridLoc splash-fill support is a polypropylene injection molded support for use in crossflow towers. The GridLoc design has a pair of integral, opposing, downward sloping splash bar grips attached to the vertical strands in each window to secure splash bars.
The lower horizontal strand has a short pair of vertical nubs to center splash bars and provide a nonabrasive support that eliminates the need for bench supports.
The GridLoc design has a molded in shelf support at the top of the grid for attaching the grid to the structural members. The grid can be either nailed or screwed to the support member to avoid movement of the grid in the horizontal plane.
The typical GridLoc arrangement will be in 4’ x 6’ bays with bars parallel to air flow. The nominal window opening for bar spacing is 4” horizontal by 8” vertical. The GridLoc splash bar grips are compatible with many Marley splash bar designs as well as commercially available bars. GridLoc will retrofit on historic Marley towers.
High performance
Tarea pesada
Tarea pesada
Las piezas OEM originales de Marley están diseñadas con precisión para brindarle un producto confiable. Si bien otros proveedores pueden ofrecer piezas con un ahorro inicial, usted corre el riesgo de reducir el rendimiento y perder las calificaciones FM y CTI. Las piezas OEM de Marley brindan la durabilidad en la que puede confiar porque las diseñamos y fabricamos exclusivamente para torres de enfriamiento.
Dado que el funcionamiento de la planta depende del rendimiento de su torre de enfriamiento, es importante seleccionar las piezas que se encuentren entre las de mayor calidad disponibles: piezas OEM de Marley.