Marley NC Everest®的安装 - Adan医院。

科威特最大的一家医院采用6个Marley® NC Everest®冷却塔单元设计其冷却系统。冷却塔的冷却能力提高了50%,为5台1850吨的冷水机提供服务,并具有更高的节能性、更少的组件和更低的维护成本。

更多视频



数据中心的蒸发式冷却

数据中心过程中的蒸发式冷却塔

数据中心内巨大的计算能力会产生热量,使高效冷却成为关键的建筑系统要求。蒸发式冷却塔是许多数据中心冷却系统的一个组成部分。
更换冷却塔过滤器

Marley® BasinGard™ 过滤器的安装和更换。

Marley® BasinGard™过滤器简化了冷却塔热水池的清洁工作,保护了冷却塔部件,从而节省了时间和金钱。
蒸发式冷却

Marley®模块化冷却塔预告

SPX Cooling Technologies 创新的模块化冷却塔建设理念支持安全举措、压缩时间表、减少现场工作人手等。请联系您当地的销售代表,观看完整的视频并了解更多关于模块化冷却塔选项的信息:https://dev-spx-cooling.pantheonsite.io/rep-search/。
马利MH元素液体冷却器

介紹Marley MH Element™液體散熱器。

广受欢迎的Marley MH流体冷却器系列已经扩展到其他型号。增加了铜线圈的Marley MH Element™流体冷却器提供了最大的单位面积效率。
冷却塔视频

SGS工业蒸发式冷凝器介绍。

为满足您对优质工业蒸发式冷凝器的需求,新的SGS工业蒸发式冷凝器经过精密设计和精心制造。
Marley NC Everest®的安装 - Adan医院。

Marley NC Everest®的安装 - Adan医院。

科威特最大的一家医院采用6个Marley® NC Everest®冷却塔单元设计其冷却系统。冷却塔的冷却能力提高了50%,为5台1850吨的冷水机提供服务,并具有更高的节能性、更少的组件和更低的维护成本。
冷却塔零件视频

如何安装马利数控冷却塔第13集:风扇缸。

Marley® 风扇气缸是保护风扇叶片、将声音和振动降至最低、并在所有冷却塔应用中促进最佳性能的关键部件。
Marley Fit Selection软件

马利FIT选型软件

我们新的Marley FIT送风选择软件考虑到所有冷却塔机械系统部件之间的关系,推荐一个完整的系统。空气流量与冷却塔的热性能成正比。利用来自SPX研发中心的性能数据,并经过独立测试和验证,Marley FIT选型软件促进了冷却塔性能的最大化和价值的最大化。获取FIT。现在注册www.marleyfit.com。
冷却塔视频

如何安装马利®NC®冷却塔第12集:弗卢梅斯和威尔盖茨

在具有多个单元的 NC 冷却塔上,可选择互连烟流组件,以平衡和维护多个收集盆地之间的适当水位。
冷却塔视频

如何安装马利 NC 冷却塔第 11 集:气流外部电机

在具有电机外部气流(MOA 选项)的塔上,现场安装并对齐电机、电机支架和驱动轴。
冷却塔视频

如何安装马利 NC 冷却塔第 10 集:梯子组装和安装

如果您的马利 NC 冷却塔包括用于访问风扇甲板的可选梯子,请观看此视频以确保正确安装和配置。
冷却塔视频

如何安装马利 NC 冷却塔第 9 集:气入口面梯护栏

如果您的马利 NC 冷却塔包括用于进气(百叶窗)面梯的可选护栏,请观看此视频以确保正确安装和配置。
冷却塔视频

如何安装马利 NC 冷却塔第 8 集:卡壳面梯的护栏

如果您的马利 NC 冷却塔包括用于外壳面梯的可选护栏,请观看此视频以确保正确安装和配置。
冷却塔视频

马利高级盆式加热器 (ABH)

Mark Groothuis(电气产品经理)回顾了马利®高级盆地加热器冷却塔控制面板的功能、优势和运行。
冷却塔视频

如何安装马利® NC® 冷却塔第 7 集:HC 阀门

如果您的马利 NC 冷却塔包括可选的水平控制 (HC) 阀,请观看此视频以确保正确安装和配置。
冷却塔视频

如何安装马利® NC® 冷却塔第 6 集:风扇护罩

遵循这些准则以加快流程,并确保将风扇护罩正确放置在您的马利 NC 冷却塔上。
冷却塔视频

如何安装马利® NC®冷却塔第 5 集:模块化提示和技巧

为了正确组装和安装模块化 NC 冷却塔,请遵循这些准则,以避免常见错误并加快冷却塔安装过程。
冷却塔视频

如何安装马利® NC®冷却塔第 4 集:安装模块

遵循这些简单的起重指南,将马利 NC 冷却塔吊入到位的整个过程将平稳高效。
冷却塔视频

如何安装马利 NC 冷却塔第 3 集:必要的硬件

为了正确组装和安装马利 NC 冷却塔,您的团队需要准备一些基本工具,您还应了解一些基本设备和步骤。
冷却塔视频

如何安装马利 NC 冷却塔第 2 集:安装说明和图纸

Marley NC 文献包包括所有 NC 冷却塔标准和可选组件的安装说明、物料单和安装图纸。
冷却塔视频

如何安装马利 NC 冷却塔第 1 集:现场准备、塔到达和卸载

遵循这些简单的准则,您的NC冷却塔的到达和卸载的整个过程将是顺利和高效的。
冷却塔视频

马利风扇测试设施

二十多年来,每一个Marley®风扇都经过准确验证,性能在这个模型风扇测试单元。
冷却塔视频

马利 DT 流体冷却器

看看马利 DT 流体冷却器,现在有一个新的翅盘线圈选项,可扩大干燥容量和热性能!
冷却塔视频

马利® NC®系列 • 尺寸/容量比较

与其他马利 NC 冷却塔型号相比,马利 NC 珠穆朗玛峰冷却塔有多大?看看马利NC8407、马利NC8414和马利NC8422冷却塔在尺寸和容量上的差异!
冷却塔视频

交叉流 Vs. 反流冷却塔

SPX 冷却技术公司的斯宾塞·考夫曼展示了横流冷却塔和反流冷却塔之间的差异。
冷却塔视频

马利®NC珠穆朗玛峰®大会

观看第一个马利®NC珠穆朗玛峰®冷却塔组装在SPX研发中心。
冷却塔视频

马利® HC 流量控制阀

马利® HC 阀提供低排放速度和限制飞溅,导致低压降。
冷却塔视频

马利®四边流维护

Mitch Case 讨论了马利®四流冷却塔的优点和适当维护。
冷却塔视频

迪科特B发电站维修

跟随我们的时移视频,SPX 修复 Didcot B 发电站的冷却塔单元,其原始设计后,不幸的火灾,严重损坏了三个以上电池。

我的冷却塔填充是否脏?

Mitch Case 讨论了如何区分冷却塔填充与正常规模堆积和堵塞填充需要维护。
冷却塔视频

马利®整体百叶窗

Ryan Miller 与 SPX 冷却技术讨论了在冷却塔中使用马利®集成百叶窗的优势。
冷却塔视频

301L vs 304 不锈钢

SPX 冷却技术的 Joe Evans 讨论了在马利®冷却塔中使用 301L 不锈钢的优势。
冷却塔视频

马利®齿轮箱®变速箱换油

杰罗姆詹宁斯走遍了改变你的马利®齿轮箱®冷却塔齿轮箱中的油的过程。
冷却塔视频

冷却塔齿轮传动 Vs. 皮带驱动器

杰罗姆·詹宁斯讨论了在冷却塔中的皮带传动装置上使用马利®齿轮传动®齿轮传动的好处。
冷却塔视频

马利 NCWD 冷却塔升降机

NCWD 是一款创新、获得专利的工厂组装的混合冷却塔,专为减少烟羽而设计。观看这个NCWD在英国伦敦被解除。
冷却塔视频

马利 MBX EZ 包装填充

MBX EZ Pack 填充的承包商友好型填充设计使安装快速方便,无需进行重大塔式修改。
冷却塔视频

马利 MD 珠穆朗玛峰大会

观看新的Marley MD Everest模块化冷却塔的组装。更多信息,请访问https://dev-spx-cooling.pantheonsite.io/products/marley-md-everest。
冷却塔视频

马利® M 系列齿轮®安装

新的马利® M 系列齿轮®齿轮传动:易于安装;可靠的性能。
冷却塔视频

马利®空气入口屏幕

SPX 冷却技术的 Mitch Case 讨论了在冷却塔上使用马利进气屏的优势。
冷却塔视频

马利零件 Vodcast 1 /3: 齿轮塞

来自马利/SPX冷却技术的杰罗姆·詹宁斯解释了使用真正的马利齿轮箱的好处(马利零件Vodcast第1部分,共3个)。
冷却塔视频

马利零件 Vodcast 2/3:驱动轴

来自马利/SPX冷却技术的杰罗姆·詹宁斯解释了使用真正的马利驱动轴的好处(马利零件Vodcast第2部分,共3个)。
冷却塔视频

马利零件 Vodcast 3/3: 风扇刀片

来自马利/SPX冷却技术的杰罗姆·詹宁斯解释了使用真正的马利风扇叶片的好处(马利零件Vodcast第3部分,共3个)。
冷却塔视频

马利冷却塔轴承润滑

SPX 冷却技术公司产品经理 Jerome Jennings 解释了正确维护马利冷却塔轴承的重要性,并提供了一些有用的提示,使轴承润滑变得简单。
冷却塔视频

马利 NS 喷涂系统概述

SPX 冷却技术公司的产品经理杰罗姆·詹宁斯讨论了马利 NS 喷涂系统对于现场安装的冷却塔的优势。
冷却塔视频

马利齿轮修复和修复

无论您是对 Marley Geareducer 操作和维护有疑问,需要组件自行执行维修,还是希望将您的设备送回我们这里进行最高级别的护理,SPX 都有解决方案。
冷却塔视频

马利 ST 喷嘴和杯系统

SPX 冷却技术高级工程师 Rob Negless 讨论了马利 ST 喷嘴和杯系统的优势。
冷却塔视频

马利 MH 流体冷却器

SPX 冷却技术区域销售经理 Ryan Miller 概述了马利 MH 流体冷却器。
冷却塔视频

马利机械浮动系统

Mitch 案例与 SPX 冷却技术讨论马利机械浮动系统。
冷却塔视频

马利 MD 塔概述

SPX 冷却技术的 Mitch Case 概述了马利 MD 冷却塔的功能。
冷却塔视频

马利齿轮箱®齿轮箱概述

Mitch Case 与 SPX 冷却技术提供了马利齿轮箱的概述。
冷却塔视频

马利冷却塔维护

SPX 冷却技术的 Mitch Case 讨论了马利冷却塔的机械维修技巧。
冷却塔视频

马利冷却塔负荷电机

瑞安米勒与SPX冷却技术谈论韦格负荷电机马利冷却塔。
冷却塔视频

马利 HC 流量控制阀

SPX 冷却技术零件经理罗伯特·斯瓦福德概述了马利 HC 流量控制阀的运行情况
冷却塔视频

马利 H3 风扇叶片间距调整

来自马利的Gary Stauffer 演示了如何调整马利 H3 风扇叶片上的刀片间距。
冷却塔视频

超静音风扇叶片间距调整

来自马利的 Gary Stauffer 演示了如何调整马利超安静风扇叶片上的叶片间距。