Seite wählen

Was ist Verdunstungskühlung?

ÜBER KÜHLTURME / WAS IST VERDAMPFUNGSKÜHLUNG?

Das Oxford English Dictionary definiert Verdunstungskühlung als „Temperaturabsenkung infolge der Verdunstung einer Flüssigkeit, die der Oberfläche, von der aus die Verdunstung stattfindet, latente Wärme entzieht.“ Dieser Prozess wird in industriellen und häuslichen Kühlsystemen eingesetzt und ist auch die physikalische Grundlage des Schwitzens.“

Über das Schwitzen hinaus ist die Verdunstungskühlung der Prozess, der für den Kühleffekt nach dem Schwimmen oder einer heißen Dusche verantwortlich ist. Verdunstungskühltürme Nutzen Sie die natürliche Kraft der Verdunstungskühlung, um die Temperatur des Wassers zu senken, das in industriellen Prozessen und in kommerziellen HVAC-Komfortkühlsystemen verwendet wird.

Was ist ein Verdunstungskühlturm?

A Kühlturm ist ein spezieller Wärmetauscher, bei dem Luft und Wasser in direkten Kontakt miteinander gebracht werden, um die Wassertemperatur zu senken. Dabei entsteht eine kleine Wassermenge verdampft, wodurch die Temperatur des durch den Turm zirkulierenden Wassers gesenkt wird.

Wasser, das durch einen industriellen Prozess oder in einem HVAC-Systemkondensator erhitzt wurde, wird über Rohre zum Kühlturm gepumpt. Wasser, das in den Kühlturm gelangt, wird durchgesprüht Düsen auf Schichten von Wärmeübertragungsmedien namens „füllenDadurch wird der Wasserfluss durch den Kühlturm verlangsamt und eine größere Oberfläche für die Ausbreitung des Wassers für einen maximalen Luft-Wasser-Kontakt geschaffen. Während das Wasser durch den Kühlturm fließt, wird es der Luft ausgesetzt, die von einem durch den Turm gezogen wird motorbetriebener Ventilator.

Wenn Wasser und Luft aufeinandertreffen, verdunstet eine kleine Menge Wasser, wodurch Wasser entsteht Verdunstungskühlung Aktion. Das gekühlte Wasser wird dann zurück zum HVAC-Kondensator oder zur industriellen Prozessausrüstung gepumpt, wo es erneut Wärme aufnimmt, und dann in einem kontinuierlichen Kreislauf zurück zum Kühlturm.

Ressourcen:

Cooling Tower Webinar

On-Demand-Webinar

Cooling Tower Fundamentals präsentiert grundlegende Verdunstungskühlung und Kühlturmprinzipien im Videoformat für diejenigen, die mehr erfahren möchten.

Cooling Tower Fundamentals

Handbuch zu den Grundlagen des Kühlturms

Das Cooling Tower Fundamentals Handbook ist eine wertvolle Ressource, die ein Glossar mit Begriffen, einen Überblick über die Designtypen und den Betrieb von Kühltürmen, Komponenten und Verantwortlichkeiten des Eigentümers enthält.

Arten von Verdunstungskühltürmen

Nicht alle Kühltürme sind für alle Anwendungen geeignet. Verdunstungskühltürme werden in verschiedenen Typen- und Größenkategorien entworfen und hergestellt. Bei der Bestimmung der besten Verdunstungskühlungslösung zur Erfüllung der Projektanforderungen ist es wichtig, die verschiedenen Typen sowie ihre Vorteile und Einschränkungen zu verstehen.

Crossflow-Kühltürme

In Querstromkühltürme Das Wasser strömt vertikal durch die Wärmeübertragungsfüllung, während die Luft horizontal quer zum Strom des fallenden Wassers strömt. Aus diesem Grund muss keine Luft durch das Wasserverteilungssystem strömen.

Daher werden Schwerkraft-Heißwasserbecken oben im Kühlturm über dem Füllmedium montiert.

Gegenstromkühltürme

Gegenstromkühltürme sind so konstruiert, dass die Luft senkrecht nach oben strömt, entgegen der Strömung des fallenden Wassers in der Wärmeübertragungsfüllung. Aufgrund dieses vertikalen Luftstroms verwenden Gegenstromkühltürme unter Druck stehende Rohr- und Düsensysteme, um Wasser auf die Wärmeübertragungsfüllung zu sprühen.

Da Luft durch das Sprühsystem strömen muss, sind die Rohre und Düsen so beabstandet, dass ein ausreichender Luftstrom gewährleistet ist.

Ressourcen:
What is a cooling tower?

Kreuzstrom- vs. Gegenstrom-Kühltürme

Erfahren Sie mehr über den Unterschied mit diesem Video von SPX Cooling Technologies, Inc.

Verdunstungskühltürme mit induziertem Zug im Vergleich zu Verdunstungskühltürmen mit erzwungenem Zug

Saugzug Kühltürme verfügen über Ventilatoren, die normalerweise oben auf dem Kühlturm montiert sind, um Luft durch das Füllmedium zu saugen. Umgekehrt, Zwangsentzug Kühltürme verwenden Gebläse, die an der Basis der Lufteinlassfläche angebracht sind, um Luft durch den Kühlturm zu drücken.

Marley Induced Draft Cooling Tower
Marley MD Saugzugkühlturm
Forced Draft Cooling Tower
Marley MCW Zwangszugkühlturm

Werksmontierte (FAP) vs. vor Ort errichtete (FEP) Verdunstungskühltürme

Werksmontierte Verdunstungskühltürme (FAP) werden in so wenigen Abschnitten gebaut, wie es die Transportart zulässt. Ein kleiner Kühlturm kann oft im Wesentlichen unversehrt versendet werden. Ein größerer Kühlturm mit mehreren Zellen wird im Werk in Modulen hergestellt und zur Endmontage versandt. Werksmontierte Kühltürme werden auch als „Package“ oder „FAP“ (Factory-Assembled Product) bezeichnet.

Werkseitig montierte Kühltürme können je nach Anwendung als Kreuz- oder Gegenstromkühltürme, Saugzugkühltürme oder Druckkühltürme ausgeführt sein. Beispiele hierfür sind der Marley NC® Querstrom-Saugzugkühlturm und Marley MD-Gegenstrom-Saugzugkühlturm. Beide werden häufig für Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik sowie leichte industrielle Prozessanwendungen eingesetzt.

Vor Ort errichtete Verdunstungskühltürme werden in erster Linie am Ort der endgültigen Nutzung errichtet. Alle großen Kühltürme und viele kleinere, modulare Türme werden vorgefertigt, mit Einzelteilen versehen und zur Endmontage an die Baustelle geliefert. Der Hersteller übernimmt in der Regel die Montagearbeiten und die Aufsicht. Vor Ort errichtete Kühltürme können in Kreuzstrom- oder Gegenstrombauweise ausgeführt sein. Beispiele hierfür sind der Gegenstromkühlturm Marley F400 und der Querstromkühlturm Marley F600. Beide werden für die Energieerzeugung und schwere industrielle Prozessanwendungen eingesetzt und sind an die Anforderungen an Leistung, Struktur, Abdrift und Schwadenreduzierung angepasst.

Marley Factory Assembled Cooling Tower
Marley Factory Assembled (FAP) Kühlturm
Marley Field Erected Cooling Tower
Marley Field Erected (FEP) Kühlturm

Marley® Leistungstreiber für Verdunstungskühltürme

Unter Verwendung eines Gesamtsystemansatzes werden Marley-Kühltürme und ihre Komponenten so konstruiert und gebaut, dass sie als Teile eines integrierten Systems zusammenarbeiten, um dem Kühlturmbetreiber zuverlässige Leistung, einschließlich Energie- und Wassereffizienz, zuverlässigen Betrieb und lange Lebensdauer, zu bieten.

Energie- und Wassereffizienz

Freie HVAC-Kühlung – Das Ziel eines Freikühlsystems ist die Energieeinsparung. Ein Freikühlsystem spart Energiekosten, da der Kühlturm den Kühlbedarf eines Gebäudes direkt decken kann, ohne dass die Kältemaschine bei kaltem Wetter betrieben werden muss. Die Höhe der möglichen Energieeinsparungen hängt fast ausschließlich vom Gesamtsystemdesign und der Auswahl der im System zu verwendenden Geräte ab. Im Allgemeinen müssen Designer und Eigentümer höhere Anschaffungskosten für die Ausrüstung mit größeren Möglichkeiten für Energieeinsparungen in Einklang bringen. Lerne mehr über Gratis Erfrischung.

Variabler Fluss – Der variable Durchfluss ist eine Möglichkeit, die Effektivität der installierten Turmkapazität außerhalb der Spitzenzeiten zu maximieren. Potenziell können 75% der Lüfterenergie eingespart werden, wenn eine ordnungsgemäße Wasserverteilung innerhalb der Kühltürme erreicht werden kann. Lerne mehr über Variabler Fluss.

CoolSpec® Software zur Turmauswahl – Mit der neuen, fortschrittlichen CoolSpec Tower Selection Software können Sie Verdunstungskühllösungen für Ihre spezifischen Anwendungen aus einer breiten Palette von Kühlturmprodukten konfigurieren, die nach den Standards des Cooling Technology Institute (CTI) und Eurovent zertifiziert sind. Hier anmelden.
COOLSPEC Product Selector Logo

Zuverlässiger Betrieb und lange Lebensdauer

Cooling Tower Gearbox

Marley Geareducer® Zahnradgetriebe – Die SPX-Ingenieure haben Marley Geareducer-Antriebe speziell für den zuverlässigen, langlebigen Verdunstungskühlturmbetrieb mit einer fünfjährigen Garantie und einem fünfjährigen Ölwechselintervall entwickelt. Sie sind in verschiedenen Ausführungen und Untersetzungsverhältnissen erhältlich, um den Anforderungen an die Lüftergeschwindigkeit und die Leistung des Kühlturms gerecht zu werden. Lerne mehr über Geareducer-Antriebe.

Cooling Tower Fill
Wärmeübertragungsfüllmedien – Eine der wichtigsten Komponenten eines Kühlturms ist die Wärmeübertragungsfüllung. Seine Fähigkeit, sowohl die maximale Luft-Wasser-Kontaktfläche als auch die maximale Kontaktzeit bereitzustellen, bestimmt die Effizienz des Kühlturms. Die beiden grundlegenden Füllklassifizierungen sind Filmschüttungen für Reinwasseranwendungen (verteilt das Wasser in einer dünnen Schicht) und Spritzschüttungen für Wasserquellen mit suspendierten Feststoffen (zerkleinert das Wasser). Lerne mehr über Wärmeübertragungsfüllmedien.
XCEL TU Drift Eliminator
Tropfenabscheider – Um zu verhindern, dass Wassertröpfchen (kein Wasserdampf) mit der Abluft aus dem Kühlturm entweichen, trennen Marley-Tropfenabscheider mit drei Durchgängen diese Tröpfchen von der Luft und leiten sie zurück in den Turm, um niedrige Driftraten zu erreichen. Lerne mehr über Drift.
HP7000 Fan
Fans – Kühlturmventilatoren müssen große Luftmengen effizient und mit minimalen Vibrationen und Geräuschen bewegen. Marley-Lüfter sind so konzipiert und gebaut, dass sie heißen, feuchten Kühlturmumgebungen standhalten. Der Marley Ultra Quiet Fan ist ein Beispiel für einen Ventilator, der die Anforderungen an einen sehr niedrigen Geräuschpegel erfüllt. Lerne mehr über Marley-Fans.
Cooling Tower Driveshaft

Kupplungen und Antriebswellen – Kupplungen und Antriebswellen müssen stark und langlebig sein, um die Kraft vom Motor effizient auf den Marley Geareducer-Zahnradantrieb zu übertragen. Marley-Kupplungen und Antriebswellen sind speziell für den Kühlturmbetrieb konzipiert und äußerst korrosionsbeständig. Lerne mehr über Kupplungen und Antriebswellen.

Cooling Tower Nozzle
Düsen – Crossflow-Kühlturmkonstruktionen verwenden ein Schwerkraft-Wasserverteilungssystem mit Düsen wie dem Marley ST. Gegenstrom-Kühlturmkonstruktionen verwenden ein Drucksystem aus geschlossenen Rohren und Sprühdüsen wie dem Marley NS. Lerne mehr über Düsen.
Marley EC Motor
OEM-Teile – Marley-OEM-Komponenten sind präzisionsgefertigt und nach höchsten Standards und engsten Toleranzen gefertigt und bieten Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer. Wenn die Inspektion eines Kühlturms ergibt, dass Komponenten ausgetauscht werden müssen, stellt die Wahl von Marley-OEM-Teilen sicher, dass Ihr Kühlturm, unabhängig von der Marke, weiterhin mit der erwarteten Leistung und Effizienz arbeitet. Erfahren Sie mehr über Marley-OEM-Teile.

Kontaktieren Sie Ihren Marley-Vertriebsmitarbeiter für kompetente Beratung und Unterstützung bei der Produktauswahl.  

de_DE