Seite wählen

Was ist ein Kühlturm?

Ein Kühlturm ist ein Spezialwärmetauscher bei dem Luft und Wasser in direkten Kontakt miteinander gebracht werden, um Reduzieren Sie die Wassertemperatur. Dabei verdampft eine kleine Wassermenge, wodurch die Temperatur des durch den Turm zirkulierenden Wassers sinkt.

Wasser, das durch einen industriellen Prozess oder in einem Klimaanlagenkondensator erhitzt wurde, wird durch Rohre zum Kühlturm gepumpt. Das Wasser sprüht durch Düsen auf Materialbänke namens „füllenDadurch wird der Wasserfluss durch den Kühlturm verlangsamt und so viel Wasseroberfläche wie möglich freigelegt, um einen maximalen Luft-Wasser-Kontakt zu ermöglichen. Während das Wasser durch den Kühlturm fließt, wird es Luft ausgesetzt, die vom elektromotorisch angetriebenen Ventilator durch den Turm gezogen wird.

Wenn Wasser und Luft aufeinandertreffen, entsteht eine kleine Menge Wasser verdampft, wodurch eine Kühlwirkung entsteht. Das abgekühlte Wasser wird dann zurück zum Kondensator oder zur Prozessanlage gepumpt, wo es abgekühlt wird nimmt Wärme auf. Anschließend wird es zurück zum Kühlturm gepumpt, wo es erneut gekühlt wird. Grundlagen des Kühlturms vermittelt grundlegende Kenntnisse über Kühltürme und ist eine großartige Ressource für diejenigen, die mehr erfahren möchten.

Arten von Kühltürmen

Nicht alle Türme sind für alle Anwendungen geeignet. Kühltürme werden in verschiedenen Ausführungen entworfen und hergestellt, wobei zahlreiche Größen verfügbar sind. Bei der Auswahl des richtigen Turms für ein Projekt ist es wichtig, die verschiedenen Typen sowie ihre Vorteile und Einschränkungen zu verstehen. Der Produktliste bietet einen Überblick über Türme, um Ihnen bei der Entscheidung zu helfen, welcher für Ihre Anwendung der richtige ist.

Crossflow-Kühltürme

In Querstromkühltürme Das Wasser strömt vertikal durch die Füllung, während die Luft horizontal quer zum Strom des fallenden Wassers strömt.

Aus diesem Grund muss die Luft nicht durch das Verteilungssystem strömen, was den Einsatz von Schwerkraft-Warmwasser-Verteilungsbecken ermöglicht, die oben am Gerät über dem Füllkörper angebracht sind.

Diese Becken sind universell einsetzbar Querstromtürme.

Gegenstromkühltürme

Gegenstromkühltürme sind so konstruiert, dass die Luft senkrecht nach oben strömt, entgegen der Strömung des fallenden Wassers in der Füllung.

Aufgrund dieser vertikalen Luftströmung ist es nicht möglich, die bei Querstromkonstruktionen typischen offenen Schwerkraftbecken zu verwenden. Stattdessen verwenden Gegenstromtürme unter Druck stehende rohrartige Sprühsysteme, um Wasser auf die Oberseite der Füllung zu sprühen.

Da Luft durch das Sprühsystem strömen muss, müssen die Rohre und Düsen weiter voneinander entfernt sein, um den Luftstrom nicht zu behindern.

Saugzug- vs. Zwangszug-Kühltürme
Kühltürme mit Saugzug verfügen über Ventilatoren, die normalerweise oben auf dem Gerät montiert sind und Luft durch das Füllmedium saugen. Umgekehrt wird die Luft durch Gebläse gefördert, die sich an der Basis der Lufteinlassfläche bei Türmen mit Zwangszug befinden.
Marley Induced Draft Cooling Tower
Marley MD Saugzugkühlturm
Forced Draft Cooling Tower
Marley MCW Zwangszugkühlturm
Werksmontierte (FAP) vs. vor Ort montierte (FEP) Kühltürme

Werksmontierte Türme (FAP) werden in so wenigen Abschnitten gebaut und versendet, wie es das Transportmittel zulässt. Ein relativ kleiner Turm wird im Wesentlichen unversehrt geliefert. Ein größerer Kühlturm mit mehreren Zellen wird im Werk als Module hergestellt und zur Endmontage versandt. Werksmontierte Türme werden auch als „verpackt" oder "FAP” (werkseitig montiertes Produkt). Werksmontierte Kühltürme können je nach Anwendung Kreuz- oder Gegenstrom, Saugzug oder Zwangszug sein. Obwohl alle Anwendungen unterschiedlich sind, wird der werkseitig montierte Marley NC-Kreuzstrom-Saugzugturm häufig für HVAC- und Leichtindustrieanwendungen verwendet.

Vor Ort errichtete Kühltürme (FEP) Vor Ort errichtete Türme werden in erster Linie am Ort ihrer endgültigen Nutzung errichtet. Alle großen Kühltürme und viele der kleineren Kühltürme werden vorgefertigt, mit Einzelteilen versehen und zur Endmontage an den Standort geliefert. Der Hersteller stellt in der Regel Arbeitskräfte und Aufsicht für die Endmontage bereit. Vor Ort errichtete Türme können je nach Anwendung Kreuz- oder Gegenstrom sein. Für Energie- und Schwerindustrieanwendungen, die vor Ort aufgestellt werden Marley F400 Gegenstromturm kann individuell an Ihre genauen Spezifikationen hinsichtlich Leistung, Struktur, Abdrift und Schwadenreduzierung angepasst werden.

Marley Factory Assembled Cooling Tower
Marley Factory Assembled (FAP) Kühlturm
Marley Field Erected Cooling Tower
Marley Field Erected (FEP) Kühlturm
Leistungstreiber

Unter Verwendung eines Gesamtsystemansatzes ist jeder Kühlturm und jede Komponente so konzipiert und konstruiert, dass sie als integriertes System für effiziente Leistung und lange Lebensdauer zusammenarbeitet.

Freie HVAC-Kühlung – Ein Freikühlsystem ermöglicht es dem Turm, den Kühlbedarf eines Gebäudes direkt zu decken, ohne dass die Kältemaschine bei kaltem Wetter betrieben werden muss. Das Ziel eines Freikühlsystems ist die Energieeinsparung. Es gibt bestimmte Arten von Freikühlsystemen und bestimmte Elemente, die vorhanden sein müssen, damit ein Freikühlsystem in Betracht gezogen wird. Klicken Sie hier, um mehr über SPX Free Cooling zu erfahren.

Variabler Durchfluss – Wenn der Kühlturm außerhalb der Spitzenzeiten mit variablem Durchfluss betrieben werden kann, ergeben sich möglicherweise erhebliche Möglichkeiten zur Energieeinsparung. Der variable Durchfluss ist eine Möglichkeit, die Effektivität der installierten Turmkapazität für jeden Durchfluss des Prozesses zu maximieren. Erfahren Sie mehr über SPX Variable Flow.

OEM-Teile – Präzisionsgefertigt, um ein zuverlässiges Produkt bereitzustellen, Marley OEM-Teile werden nach den höchsten Standards und engsten Toleranzen für eine längere Lebensdauer gebaut.

Geareducer® Lösungen – Getriebe sind in verschiedenen Ausführungen und Untersetzungsverhältnissen erhältlich, um den unterschiedlichen Lüftergeschwindigkeiten und PS-Leistungen von Kühltürmen gerecht zu werden. Der Marley Geareducer-Lösungen Mit dem Programm können Kunden bei SPX ein neues Ersatzgetriebe für einen Turm bestellen, oder ein werksgeschulter Techniker kann ein vorhandenes Getriebe reparieren oder ein Getriebe mit Marley-OEM-Teilen umbauen.

Füllen - Eine der wichtigsten Komponenten eines Kühlturms ist die Füllung. Seine Fähigkeit, sowohl die maximale Kontaktfläche als auch die maximale Kontaktzeit zwischen Luft und Wasser zu fördern, bestimmt die Effizienz des Kühlturms. Die beiden grundlegenden Füllklassifizierungen sind Spritzfüllung (bricht das Wasser auf) und Filmtypfüllung (verteilt das Wasser in einer dünnen Schicht).

Tropfenabscheider – Entwickelt, um Wassertröpfchen aus der Abluft zu entfernen und den Verlust von Prozesswasser zu reduzieren. Tropfenabscheider führen dazu, dass die Luft und die Tröpfchen plötzlich ihre Richtung ändern. Dadurch werden die Wassertropfen von der Luft getrennt und wieder im Turm abgelagert.

Düsen – Die Querstromkonfiguration ermöglicht die Verwendung eines Schwerkraftverteilungssystems mit einer Düse wie der Marley ST. Bei diesem System wird das Versorgungswasser zu Warmwasserverteilerbecken über dem Füllbecken geleitet und fließt dann (durch Schwerkraft) durch Düsen im Boden des Verteilerbeckens über das Füllbecken. Die Gegenstromkonfiguration erfordert die Verwendung eines Drucksystems aus geschlossenen Rohren und Sprühdüsen wie dem Marley NS.

Fans – Kühlturmventilatoren müssen große Luftmengen effizient und mit minimalen Vibrationen bewegen. Die Herstellungsmaterialien müssen nicht nur mit ihrem Design kompatibel sein, sondern auch in der Lage sein, den korrosiven Auswirkungen der Umgebung, in der die Ventilatoren betrieben werden sollen, standzuhalten. Der Marley Ultra Quiet-Lüfter ist ein Beispiel für einen Ventilator, der in Situationen eingesetzt werden kann, in denen eine sehr niedrige Geräuschentwicklung erforderlich ist.

Antriebswellen - Die Antriebswelle überträgt die Kraft von der Ausgangswelle des Motors auf die Eingangswelle des Geareducers. Da die Antriebswelle innerhalb des Turms arbeitet, muss sie äußerst korrosionsbeständig sein. Da es sich mit voller Motorgeschwindigkeit dreht, muss es gut ausgewuchtet sein und neu ausgewuchtet werden können. Aufgrund der strengen Anforderungen an die Kühlturmspezifikationen ist die Marley Comp-DS Karbonfaser-Antriebswelle wurde entworfen.

Für spezifische Informationen darüber, wie SPX Cooling Tech Ihre Kühlturmanforderungen erfüllen kann, wenden Sie sich an Ihren Standort Marley-Vertriebsmitarbeiter.

de_DE