Seite wählen

MD Revit-Datei

Die Revit-Produktfamilie für Marley® Der Kühlturm MD („MD“) bietet die grundlegende Geometrie und typische Rohrverbindungen für jede Baugröße der Produktlinie. Die Produktfamilie ist mit Revit Version 2012 und höher kompatibel.

Einlassanschlüsse
Alle Modellgrößen des MD verfügen über einen einzigen Einlassanschluss pro Zelle. Der Standardeinlassort befindet sich auf Seite A, es können aber auch Seite B, C oder D gewählt werden.  Nur einer der Einlässe sollten angeschlossen werden; die anderen sollten ignoriert oder gelöscht werden. Bei den Modellen MD5006, MD5008 und MD5010 können sich der Wassereinlass und der Motor nicht auf derselben Seite befinden. Die Einlassgröße entspricht standardmäßig einem häufig verwendeten Rohrdurchmesser für die ausgewählte Gerätegröße. Die tatsächliche Einlassgröße kann je nach Auslegungsdurchflussrate variieren und sollte im Angebot bestätigt werden.

Auslassanschlüsse
Diese Produktfamilie umfasst drei Arten von Auslassanschlüssen: seitlicher Saugauslass (Seite A), Bodenauslass und Endsaugauslass (Seite B oder D).  Nur eine der Verkaufsstellen sollten angeschlossen werden; die anderen sollten ignoriert oder gelöscht werden. Die Auslassgröße entspricht standardmäßig einem häufig verwendeten Rohrdurchmesser für die ausgewählte Gerätegröße. Die tatsächliche Auslassgröße kann je nach Auslegungsdurchflussrate variieren und sollte im Angebot bestätigt werden. Das MD verfügt über eine Option für einen Sumpfauslass, der in diesem Modell nicht enthalten ist.

Motorgesicht
Der Lüftermotor kann entweder auf Seite A oder Seite C konfiguriert werden. Auf der Motorseite befindet sich eine Zugangstür zum Luftkasten, die Zugang zu den mechanischen Innengeräten, Tropfenabscheidern und dem Sprühsystem bietet. Wenn eine optionale mechanische Zugangsplattform ausgewählt wird, wird diese auf derselben Seite wie der Motor installiert. Bei den Modellen MD5006, MD5008 und MD5010 befindet sich der Motor außerhalb des Luftstroms und kann nicht auf derselben Seite wie der Wassereinlass platziert werden.

Optionales Zubehör
Die folgenden optionalen Zubehörteile sind in der Kategorie Strukturell wählbare Parameter:

Ultra-leiser Lüfter
Mechanische Zugangsplattform an Fläche A
Mechanische Zugangsplattform an Fläche C

Mechanische Zugangsplattformen sind nur auf der Motorseite verfügbar. Anderes optionales Zubehör kann die Verwendung dieser Optionen verändern oder verhindern und/oder die Größe der Einheit vergrößern.

Mehrere Zellen
Bei Installationen mit mehreren Zellen können mehrere Instanzen der MD-Produktfamilie in das Revit-Projekt eingefügt werden. Stellen Sie sicher, dass das richtige Revit-Modell einschließlich der geltenden Zellenzahl ausgewählt ist, da die Turmhöhe je nach Anzahl der Zellen in der endgültigen Installation variieren kann. Inline-Anordnungen sind am gebräuchlichsten und dadurch gekennzeichnet, dass Seite B einer Zelle auf Seite D der nächsten Zelle ausgerichtet ist. Seite B und Seite D sind kürzer als die Seiten A und C. Einige Modellgrößen können auch Rücken an Rücken angeordnet werden, wobei Seite A einer Zelle auf Seite C der nächsten Zelle ausgerichtet ist. Bei derart angeordneten Zellen muss entweder Seite A oder Seite C offen sein. Modellgrößen, die Rücken an Rücken ausgerichtet werden können, können auch in einer Quad-Anordnung konfiguriert werden, bei der es sich um eine Vier-Zellen-Kombination aus Inline- und Rücken an Rücken-Zellen handelt.

Die standardmäßigen Zellabstände von Mitte zu Mitte sind nach Modellgröße in der folgenden Tabelle aufgeführt.

Zellabstand von Mitte zu Mitte

Einheitsgröße

Im Einklang

Rücken an Rücken

MD5006

104,00 Zoll (2642 mm)

N / A

MD5008

110,00″ (2794 mm)

N / A

MD5010

146,25″ (3715 mm)

N / A

MD5016

146,25″ (3715 mm)

145,875″ (3705 mm)

MD5018

218,25 Zoll (5544 mm)

145,875″ (3705 mm)

 

Freigaben
Die Option „Mechanischer Zugangsplattform“ zeigt den erforderlichen Freiraum für einen Sicherheitskäfig auf der Plattformleiter. Zusätzlich muss an den Lufteinlässen und am Luftauslass Freiraum für einen ausreichenden Luftstrom vorhanden sein. Die Freiraumanforderungen variieren je nach Anwendung, aber der Freiraum am Lufteinlass kann ungefähr der Hälfte der langen Seite einer Zelle entsprechen, und der Freiraum am Luftauslass sollte drei Lüfterdurchmesser betragen. Beachten Sie auch, dass vertikale Gehäuse um den Kühlturm nicht über den Lüfterauslass hinausragen dürfen, da sonst die Luftumwälzung die Leistung beeinträchtigen kann.

Indem Sie auf „Zustimmen“ klicken, akzeptieren Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen:

Die in dieser Datei enthaltenen Produktinformationen von SPX Cooling Technologies, Inc. („SPX Cooling“) (einschließlich Design und Abmessungen) („Informationen“) dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind kein Ersatz für eine professionelle technische Überprüfung und Bewertung der Situation. Die endgültige Bewertung der Anwendung sollte immer von einem professionellen Ingenieur mit Zulassung im entsprechenden Ingenieurbereich vorgenommen werden. Diese Person und nicht SPX Cooling oder seine Mitarbeiter und Vertreter ist für das endgültige technische Design und die Leistung der vorliegenden Anwendung verantwortlich.

Mit der Bereitstellung dieser Informationen erbringt SPX Cooling keine professionellen Dienstleistungen und übernimmt keine Pflichten, Verantwortung oder Haftung gegenüber Personen, die diese Informationen verwenden, einschließlich aller vom Benutzer vorgenommenen Änderungen, für die Gestaltung von Gebäuden und zugehörigen Systemen, die unter Verwendung dieser Informationen erstellt wurden, oder für die Richtigkeit dieser Informationen oder aller Daten, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Diese Informationen werden „wie besehen“ bereitgestellt und SPX Cooling haftet nicht für Ansprüche, Forderungen, Verletzungen, Verluste, Kosten oder Haftungen jeglicher Art, einschließlich, aber nicht beschränkt auf direkte, indirekte, zufällige oder Folgeschäden, die in irgendeiner Weise aus der Verwendung der Informationen entstehen oder damit in Zusammenhang stehen, unabhängig davon, ob diese Ansprüche, Forderungen, Verluste, Kosten oder Haftungen direkt oder indirekt aus einer Handlung oder Unterlassung von SPX Cooling oder seinen Mitarbeitern und Vertretern resultieren, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben.

SPX Cooling übernimmt keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistungen oder Garantien, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Gewährleistungen der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck, und macht keine Zusicherungen hinsichtlich der Verwendung oder der Ergebnisse der Verwendung der Informationen hinsichtlich ihrer Genauigkeit, Gültigkeit, Vollständigkeit, Anwendbarkeit oder Einhaltung von Vorschriften oder staatlichen Gesetzen und Vorschriften. Die Verwendung der Informationen birgt gewisse Risiken, und das gesamte Risiko hinsichtlich der Ergebnisse und Leistung der Informationen liegt in der Verantwortung und Haftung des Benutzers.

SPX Cooling behält das Eigentum an allen Informationen und allen Kopien davon sowie alle anderen Rechte und Ansprüche, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Patente, Urheberrechte, Marken, Geschäftsgeheimnisse und andere Rechte an geistigem Eigentum, an den Informationen und allen Kopien davon. Durch die Annahme oder Verwendung dieser Informationen erklärt sich der Benutzer damit einverstanden, diese Informationen nur wie hierin ausdrücklich dargelegt zu verwenden, und der Benutzer erklärt sich damit einverstanden, diese Informationen nicht zu verwenden, um die Produkte anderer Hersteller als SPX Cooling, seiner Muttergesellschaften oder Tochtergesellschaften darzustellen.

Sofern in diesen Nutzungsbedingungen nicht ausdrücklich etwas anderes vorgesehen ist, darf kein Teil der Informationen ohne die vorherige ausdrückliche schriftliche Zustimmung von SPX Cooling kopiert, reproduziert, erneut veröffentlicht, hochgeladen, gepostet, öffentlich angezeigt, kodiert, übersetzt, übertragen oder in irgendeiner Weise an einen anderen Computer, Server, eine Website oder ein anderes Medium zur Veröffentlichung oder Verteilung oder für gewerbliche Unternehmen verteilt werden.

Sie dürfen die von SPX Cooling absichtlich zum Herunterladen bereitgestellten Informationen verwenden, vorausgesetzt, dass Sie (1) in allen Kopien dieser Dokumente keine Eigentumshinweise entfernen, (2) diese Informationen nur für Ihre internen Geschäftszweck verwenden und (3) keine zusätzlichen Zusicherungen oder Gewährleistungen in Bezug auf diese Informationen abgeben.

Diese Vereinbarung und alle Streitigkeiten, die sich aus oder im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung ergeben, unterliegen den Gesetzen des US-Bundesstaates Kansas, ohne Bezugnahme auf Kollisionsnormen.

Die Produkte von SPX Cooling unterliegen ständigen Verbesserungen. SPX Cooling behält sich das Recht vor, Produktdesign, Spezifikationen und Daten ohne Vorankündigung und ohne Verpflichtung zu ändern.

de_DE