Reducción de penacho híbrido redondo Marley
Torre de enfriamiento de tiro natural
Detalles de producto:
Disponibilidad: Mundial
Rango GPM: 3000- 500000
¿Qué es una torre de enfriamiento?
SPX Cooling Technologies tiene una amplia experiencia en el diseño y construcción de torres de enfriamiento híbridas circulares. Se logran temperaturas de agua fría de enfriamiento húmedo eficientes con una columna visible reducida, similar a los sistemas de enfriamiento seco. Las ventajas especiales de una torre de refrigeración redonda son la eliminación de los efectos de la recirculación, la reducción de los costes operativos y la combinación de refrigeración híbrida con mayores caudales de agua.
Principio de las torres de enfriamiento híbridas redondas
Una torre de refrigeración híbrida funciona en principio como una torre de refrigeración húmeda. Una sección seca adicional instalada en la parte superior de la torre de enfriamiento reduce la columna visible al calentar el aire húmedo proveniente de la zona de lluvia.
Los ventiladores para la sección húmeda están dispuestos alrededor de la circunferencia de la torre de refrigeración a nivel del suelo. En la sección seca, los ventiladores están ubicados por encima del nivel húmedo, frente a los intercambiadores de calor. La cáscara hiperbólica logra un efecto de tiro natural que sostiene a los fanáticos de ambas secciones. Por lo tanto se reduce el consumo de energía.
Eliminación de los efectos de recirculación
Para las torres de enfriamiento de tipo celular, es necesario considerar el efecto de recirculación con respecto al rendimiento térmico, así como al funcionamiento sin columnas. Como el penacho de la torre de enfriamiento redonda es conducido por la carcasa superior, se elimina el efecto de recirculación.
Reducción de Costos Operativos
Como el efecto de tiro natural favorece a los ventiladores, se reduce el consumo de energía. Especialmente mediante el uso de motores de dos velocidades se consiguen costes operativos considerablemente más bajos.
Aplicación de agua salada
El mayor ascenso de la columna da como resultado una dispersión más amplia. Esto significa que, al aplicar agua de mar, las partículas de sal también se distribuyen mejor en el aire y la concentración de sal resultante en el suelo se reduce considerablemente. SPX tiene experiencia especial en el diseño de componentes y la selección de materiales adecuados para aplicaciones de agua salada.
Requisitos de espacio
En las torres de refrigeración circulares no es necesario tener en cuenta el efecto de recirculación, por lo que se reducen las necesidades de espacio. Además, la forma circular es más favorable en comparación con las células de las torres de refrigeración situadas a distancias definidas.
Gracias por su reciente compra a SPX Cooling Technologies, Inc. Apreciamos su negocio y esperamos servirle en el futuro.
Beneficios de registrar su producto SPX:
¡ESTÁS GARANTIZADO! Se verifica la instalación de su producto y se activa la garantía.
¡ESTÁS NOTIFICADO! Recibirá notificaciones inmediatas sobre información importante del producto y alertas de servicio.
¡ESTÁS INCLUIDO! Recibirás invitaciones a eventos y programas educativos exclusivos, incluida la Escuela de Cool.® talleres de mantenimiento de torres.
¡TE OIMOS! Sus opiniones sobre nuestros productos, servicios, soporte técnico y programación se solicitan en encuestas de voz de los clientes.
Se aplicarán los términos de la garantía limitada de SPX Cooling Technologies. Para obtener detalles completos sobre la cobertura de su garantía, consulte el certificado de garantía incluido con su producto.
Complete el siguiente formulario para registrar su producto. Asegúrese de que la información proporcionada sea precisa: Todos los campos son obligatorios para registrar su producto.