Cuando el flujo de agua se suspende temporalmente, como en el caso de un incendio, algunas torres de enfriamiento que contienen materiales combustibles y áreas secas pueden estar en riesgo. Algunas organizaciones practican la prevención de pérdidas al considerar una torre de enfriamiento APROBADA por FM para reducir potencialmente los daños estructurales y la interrupción del negocio.

Considere una torre de enfriamiento APROBADA por FM para reducir el riesgo
Las torres de enfriamiento pueden contener una variedad de materiales combustibles, incluido relleno de cloruro de polivinilo (PVC), carcasa de poliéster reforzado con fibra de vidrio (FRP), pilas de ventiladores, plataformas de ventiladores, aspas de ventiladores y boquillas de acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) y polipropileno, así como madera. y componentes estructurales de fibra de vidrio. Las torres de enfriamiento en funcionamiento también pueden contener áreas secas que podrían incendiarse cuando el flujo de agua se suspende temporalmente durante el mantenimiento o reparaciones que involucran trabajos eléctricos o soldadura. Además, los daños por incendio en las torres de refrigeración pueden extenderse a las celdas adyacentes a la torre y a los edificios o equipos cercanos.
Para evitar estos riesgos, considere seleccionar una torre de enfriamiento APROBADA POR FM. FM Approvals es un laboratorio de pruebas reconocido a nivel nacional y líder internacional que se especializa en las pruebas y certificación de productos y servicios de prevención de pérdidas de propiedad. La compañía es una unidad de negocios de FM Global, una compañía mundial de seguros de propiedad comercial e industrial que se especializa en ingeniería de prevención de pérdidas para una de cada tres compañías Fortune 1000.
Los productos que obtienen la marca FM APPROVED cumplen con los rigurosos estándares de calidad, integridad técnica y rendimiento de prevención de pérdidas de FM Approvals. Además de las torres de enfriamiento, FM Approvals prueba equipos de detección, alarma contra incendios y señalización; conductos, tuberías y aislamiento de conductos; y equipos de control de combustión, entre muchas otras categorías.
Las torres de enfriamiento APROBADAS por FM son cada vez más especificadas o requeridas para proyectos en todo el mundo. Por ejemplo, las especificaciones de las torres de enfriamiento en varias universidades importantes de EE. UU. exigen que “las torres de enfriamiento estén APROBADAS por FM” y que “las torres de enfriamiento con sistemas de rociadores no son aceptables” como alternativa. Además, las compañías de seguros de los propietarios de las instalaciones pueden recomendar torres APROBADAS por FM para reducir posibles pérdidas de propiedad.
Proceso de certificación de torres de enfriamiento APROBADO POR FM
Para obtener la APROBACIÓN FM, las torres de enfriamiento deben cumplir con los requisitos descritos en el Estándar de aprobación para torres de enfriamiento, clase número 4930, un estándar integral, actualizado por última vez en 2016, que cubre todos los tipos de diseño de torres, incluidos los de celda única, de celda múltiple y Torres instaladas en tejados.
Como parte de su proceso de aprobación, FM Approvals realiza una prueba de fuego de producto de tamaño completo. Esto implica quemar una o dos celdas completas de la torre de enfriamiento de una manera prescrita y presenciada por representantes de FM Approvals. Para pasar la prueba de quemado, la torre debe ser capaz de operar a una capacidad de diseño reducida después de un incendio. Los requisitos varían según si se buscan aprobaciones de una sola celda o de varias celdas. Además, el fuego no debe propagarse dentro ni fuera de la celda. Los fabricantes de torres de enfriamiento pueden someter a prueba cualquier combinación de materiales para evaluar el rendimiento. Además de las pruebas de incendio, el proceso de aprobación de FM incluye auditorías de proveedores y fabricantes, pruebas de presión de viento cíclica y pruebas de misiles, así como revisiones de cálculos estructurales, cálculos sísmicos y formulaciones de materiales.
Por ejemplo, SPX Cooling Technologies, Inc., fabricante líder mundial de torres de refrigeración e intercambiadores de calor especializados, mantiene una sólida relación con FM Approvals. En la década de 1970, The Marley Company (actualmente SPX Cooling Technologies) contactó con FM Approvals para desarrollar un protocolo que permitiera evaluar la diferenciación de productos en función de su resistencia al fuego. Más de 40 años después, las torres de refrigeración de la marca Marley, fabricadas por SPX, siguen ofreciendo diversas series de diseños que cuentan con la certificación FM APPROVED, incluyendo productos premontados en fábrica como la torre Marley.® Torres de refrigeración NC,Marley NC Everestä, Marley MD y Marley AV, y el enfriador de fluidos Marley MH.
Vale la pena señalar que la aprobación FM se aplica únicamente a todo el paquete de la torre de enfriamiento. Los componentes individuales, como el medio de relleno de transferencia de calor, no pueden etiquetarse como “APROBADO POR FM” ni considerarse que tienen seguridad contra incendios mejorada si se instalan en una torre de enfriamiento que no esté APROBADA POR FM. Una torre de enfriamiento que no tiene la aprobación FM no puede considerarse APROBADA por FM simplemente agregando materiales de relleno de un modelo APROBADO por FM. Además, los componentes de reemplazo para las torres APROBADAS por FM deben provenir del proveedor del equipo original con el estado actual de APROBACIÓN por FM para que la torre de enfriamiento continúe teniendo la APROBACIÓN por FM.

Beneficios de las aprobaciones FM
La marca FM APPROVED en un producto implica un alto nivel de confiabilidad al exigir a los fabricantes que cumplan con estándares mejorados de diseño de equipos y pruebas de exposición a peligros. Los rigurosos estándares de FM Approvals indican la calidad de estas torres, lo que las diferencia de otras en el mercado que no están APROBADAS por FM.
La certificación FM Approvals garantiza que, en caso de incendio, el sistema de la torre de enfriamiento continuará funcionando a una capacidad de diseño reducida, lo que permitirá que las operaciones comerciales críticas continúen mientras la recuperación está en marcha. Las torres de tejado APROBADAS por FM deben demostrar que evitan que escombros en llamas caigan sobre la superficie del tejado.
Además, las torres de enfriamiento APROBADAS por FM no requieren la instalación de un sistema de rociadores automáticos. La instalación y el mantenimiento de sistemas de rociadores externos pueden resultar costosos para los propietarios. En el raro caso de un incendio, se espera que el sistema de rociadores automáticos funcione según lo diseñado y que el fuego no se propague a las celdas adyacentes. En una torre de enfriamiento HOMOLOGADA FM, el fuego es contenido en la celda donde se originó, permitiendo que el resto de celdas de la torre de enfriamiento sigan funcionando. Esto puede ser especialmente importante en aplicaciones críticas como hospitales, aplicaciones de refrigeración urbana, centros de datos y plantas de energía que no pueden correr el riesgo de sufrir una interrupción no planificada. Al elegir una torre de enfriamiento APROBADA por FM, los propietarios pueden evitar los costos y el mantenimiento asociados con los sistemas de rociadores externos, al tiempo que reducen la costosa interrupción del negocio en caso de incendio.
Las torres de enfriamiento APROBADAS por FM son consideraciones lógicas para los propietarios de instalaciones que no desean instalar un sistema secundario de protección contra incendios por rociadores, los propietarios preocupados por los daños debidos a incendios y peligros naturales, y los propietarios que no pueden tolerar interrupciones en las operaciones.

Opciones de torre de enfriamiento APROBADAS por FM
SPX Cooling Technologies ofrece Marley® CAROLINA DEL NORTE® Torres de enfriamiento en serie, incluida la única torre de enfriamiento de flujo cruzado de celda única APROBADA por FM en el mercado. Las torres de enfriamiento de gran capacidad ensambladas en fábrica, como la torre NC Everest™, ofrecen una alternativa viable a las torres construidas en campo. Esta torre está APROBADA por FM para su uso sin sistema de protección contra incendios.
Las torres de enfriamiento APROBADAS por FM pueden reducir el riesgo de daños a la propiedad debido a incendios y peligros naturales y pueden reducir el tiempo de construcción, ya que es posible que no se requiera la instalación de un sistema de rociadores. Esto hace que el uso de una torre de enfriamiento APROBADA por FM sea una consideración importante al elegir una torre de enfriamiento para una amplia gama de aplicaciones críticas en comodidad y enfriamiento de procesos.