Hay varias tecnologías de transmisión de energía disponibles para torres de enfriamiento y cada una tiene ventajas y desventajas.
transmisiones por engranajes se utilizan comúnmente en todos los niveles de potencia de las torres de enfriamiento y ofrecen alta eficiencia (cerca de 96%), costo inicial moderado y costos operativos de vida útil bajos. Debido a que los engranajes están protegidos por carcasas fundidas gruesas, las transmisiones por engranajes se adaptan bien a las condiciones de alto calor y humedad dentro de las torres de enfriamiento.
transmisiones por correa Ofrecen una transmisión suave de potencia entre ejes. Esta tecnología es un método económico de transmisión de potencia con un costo inicial, pero el mantenimiento de rutina y el reemplazo de la correa contribuyen a mayores costos operativos. A partir de la eficiencia 95%, las transmisiones por correa pueden bajar a 90 o incluso menos a medida que las correas se estiran y desgastan.
Manejo directo Las opciones, que a menudo utilizan un motor de imán permanente, pueden reducir los costos de mantenimiento y operación de por vida, pero a menudo conllevan un costo inicial significativamente mayor. Las eficiencias de la transmisión directa se comparan favorablemente con las transmisiones por engranajes; y se eliminan los cambios de aceite y los problemas de alineación.
El conmutado electrónicamente motor (ECM) es una tecnología relativamente nueva que combina el motor, el controlador de velocidad y el ventilador en un solo paquete, eliminando la necesidad de un variador de frecuencia externo. Debido a que los ECM utilizan cojinetes sellados, no requieren mantenimiento de rutina. El uso de esta tecnología en torres de enfriamiento se limita actualmente a aplicaciones de caballos de fuerza pequeños y fraccionados y diámetros de ventilador pequeños.
Al seleccionar una tecnología de transmisión de energía para una torre de enfriamiento, se deben sopesar factores como la eficiencia energética, la facilidad de mantenimiento, la confiabilidad y la vida útil con la inversión inicial, los costos de instalación, la complejidad operativa y el impacto ambiental. ¿Qué tecnologías de transmisión de potencia elige con más frecuencia?