Seit über 90 Jahren vertrauen uns unsere Kunden.
Aufbauend auf einer Tradition der Innovation, entwickelt für jahrzehntelange zuverlässige Leistung.
Zurückgerufene Produkte
RECOLD OLYMPUSV® ADIABATISCHES KÜHLSYSTEM
RECOLD OLYMPUSV® ADIABATISCHES KÜHLSYSTEM
Der Recold OlympusV® Adiabatische Serie gleicht das aus wassersparende Vorteile eines luftgekühlten Wärmerückführungssystems mit dem Energieeffizienz einer wassergekühlten Lösung zur flexiblen Kühlung von Betreibern und Ingenieuren gewerblicher oder industrieller Kühlsysteme.
RECOLD JW Flüssigkeitskühler
RECOLD JW Flüssigkeitskühler
Der Recold JW ist ein wenig Lärm, Druckbelüftete Radialventilatorkonstruktion mit einer gewichtssparende, korrosionsfreie Kupferspule in einer niedrigen Bauhöhe.
RECOLD MW FLÜSSIGKEITSKÜHLER
RECOLD MW FLÜSSIGKEITSKÜHLER
Der Recold MW ist ein Saugzug-Axialventilator mit einem gewichtssparende, korrosionsfreie Kupferspule In flacher Bauweise. Dieser Verdunstungskühler ist ein robustes Gerät, das für viele Jahre zuverlässigen und langlebigen Betrieb bei minimalem Wartungsaufwand ausgelegt ist.
RECOLD MC Verdunstungskondensator
RECOLD MC Verdunstungskondensator
Der Recold MC ist ein Saugzug-Axialventilatordesign mit einem gewichtssparende, korrosionsfreie Kupferspule in einem Konfiguration mit geringer Höhe.
RECOLD LC Verdampfungskondensator
RECOLD LC Verdampfungskondensator
Der Recold LC Verdunstungskondensator ist ein Saugzug-Gegenstrom-Verdunstungskondensator mit zum Patent angemeldeter Wärmeübertragungstechnologie.
RECOLD JC Verdunstungskondensator
RECOLD JC Verdunstungskondensator
Der Recold JC ist ein Geräuscharmer, erzwungener Luftzug, Radialventilatordesign mit einem gewichtssparende, korrosionsfreie Kupferspule in einem niedrige Höhe Aufbau.
RECOLD JT KÜHLTURM
RECOLD JT KÜHLTURM
Der Recold JT ist ein flacher Kühlturm mit Druckbelüftung, der ideal für Installationen mit begrenzter Höhe. In Kombination mit seinem Radialventilator im Gebläsestil ist es der perfekte Passform für den Innenbereich B. bei niedrigen Decken, erforderlichen Leitungen und inakzeptablem Lärm.
Recold Aftermarket-Komponenten
Siehe auch:
Lernen Sie das Recold-Team kennen
Jon Walker
Leiter des kommerziellen Vertriebs –
Kühlung
E-Mail: jon.walker@spx.com
Telefon: 714-507-9251
Hobbys: Ich liebe alles rund um Hausrenovierung und -bau – außer vielleicht Klempnerarbeiten. Ich habe mich auch mal an der Töpferei versucht und finde das sehr entspannend. Ich habe zwei Autos komplett restauriert: einen VW Käfer von 1967 und einen VW Baja Bug von 1960. Ich schwimme, fahre Rad und gehe gerne spazieren (zum Laufen bin ich leider zu alt) – so gerne, dass ich sogar zwei Ironman-Triathlons absolviert habe (2012 und 2023). Meine Frau und ich reisen sehr gerne, und ich habe bisher 17 Länder und alle 50 US-Bundesstaaten besucht. Und am meisten Spaß macht es mir, Opa meiner fünfjährigen Enkelin und meines einjährigen Enkels zu sein.
Beruflicher Werdegang: Ich bin seit über 21 Jahren bei Recold und habe verschiedene Positionen mit unterschiedlichen Verantwortlichkeiten innegehabt. Aktuell leite ich den gesamten Vertrieb der Marke Recold mit Schwerpunkt auf gewerblicher Kältetechnik. Vor meiner Zeit bei Recold war ich im Vertrieb von Metallstanzmaschinen, hydraulischen Stanzpressen und elektrischen Bauteilen tätig. Recold ist mit Abstand die beste Marke, die ich je vertreiben durfte.
Ausbildung: Ich habe einen Bachelor of Science in Ingenieurtechnologie von der Cal Poly Pomona.
Wenn er nicht für Recold arbeiten würde, dann… Ich wäre sehr gerne Schauspieler oder Sänger geworden.– aber Verkäufer zu sein ist ähnlich wie Schauspieler. Ich könnte mir auch vorstellen, als Reiseberater zu arbeiten.
Rob Ochs
Kundenbetreuer für Kühltechnik
E-Mail: robert.ochs@spx.com
Telefon: 480-359-8627
Hobbys: In meiner Freizeit trifft man mich vielleicht im Fitnessstudio an, beim Basteln an Hot Rods in meiner Garage oder einfach bei Aktivitäten im Freien. Ich genieße es, auf meinen Motorrädern unterwegs zu sein, sowohl auf der Straße als auch im Gelände, und meine große Leidenschaft für den Sieg rührt von meiner über zehnjährigen Teilnahme an der Baja 1000 her. Am meisten Ruhe finde ich in meinem wunderschönen Garten mit meinem herrlichen Koiteich… 😊
Beruflicher Werdegang: Ich bin seit 30 Jahren in der Kältetechnikbranche tätig und habe in dieser Zeit Anlagen verschiedenster Hersteller geplant, installiert und gewartet. Aktuell leite ich den gesamten Vertrieb der Marke Recold mit Schwerpunkt auf gewerblicher Kältetechnik. Vor meiner Zeit bei Recold war ich im Vertrieb für Erstausrüster (OEMs) von Kälteanlagen und Kompressoren in diversen Marktsegmenten tätig, darunter Kältemaschinen, Parallelsysteme und Anlagen für natürliche Kältemittel.
Ausbildung: Ich habe einen Bachelor of Science in Maschinenbau von der University of Tennessee Knoxville.
Wenn er nicht für Recold arbeiten würde, dann… Ich wäre sehr gerne professioneller Rennfahrer geworden – die Konkurrenz strategisch zu betrachten und einen Weg zum Sieg zu finden, hilft mir, proaktiv auf die Bedürfnisse unserer Kunden einzugehen.
Jeff Rowan
Technischer Vertriebsspezialist im Innendienst II
E-Mail: jeffrey.rowan@spx.com
Telefon: 714-253-2881
Hobbys: Ich genieße es, mit meiner Frau und meiner Tochter Abenteuer zu erleben, Basketball zu spielen (ich bin eingefleischter Lakers-Fan), Heavy Metal zu hören, mit Freunden Brauereien zu besuchen und zu zeichnen.
Beruflicher Werdegang: Ich arbeite seit 2016 bei SPX Recold, zunächst im Bereich Lagerhaltung/Planung, bevor ich 2019 zum Inside Technical Sales II befördert wurde. Meine Aufgaben umfassen alle Aspekte des Recold-Systems, von technischem Support über Garantie, Ersatzteile und Steuerungstechnik bis hin zum Vertrieb in den Bereichen Klimatechnik und Kältetechnik. Davor war ich als Basketballtrainer an einer High School tätig und habe in anderen Produktionsbereichen gearbeitet.
Wenn er nicht für Recold arbeiten würde, dann… Werde NBA-Scout für die Los Angeles Lakers
Rosanna Valle
Kundendienstleiter
E-Mail: rosanna.valle@spx.com
Telefon: 714-232-6648
Hobbys: Ich besuche Punk- und Alternative-Rock-Konzerte, fahre Rollschuh, gärtnere, koche, verliere mich in psychologischen Gedankengängen und verbringe Zeit mit meiner bezaubernden Verlobten, meinen 3 tollen Söhnen und unserem süßen geretteten Kater Davey (der glaubt, er sei der Chef im Haus, und das ist er auch).
Beruflicher Werdegang: Mit 15 Jahren Erfahrung in der Fertigung – von spritzgegossenen Polypropylenprodukten bis hin zu Sicherheitsmessern – bin ich unglaublich stolz darauf, die Marke Recold und unsere fantastischen Kunden zu unterstützen! Davor war ich sieben Jahre lang Hausfrau und Mutter und habe meine drei wundervollen Jungen großgezogen. Diese Rolle hat mir Krisenmanagement, Multitasking und die Fähigkeit beigebracht, verlorene Schuhe in weniger als 30 Sekunden wiederzufinden.
Ausbildung: Bachelor of Science in Betriebswirtschaftslehre von der Pepperdine University. Derzeit studiere ich Psychologie am Santiago Canyon College und bereite mich auf die Bewerbung für einen Masterstudiengang in Sozialarbeit vor – denn das Verstehen von Menschen ist mein liebstes Hobby seit jeher.
Wenn sie nicht für Recold arbeiten würde, würde sie… Kunst im Getty in Los Angeles kuratieren, als moderne Nancy Drew Kriminalfälle lösen, mit der Punkband X eine glorreiche Welttournee bestreiten oder auf dem Venice Beach Boardwalk Rollschuh fahren, bis sie jemand daran erinnert, nach Hause zu gehen.
Katherine Ramirez
Fertigungsingenieur
E-Mail: katherine.ramirez@spx.com
Telefon: 714-936-1554
Hobbys: Tanzen (lyrischer Tanz, Ballett, Hip-Hop und natürlich auch Bühnenauftritte), Lesen, Fliegen mit Cessna 172/152, Radfahren, Tanzen auf Konzerten und Festivals, Karaoke singen, Katzen retten, Gärtnern und Kochen. Kurz gesagt: Alles, was sich bewegt, wächst, groovt oder gerettet werden muss, begeistert mich.
Beruflicher Werdegang: Die letzten zehn Jahre war ich als Fertigungsingenieur in der Luft- und Raumfahrt, der Medizintechnik, der Energiemanagementtechnik und nun im Bereich Klimatechnik tätig. Meine Aufgaben umfassten das Lösen von Problemen, die Optimierung von Prozessen und die Sicherstellung eines reibungslosen Produktionsablaufs, selbst unter schwierigen Bedingungen. Jede Branche hat einen anderen Bereich meines ingenieurtechnischen Denkens geschärft, und nun kann ich all diese Erfahrung in die Welt der Kühltürme einbringen.
Ausbildung: Bachelor in Wirtschaftsingenieurwesen und Master in Systemtechnik, weil das Verständnis dafür, wie alles zusammenhängt (und wie man es optimiert), im Grunde meine Leidenschaft ist.
Wenn sie nicht für Recold arbeiten würde, würde sie…Sei eine Astronautin, die die Sterne erforscht, eine Jetpilotin, die die Schallmauer durchbricht, eine Tierärztin, die sich um jedes pelzige Wesen kümmert, dem sie begegnet, oder eine Ballerina, die auf jeder Bühne tanzt (vorzugsweise alle vier in einem Leben).
Alfredo J. Lorenzo
Werksleiter
E-Mail: alfredo.lorenzo@spx.com
Telefon: 714-763-6645
Hobbys: ATVs waren meine Leidenschaft, bevor ich meine drei Töchter im Teenageralter hatte. Jetzt bin ich einfach nur stolz darauf, zu lesen, ins Fitnessstudio zu gehen und meine Töchter im Softball zu trainieren.
Beruflicher Werdegang: Ich verfüge über 25 Jahre Berufserfahrung im Produktionsbereich, hauptsächlich in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, vier Jahre in der Elektromobilitätsbranche und zwei Jahre im Bereich Klimatechnik. Ich hatte die Möglichkeit, Produktionsstätten von Grund auf aufzubauen und musste leider auch bei der Schließung einiger Werke mitwirken. Meine Expertise liegt in den Bereichen Betrieb, Sicherheit, Qualität und Umweltschutz.
Ausbildung: Phase Zwei meiner Doktorandenlaufbahn in Betriebswirtschaftslehre (DBA)
Wenn er nicht für Recold arbeiten würde, dann… Wenn ich nicht bei SPX arbeiten würde, wäre es höchstwahrscheinlich bei einem anderen Hersteller in einer ähnlichen Position mit dem Ziel, Vizepräsident für operative Angelegenheiten und später COO zu werden. Ich strebe eine Karriere als Chief Operating Officer in einem Unternehmen der Fertigungsindustrie an, da mir der finanzielle Aspekt mit seinen Aspekten der kontinuierlichen Verbesserung und des Teambuildings sehr zusagt.
Kontaktieren Sie unser Team
Erfahren Sie mehr darüber, wie die Produkte von Recold effiziente Kühl- und Kältesysteme unterstützen. Kontaktieren Sie uns direkt über dieses Formular – ein Mitarbeiter von Recold wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Telefon: 714-529-6080