Permanentmagnet-Lüftermotor mit Direktantrieb
Kühlturmteile
Direkt angetriebene Permanentmagnetmotoren sind eine neuere Technologie, die bei den meisten Marley NC-Kühltürmen verfügbar ist. Der Permanentmagnetmotor treibt den Lüfter direkt an, wodurch eine Reihe von Komponenten entfallen, darunter Getriebe, Antriebswelle, Stehlager und Kupplungen sowie die damit verbundenen Installations- und Ausrichtungskosten.
Seit 2011 bietet SPX Cooling Technologies Permanentmagnetmotoren an, um den Direktantriebsbedarf von Kühlturmkunden zu erfüllen. Bei Direktantrieben sind keine Getriebe, Kupplungen oder Riemenantriebssysteme erforderlich, da die Motorwelle gleichzeitig die Lüfterantriebswelle ist.
Direktantriebssysteme bieten mehrere wichtige Vorteile:
- Der Wartungsaufwand wird drastisch reduziert. Direktantriebsmotoren müssen nur gelegentlich geschmiert werden, was im Vergleich zu Zahnradantrieben für große Kühltürme zu potenziellen Einsparungen von schätzungsweise $1.000 pro Jahr führt.
- Durch den Wegfall von Kupplung und Getriebe müssen weniger Komponenten ausgerichtet und gewartet werden.
- Die Gesamteffizienz wird verbessert. Obwohl Permanentmagnetmotoren im Allgemeinen eine geringere Effizienz als Standardmotoren aufweisen, kann der Permanentmagnetmotor unter Berücksichtigung von Getriebe- oder Riemenverlusten eine Effizienzsteigerung von 1-2% erzielen. Bei größeren Systemen kann dies zu Energieeinsparungen von bis zu $1.400 pro Jahr führen.
Bei der Entscheidung für den Direktantrieb eines Kühlturms müssen folgende Schlüsselfaktoren berücksichtigt werden:
- Für den Betrieb sind VFDs erforderlich. Permanentmagnetmotoren erlauben keinen Querstart und müssen über einen VFD betrieben werden. Dies ist auch notwendig, da die Welle nicht rückwärts rotieren darf (was bei Nichtbetrieb durch den natürlichen Luftstrom verursacht werden kann). Ein VFD schützt davor.
- Die Redundanzfähigkeit ist reduziert, da ein VFD-Bypass nicht möglich ist.
- Permanentmagnetmotoren sind wesentlich schwerer als Standardmotoren. Beim Ein- und Ausbau des Motors sind besondere Vorsichtsmaßnahmen und Schritte erforderlich.
- Direktantriebssysteme weisen einen deutlich höheren Anschaffungspreis auf als Standardmotoren und Zubehör. Dies muss bei der ROI-Berechnung berücksichtigt werden.
Marley Insight – Lüftermotor mit Direktantrieb
Veröffentlicht in Broschüren, Bibliothek
Markiert Broschüre, Direktantrieb