Seite wählen
  • de_DE

Blog


Prüfen
Wenn alles gut geht, wird die Anlage „die erste von vielen ihrer Art auf der ganzen Welt“ sein. In der Vergangenheit waren Kraftwerke für einen erheblichen Teil unserer Kohlenstoffemissionen verantwortlich. Aber wäre es möglich, dass Kraftwerke ihre gesamten Kohlenstoffemissionen abfangen?
Prüfen
Wenn Sie Kühltürme bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt betreiben, vermeiden Sie Komplikationen, indem Sie diese 5 Grundsätze befolgen. Wenn Sie Kühltürme bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt betreiben, vermeiden Sie Komplikationen, indem Sie diese 5 Grundsätze befolgen: 1. Halten Sie immer eine Wärmelast aufrecht. Ohne ein...
Prüfen
Ein geringfügiger Unterschied im Kohlenstoffgehalt hat großen Einfluss auf die Korrosionsbeständigkeit zwischen den beiden Materialien in den geschweißten Bereichen. Ingenieure müssen bei der Konfiguration eines Paketkühlturms aus einer Vielzahl von Edelstahltypen wählen. Typ 301L Edelstahl (SS), Typ...
Prüfen
Um Gefahren vorherzusehen und Schäden und teure Ausfallzeiten zu vermeiden, ist es wichtig, Kühlsysteme sorgfältig auszuwählen und die neuesten Forschungsergebnisse zu berücksichtigen. Wird in Kombination mit Kältemaschinen zur Komfortkühlung in großen Wohn-, Gewerbe- und ... verwendet.
Prüfen
Unabhängige Überprüfung der Herstellerangaben zum Schallpegel von Kühltürmen durch Dritte – Eine solche Bewertung ist die einzige objektive Möglichkeit, den abgestrahlten Lärm zu bewerten. Lärmprobleme durch Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HLK) stellen eine große Herausforderung für... dar.
de_DE