Permanentmagnet-Lüftermotor mit Direktantrieb
Kühlturmteile
Direct drive permanent magnet motors are available on most Marley NC Cooling Towers. The permanent magnet motor directly drives the fan, eliminating a number of components, including the gear drive, driveshaft, pillow block bearings and couplings, and associated installation and alignment costs.
Since 2011, SPX Cooling Technologies has offered permanent magnet motors to meet cooling tower customers’ direct drives requirements. Direct drives eliminate the need for Geareducers, couplings, or belt drive systems because the motor shaft connects directly to the fan drive shaft.
Direktantriebssysteme bieten mehrere wichtige Vorteile:
- Der Wartungsbedarf wird drastisch reduziert. Direktantriebsmotoren müssen nur gelegentlich geschmiert werden, was im Vergleich zu Zahnradantrieben für große Kühltürme zu potenziellen Einsparungen von schätzungsweise $1.000 pro Jahr führt.
- Durch den Wegfall von Kupplung und Getriebe müssen weniger Komponenten ausgerichtet und gewartet werden.
- Overall efficiency is improved. When gear or belt losses are taken into account, the permanent magnet motor can provide 1-3% efficiency gains. On larger systems this can total up to $1,400 a year in energy savings.
Bei der Entscheidung für den Direktantrieb eines Kühlturms müssen folgende Schlüsselfaktoren berücksichtigt werden:
- Für den Betrieb sind VFDs erforderlich. Permanentmagnetmotoren erlauben keinen Querstart und müssen über einen VFD betrieben werden. Dies ist auch notwendig, da die Welle nicht rückwärts rotieren darf (was bei Nichtbetrieb durch den natürlichen Luftstrom verursacht werden kann). Ein VFD schützt davor.
- Die Redundanzfähigkeit ist reduziert, da ein VFD-Bypass nicht möglich ist.
- Permanentmagnetmotoren sind wesentlich schwerer als Standardmotoren. Beim Ein- und Ausbau des Motors sind besondere Vorsichtsmaßnahmen und Schritte erforderlich.
- Direktantriebssysteme weisen einen deutlich höheren Anschaffungspreis auf als Standardmotoren und Zubehör. Dies muss bei der ROI-Berechnung berücksichtigt werden.
- If the motor height is taller than the gear drive it is replacing, the fan may need to be pitched in the field, or shipped separately and field-installed.
Marley Insight – Lüftermotor mit Direktantrieb
Veröffentlicht in Broschüren, Bibliothek
Markiert Broschüre, Direktantrieb