Seite wählen
RECOLD_LOOP_no R_KO

Trusted for over 90 years.

Built on a legacy of innovation, engineered for decades of dependable performance.

The Recold® business was formed in 1932 by a team of engineers who were innovators in the fledgling refrigeration industry. Through their efforts, Recold became a technology leader and developed the first 100-ton evaporative condenser. Over 90 years later, the Recold brand continues to live up to its reputation for product value and innovation by combining solid workmanship and quality components, including copper heat exchange coil in the production of evaporative fluid coolers and condensers, as well as low-profile fluid coolers for industrial applications. The results are products that provide reliable performance, extended service life and exceptional long-term value.

Recold-California-Map

Meet the Recold Team

Default Image Alt Text
Default Hover Image Alt Text

Jon Walker

Manager of Commercial Sales –
Kühlung

Default Image Alt Text
Default Hover Image Alt Text

Rob Ochs

Refrigeration Sales
Manager

Default Image Alt Text
Default Hover Image Alt Text

Jeff Rowan

Inside Sales
Support

Default Image Alt Text
Default Hover Image Alt Text

Paul Connolly

Refrigeration Product
Manager

Zurückgerufene Produkte

Recold is a leading manufacturer of cooling towers, fluid coolers, evaporative condensers and adiabatic cooling systems. Learn more about our Recold product line here:

RECOLD OLYMPUSV® ADIABATIC COOLING SYSTEM

RECOLD OLYMPUSV® ADIABATIC COOLING SYSTEM

Der Recold OlympusV® Adiabatische Serie gleicht das aus wassersparende Vorteile eines luftgekühlten Wärmerückführungssystems mit dem Energieeffizienz of a water-cooled solution to provide flexible cooling for operators and engineers of commercial or industrial refrigeration systems.

Erfahren Sie mehr

RECOLD JW FLUID COOLER

RECOLD JW FLUID COOLER

Der Recold JW ist ein wenig Lärm, Druckbelüftete Radialventilatorkonstruktion mit einer gewichtssparende, korrosionsfreie Kupferspule in a low height configuration.

Erfahren Sie mehr

RECOLD MW FLUID COOLER

RECOLD MW FLUID COOLER

Der Recold MW ist ein Saugzug-Axialventilator mit einem gewichtssparende, korrosionsfreie Kupferspule in a low height configuration. This Evaporative Fluid Cooler is a ruggedly built unit constructed to provide many years of durable, dependable service with minimal maintenance requirements.

Erfahren Sie mehr

RECOLD MC EVAPORATIVE CONDENSER

RECOLD MC EVAPORATIVE CONDENSER

Der Recold MC ist ein Saugzug-Axialventilatordesign mit einem gewichtssparende, korrosionsfreie Kupferspule in a Konfiguration mit geringer Höhe.

Erfahren Sie mehr

RECOLD LC EVAPORATIVE CONDENSER

RECOLD LC EVAPORATIVE CONDENSER

Der Recold LC Verdunstungskondensator ist ein Saugzug-Gegenstrom-Verdunstungskondensator mit zum Patent angemeldeter Wärmeübertragungstechnologie.

Erfahren Sie mehr

RECOLD JC EVAPORATIVE CONDENSER

RECOLD JC EVAPORATIVE CONDENSER

Der Recold JC ist ein Geräuscharmer, erzwungener Luftzug, Radialventilatordesign mit einem gewichtssparende, korrosionsfreie Kupferspule in a niedrige Höhe Aufbau.

Erfahren Sie mehr

RECOLD JT COOLING TOWER

RECOLD JT COOLING TOWER

Der Recold JT ist ein flacher Kühlturm mit Druckbelüftung, der ideal für Installationen mit begrenzter Höhe. Combined with its centrifugal, ‘blower’ style fan, it is the perfekte Passform für den Innenbereich B. bei niedrigen Decken, erforderlichen Leitungen und inakzeptablem Lärm.

Erfahren Sie mehr

Recold Aftermarket-Komponenten

Die von Recold entwickelten Teile für Flüssigkeitskühler, Verdunstungskondensator und Kühlturm sind zuverlässig Und entworfen um die Gesamtsystemleistung zu optimieren und Hilfe Produktlebensdauer verlängern. Wir wissen, dass es bei Ersatzteilen um mehr geht als nur um die Anschaffungskosten. Wenn Sie Leistung, Zertifizierung, Zuverlässigkeit und Komfort berücksichtigen, Rückruf macht langfristig Sinn. Kontaktieren Sie uns noch heute für weitere Informationen zu Recold-Ersatzteilen

hydrospray nozzles

Hydrospray™ Düsen und Verteilungssystem

XCEL® Drift Eliminators

XCEL® Tropfenabscheider

Copper Coils

Kupferspulen

Access Doors

Zugangstüren

Pumps and Motors

Pumpen und Motoren

Mechanical Equipment

Mechanische Ausrüstung

Makeup Valve

Make-up-Ventil

Recold Aftermarket Parts

Laden Sie die Broschüre herunter

Siehe auch:

Kupferspulenprodukte von SPX Cooling Technologies und mehr:

RECOLD_LOOP_no R_KO

Contact Our Team

Erfahren Sie mehr darüber, wie Recold-Produkte effiziente Kühl- und Kühlsysteme unterstützen. Kontaktieren Sie uns direkt über dieses Formular und ein Recold-Vertreter wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen.

Telefon: 714-529-6080

de_DE