Wasservorräte
Verdunstungskühltürme, Flüssigkeitskühler mit geschlossenem Kreislauf und Verdunstungskondensatoren nutzen die Verdunstung einer kleinen Menge des in einem System umgewälzten Wassers, um Wärme abzuführen. Ein gutes Beispiel hierfür ist der kühlende Effekt, den Sie spüren, wenn Luft über Ihre feuchte Haut streicht. Das von Ihrer Haut verdunstete Wasser entzieht Ihrem Körper einen Teil seiner Wärme und Sie fühlen sich dadurch kühler. Mit diesem gleichen Prozess können Verdunstungskühlgeräte unter die Umgebungstemperatur trockener Luft abkühlen und es handelt sich um einen langfristigen erneuerbaren Prozess, solange Wasser verfügbar ist.
Verdunstungskühlung spart Energie
Luftgekühlte Geräte kühlen im Gegensatz zur Verdunstungskühlung eine Flüssigkeit, die durch eine Spule (mit Rippen) fließt, indem Luft über die Spulenoberfläche geblasen wird. Die California Energy Commission begrenzt die ausschließliche Verwendung von luftgekühlten Geräten für HLK-Anwendungen auf 300 Tonnen. Über dieser Grenze sind wassergekühlte Kältemaschinen mit Verdunstungskühlung erforderlich, mit maximal 100 Tonnen Trockenkühlung pro Installation, was für spezielle Zwecke typisch ist. Beispielsweise müssen bei einem 900-Tonnen-System 800 Tonnen Verdunstungskühlung sein, wobei 100 Tonnen Trockenkühlung zulässig sind. Die Energieeinsparungen sind je nach lokalem Wetter erheblich, betragen aber normalerweise mehr als 5:1 gegenüber luftgekühlten Geräten. Wenn Wasserressourcen kein Problem sind, ist die Verdunstungskühlung immer die kostengünstigste und energieeffizienteste Lösung.
Kühltürme sparen Wasser
Kühltürme wurden ursprünglich eingesetzt, um die Durchlaufnutzung von Wasser aus Seen und Flüssen zu vermeiden. Stattdessen wurde ein geschlossenes Kreislaufsystem verwendet, um das warme Wasser abzukühlen, bevor es in den Prozess zurückgeführt wurde. Durch den Einsatz von Kühltürme.
Wassereinsparung mit Trocken- und Hybridsystemen
Wenn große Wassermengen nicht verfügbar oder nur begrenzt verfügbar sind, können luftgekühlte oder hybride Kombinationen aus Verdunstungs- und luftgekühlten Geräten eingesetzt werden, um den Wasserverbrauch zu senken oder ganz zu vermeiden. Hybride Verdunstungskühlgeräte verwenden eine Kombination aus nassen und trockenen Komponenten, die maximale Kühlleistung bei hoher Wärmelast und maximale Wassereinsparungen bei reduzierter Last ermöglichen – das Beste aus beiden Welten.
Verdunstungskühlung reinigt die Luft
Die Verdunstungskühlung ist ein umweltfreundlicher Prozess, bei dem zur Verbesserung der Kühlung natürlich nachwachsendes Wasser verwendet wird. Tatsächlich reinigt bzw. wäscht die Verdunstungskühlung die durch den Turm strömende Luft zu über 95 Prozent.
Downloads:
Das in Großbritannien ansässige Magazin ACR News hat unseren Frage-und-Antwort-Artikel veröffentlicht, in dem Ingenieure und Designexperten befragt werden und in dem erklärt wird, wie Kühltürme zu erfolgreichen LEED-Projekten und anderen Nachhaltigkeitsinitiativen beitragen können.