Seleccionar página

¿Qué es el enfriamiento evaporativo?

ACERCA DE TORRES DE ENFRIAMIENTO / ¿QUÉ ES EL ENFRIAMIENTO EVAPORATIVO?

El Diccionario de Inglés Oxford define Enfriamento evaporativo como la “Reducción de temperatura resultante de la evaporación de un líquido, que elimina el calor latente de la superficie donde se produce la evaporación. Este proceso se emplea en sistemas de refrigeración industriales y domésticos y también es la base física de la sudoración”.

Más allá de la sudoración, el enfriamiento por evaporación es el proceso responsable del efecto refrescante que se experimenta después de nadar o ducharse con agua caliente. Torres de enfriamiento evaporativo Aproveche el poder natural del enfriamiento evaporativo para reducir la temperatura del agua utilizada en procesos industriales y en sistemas comerciales de enfriamiento de confort HVAC.

¿Qué es una torre de enfriamiento evaporativo?

A Torre de enfriamiento Es un intercambiador de calor especializado en el que el aire y el agua se ponen en contacto directo entre sí para reducir la temperatura del agua. Cuando esto ocurre, se libera un pequeño volumen de agua. evaporado, reduciendo la temperatura del agua que circula a través de la torre.

Agua, que ha sido calentado mediante un proceso industrial o en un condensador del sistema HVAC, se bombea a la torre de enfriamiento a través de tuberías. El agua que ingresa a la torre de enfriamiento se rocía a través boquillas sobre capas de medios de transferencia de calor llamados "llenar”, lo que ralentiza el flujo de agua a través de la torre de enfriamiento y crea una mayor superficie para que el agua se esparza para lograr el máximo contacto aire-agua. A medida que el agua fluye a través de la torre de enfriamiento, queda expuesta al aire que es arrastrado a través de la torre por un ventilador impulsado por motor.

Cuando el agua y el aire se encuentran, una pequeña cantidad de agua se evapora, creando enfriamento evaporativo acción. Luego, el agua enfriada se bombea de regreso al condensador HVAC o al equipo de proceso industrial, donde nuevamente absorbe calor y luego de regreso a la torre de enfriamiento en un ciclo continuo.

Recursos:

Cooling Tower Webinar

Seminario web bajo demanda

Fundamentos de las torres de enfriamiento presenta los principios básicos de las torres de enfriamiento y el enfriamiento por evaporación en formato de video para aquellos que quieran aprender más.

Cooling Tower Fundamentals

Manual de fundamentos de las torres de enfriamiento

El Manual de fundamentos de las torres de enfriamiento es un recurso valioso que incluye un glosario de términos, una revisión de los tipos de diseño y operación de las torres de enfriamiento, los componentes y las responsabilidades del propietario.

Tipos de torres de enfriamiento evaporativo

No todas las torres de enfriamiento son adecuadas para todas las aplicaciones. Las torres de enfriamiento evaporativo se diseñan y fabrican en varias categorías de tipos y tamaños. Comprender los distintos tipos, junto con sus ventajas y limitaciones, es importante a la hora de determinar la mejor solución de enfriamiento por evaporación para cumplir con los requisitos del proyecto.

Torres de enfriamiento de flujo cruzado

En torres de enfriamiento de flujo cruzado el agua fluye verticalmente a través del relleno de transferencia de calor mientras que el aire fluye horizontalmente, a través del flujo de agua que cae. Debido a esto, el aire no tiene que pasar a través del sistema de distribución de agua.

En consecuencia, los depósitos de agua caliente de flujo por gravedad se montan en la parte superior de la torre de enfriamiento, encima del medio de relleno.

Torres de enfriamiento de contraflujo

Torres de enfriamiento a contraflujo están diseñados para que el aire fluya verticalmente hacia arriba, en contra del flujo de agua que cae en el relleno de transferencia de calor. Debido a este flujo de aire vertical, las torres de enfriamiento de contraflujo utilizan sistemas de boquillas y tuberías presurizadas para rociar agua sobre el relleno de transferencia de calor.

Dado que el aire debe pasar a través del sistema de aspersión, las tuberías y boquillas están espaciadas para permitir un flujo de aire adecuado.

Recursos:
What is a cooling tower?

Torres de enfriamiento de flujo cruzado versus torres de enfriamiento de contraflujo

Obtenga más información sobre la diferencia con este video de SPX Cooling Technologies, Inc.

Torres de enfriamiento evaporativo de tiro inducido versus tiro forzado

Tiro inducido Las torres de enfriamiento tienen ventiladores que generalmente se montan en la parte superior de la torre de enfriamiento para extraer aire a través del medio de relleno. En cambio, tiro forzado Las torres de enfriamiento emplean sopladores ubicados en la base de la cara de entrada de aire para empujar el aire a través de la torre de enfriamiento.

Marley Induced Draft Cooling Tower
Torre de enfriamiento de tiro inducido Marley MD
Forced Draft Cooling Tower
Torre de enfriamiento de tiro forzado Marley MCW

Torres de enfriamiento evaporativas ensambladas en fábrica (FAP) versus torres de enfriamiento evaporativas montadas en el campo (FEP)

Torres de enfriamiento evaporativo (FAP) ensambladas en fábrica Se construyen en tan pocas secciones como lo permita el medio de transporte. Una pequeña torre de enfriamiento a menudo puede enviarse prácticamente intacta. Una torre de enfriamiento de múltiples celdas más grande se fabrica en módulos en la fábrica y se envía lista para el ensamblaje final. Las torres de enfriamiento ensambladas en fábrica también se denominan “paquete” o “FAP” (producto ensamblado en fábrica).

Las torres de enfriamiento ensambladas en fábrica pueden tener diseño de flujo cruzado o contraflujo, de tiro inducido o forzado, según la aplicación. Algunos ejemplos incluyen la Marley NC.® Torre de enfriamiento de flujo cruzado y tiro inducido, y torre de enfriamiento de contraflujo y tiro inducido Marley MD. Ambas se utilizan ampliamente en sistemas de climatización (HVAC) y en procesos industriales ligeros.

Torres de enfriamiento evaporativo construidas en campo se construyen principalmente en el sitio de uso final. Todas las torres de enfriamiento grandes, y muchas torres modulares más pequeñas, se prefabrican, se marcan las piezas y se envían al lugar de trabajo para su ensamblaje final. El fabricante normalmente proporciona la mano de obra y la supervisión del montaje. Las torres de enfriamiento construidas en campo pueden tener un diseño de flujo cruzado o de contraflujo. Los ejemplos incluyen la torre de enfriamiento de contraflujo Marley F400 y la torre de enfriamiento de flujo cruzado Marley F600. Ambos se emplean para aplicaciones de generación de energía y procesos industriales pesados y se personalizan para cumplir con las especificaciones de rendimiento, estructura, deriva y reducción de penachos.

Marley Factory Assembled Cooling Tower
Torre de enfriamiento ensamblada en fábrica (FAP) de Marley
Marley Field Erected Cooling Tower
Torre de enfriamiento construida en campo Marley (FEP)

Marley® Factores que impulsan el rendimiento de las torres de enfriamiento por evaporación

Utilizando un enfoque de sistema total, las torres de enfriamiento de Marley y sus componentes están diseñados y construidos para funcionar juntos como partes de un sistema integrado para brindar al operador de la torre de enfriamiento un rendimiento confiable, incluida la eficiencia energética y del agua, un funcionamiento confiable y una larga vida útil.

Eficiencia energética y hídrica

Refrigeración gratuita HVAC – El objetivo de un sistema de free-cooling es ahorrar energía. Un sistema de enfriamiento gratuito ahorra costos de energía al permitir que la torre de enfriamiento satisfaga directamente las necesidades de enfriamiento de un edificio sin operar el enfriador en climas fríos. La cantidad de ahorro potencial de energía disponible depende casi totalmente del diseño general del sistema y de la selección del equipo que se utilizará en el sistema. En general, el diseñador y el propietario deben equilibrar el mayor costo inicial del equipo con una mayor oportunidad de ahorro de energía. Aprender más acerca de Enfriamiento gratis.

Flujo variable – El flujo variable es una forma de maximizar la efectividad de la capacidad de la torre instalada durante condiciones de menor actividad. Potencialmente se pueden ahorrar 75% de la energía del ventilador si se puede lograr una distribución adecuada del agua dentro de las torres de enfriamiento. Aprender más acerca de Flujo variable.

Software de selección de torres CoolSpec™ – Con el nuevo y avanzado software de selección de torres CoolSpec, puede configurar soluciones de enfriamiento por evaporación para sus aplicaciones específicas a partir de una amplia gama de productos de torres de enfriamiento que están certificados según los estándares del Cooling Technology Institute (CTI) y Eurovent. Firme aquí.
COOLSPEC Product Selector Logo

Operación confiable y larga vida útil

Cooling Tower Gearbox

Reductor de engranajes Marley® Transmisiones por engranajes – Los ingenieros de SPX diseñaron transmisiones Marley Geareducer específicamente para un funcionamiento confiable y duradero de torres de enfriamiento por evaporación con una garantía de cinco años y un intervalo de cambio de aceite de 5 años. Están disponibles en una variedad de diseños y relaciones de reducción para adaptarse a los requisitos de potencia y velocidad del ventilador de la torre de enfriamiento. Aprender más acerca de Accionamientos reductores de engranajes.

Cooling Tower Fill
Medios de relleno de transferencia de calor – Uno de los componentes más importantes de una torre de enfriamiento es el relleno de transferencia de calor. Su capacidad para proporcionar tanto la máxima superficie de contacto aire-agua como el tiempo de contacto determina la eficiencia de la torre de enfriamiento. Las dos clasificaciones de relleno básicas son relleno tipo película para aplicaciones de agua limpia (esparce el agua en una capa fina) y relleno tipo salpicadura para fuentes de agua con sólidos suspendidos (rompe el agua). Aprender más acerca de Medios de relleno por transferencia de calor.
XCEL TU Drift Eliminator
Eliminadores de deriva – Diseñados para ayudar a evitar que las gotas de agua (no el vapor de agua) escapen de la torre de enfriamiento con el aire descargado, los eliminadores de deriva de tres pasos de Marley separan estas gotas del aire y las redirigen nuevamente a la torre para lograr tasas de deriva bajas. Aprender más acerca de Deriva.
HP7000 Fan
Aficionados – Los ventiladores de las torres de enfriamiento deben mover grandes volúmenes de aire de manera eficiente y con mínimas vibraciones y ruidos. Los ventiladores Marley están diseñados y fabricados para soportar entornos de torres de enfriamiento cálidos y húmedos. El ventilador ultrasilencioso de Marley es un ejemplo de ventilador que cumple con los requisitos de niveles de sonido muy bajos. Aprender más acerca de Fanáticos de Marley.
Cooling Tower Driveshaft

Acoplamientos y ejes de transmisión – Los acoplamientos y ejes de transmisión deben ser fuertes y duraderos para transmitir eficientemente la potencia desde el motor a la transmisión por engranajes Marley Geareducer. Los acoplamientos y ejes de transmisión de Marley están diseñados específicamente para uso en torres de enfriamiento y son altamente resistentes a la corrosión. Aprender más acerca de Acoplamientos y ejes de transmisión.

Cooling Tower Nozzle
Boquillas – Los diseños de torres de enfriamiento de flujo cruzado utilizan un sistema de distribución de agua por flujo por gravedad con boquillas como la Marley ST. Los diseños de torres de enfriamiento a contraflujo utilizan un sistema presurizado de tubería cerrada y boquillas rociadoras como la Marley NS. Aprender más acerca de Boquillas.
Marley EC Motor
Piezas OEM – Diseñados con precisión y fabricados con los más altos estándares y las tolerancias más estrictas, los componentes OEM de Marley brindan confiabilidad y una larga vida útil. Cuando la inspección de la torre de enfriamiento indica que es necesario reemplazar componentes, elegir piezas OEM de Marley garantiza que su torre de enfriamiento, independientemente de la marca, continuará funcionando con los niveles de rendimiento y eficiencia esperados. Obtenga más información sobre las piezas OEM de Marley.

Póngase en contacto con su representante de ventas de Marley para obtener asesoramiento de expertos y asistencia en la selección de productos.  

es_MX