Select Page

Relleno de película de flujo cruzado MX

Piezas de la torre de enfriamiento
Marca: Marley | Tipo de producto: Piezas de la torre de enfriamiento
MX Crossflow Film Fill

Descripción general

MX Fill está disponible en la configuración MX75 y en la configuración MX625 de mayor rendimiento. MX es un relleno para torre de enfriamiento de tipo película colgante que esparce el agua en una película delgada, que fluye sobre grandes superficies verticales, promoviendo la máxima exposición al flujo de aire.

Este tipo de relleno proporciona mucha más exposición a la superficie del agua por pie cúbico que el relleno tipo salpicadura.

Proof In Performance
MX Fill está disponible en la configuración MX75 y en la configuración MX625 de mayor rendimiento. MX es un relleno para torre de enfriamiento de tipo película colgante que esparce el agua en una película delgada, que fluye sobre grandes superficies verticales, promoviendo la máxima exposición al flujo de aire. Este tipo de relleno proporciona mucha más exposición a la superficie del agua por pie cúbico que el relleno tipo salpicadura.

MX Fill incorpora eliminadores de deriva celulares altamente eficientes, moldeados integralmente dentro de las láminas de relleno. En comparación con diseños anteriores, estos eliminadores reducen las emisiones de deriva de la torre en un factor de diez o más. Menos deriva significa que los propietarios de torres ahorran facturas de agua y gastos de productos químicos para el tratamiento del agua.

Este relleno prácticamente elimina las molestias causadas por la deriva en edificios y propiedades adyacentes. Para ahorros adicionales, los eliminadores de deriva descargan aire directamente hacia el ventilador. El aire de descarga, que viaja en la dirección correcta cuando sale de los eliminadores, se traduce en una menor potencia del ventilador.

Las rejillas también están moldeadas integralmente dentro de las láminas de relleno, lo que evita que el agua se escape y garantiza una distribución precisa del aire en amplias variaciones del flujo de aire. A diferencia de las torres equipadas con rejillas externas separadas, este relleno funciona prácticamente sin hielo incluso en climas extremadamente fríos.

El relleno MX está termoformado a partir de PVC con una clasificación de propagación de llama inferior a 25 según ASTM E-84 y se considera autoextinguible. Por tanto, el riesgo de daños por incendio es mínimo.

  Alto rendimiento
  Diseño de relleno colgante
  Persianas integrales
  Eliminadores integrales de triple paso
Las piezas OEM originales de Marley están diseñadas con precisión para brindarle un producto confiable. Si bien otros proveedores pueden ofrecer piezas con un ahorro inicial, usted corre el riesgo de reducir el rendimiento y perder las calificaciones FM y CTI. Las piezas OEM de Marley brindan la durabilidad en la que puede confiar porque las diseñamos y fabricamos exclusivamente para torres de enfriamiento.

Dado que el funcionamiento de la planta depende del rendimiento de su torre de enfriamiento, es importante seleccionar las piezas que se encuentren entre las de mayor calidad disponibles: piezas OEM de Marley.

es_MX