Seleccionar página
Verificación independiente por parte de terceros de las afirmaciones sobre el nivel de sonido de las torres de enfriamiento de los fabricantes: dicha evaluación es la única forma objetiva de evaluar el ruido irradiado.

Los problemas de ruido de los equipos de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) son un gran desafío para las comunidades y las empresas. El gobierno y la industria se enfrentan a normas sobre ruido cada vez más estrictas y aplicadas de forma estricta. Si bien es una preocupación en cualquier lugar, algunas aplicaciones plantean mayores desafíos en materia de ruido, incluidas instalaciones médicas, universidades, edificios de oficinas, hoteles y áreas residenciales.

Para aplicaciones donde la reducción del sonido es imperativa, aquí hay algunas consideraciones para la selección de productos:

Considere cuidadosamente el diseño y dimensionamiento inicial del equipo. – Una torre más grande requiere menos flujo de aire total y, por lo tanto, menor potencia de ventilador que una torre más pequeña. Esto le permite minimizar la potencia y la velocidad total del ventilador, ambos factores que contribuyen al ruido. Las torres de flujo cruzado con relleno de película producen un menor ruido del agua debido a las “salpicaduras” en comparación con las torres de contraflujo convencionales sin atenuación adicional del ruido.

Ventiladores de eficiencia premium – El ruido de los ventiladores suele ser el que más contribuye al ruido, por lo que la instalación de ventiladores de eficiencia superior puede reducir significativamente los niveles de sonido. Seleccione modelos que puedan reducir los niveles de sonido con la menor reducción de rendimiento.

accionamiento y motor – Los variadores de velocidad pueden reducir el sonido y ahorrar energía; algunos están diseñados para minimizar el nivel de sonido de una torre durante períodos de carga/temperatura ambiente reducidas. Considere seleccionar un sistema de transmisión por engranajes silencioso.

Secciones de atenuador de sonido. – Considere la atenuación tanto para las áreas de descarga como de entrada de las torres de enfriamiento. Para una máxima reducción de ruido, instale dos etapas de atenuadores. Asegúrese de sopesar el efecto de los atenuadores de entrada en el rendimiento. Los atenuadores de descarga pueden requerir un aumento en el tamaño de la torre o en la potencia del ventilador.

Verificación independiente por parte de terceros de las afirmaciones sobre el nivel de sonido de las torres de enfriamiento de los fabricantes – Dicha evaluación es la única forma objetiva de evaluar el ruido radiado y garantizar que se ajusta a los métodos de prueba más seguidos. 

es_MX