A medida que los sistemas de refrigeración se instalan cada vez más cerca de espacios habitados, el rendimiento acústico se ha convertido en un factor crucial en el diseño de sistemas de climatización y refrigeración industrial. Hospitales, campus universitarios, centros de datos, edificios comerciales, complejos de uso mixto y otros proyectos urbanos suelen requerir equipos de refrigeración que operen dentro de estrictos límites de ruido, manteniendo al mismo tiempo un rendimiento térmico y una eficiencia energética óptimos.
El diseño exitoso para entornos sensibles al ruido generalmente requiere un enfoque multifacético. Por ello, los ingenieros suelen combinar diversas estrategias de reducción de sonido para lograr el equilibrio adecuado entre acústica, rendimiento, impacto ambiental y costo. Comprender los objetivos de sonido al inicio del proceso de diseño puede ayudar a los equipos de proyecto a seleccionar el enfoque más eficaz y evitar costosas medidas de mitigación en etapas posteriores del ciclo de vida del proyecto.
A continuación se presentan varias estrategias clave que se utilizan habitualmente para reducir los niveles de ruido de las torres de refrigeración en aplicaciones sensibles al sonido.
- Optimizar la orientación y la ubicación del equipo.
Una de las estrategias más eficaces y económicas para reducir el ruido es la correcta ubicación de los equipos. Según el diseño de la torre de refrigeración y los patrones de flujo de aire, algunos lados de los equipos pueden funcionar de forma más silenciosa que otros. Por ejemplo, el lado de la carcasa de una torre de refrigeración de flujo cruzado suele generar niveles de ruido inferiores a los del lado de entrada de aire.
La distancia también influye significativamente en el rendimiento acústico. Cuando las condiciones del lugar lo permiten, aumentar la separación entre los equipos de refrigeración y las zonas sensibles al sonido puede reducir los niveles de ruido sin incurrir en costes adicionales. La presión sonora suele disminuir aproximadamente 6 dBA cada vez que se duplica la distancia al receptor.
Abordar la orientación y la ubicación de los equipos en las primeras etapas del proceso de diseño a menudo puede reducir la necesidad de medidas de mitigación más extensas posteriormente.
- Reduzca la velocidad y la potencia del ventilador.
Los ventiladores son una de las principales fuentes de ruido en los equipos de refrigeración, por lo que su velocidad es un factor importante en el rendimiento acústico general. Generalmente, a menor velocidad, menor nivel de ruido.
Seleccionar equipos de mayor tamaño con mayor capacidad de transferencia de calor permite que los sistemas cumplan con los requisitos térmicos incluso con velocidades de ventilador reducidas. Los variadores de frecuencia (VFD) pueden reducir aún más el ruido durante los periodos en que no se necesita la máxima capacidad de refrigeración. Los sistemas con celdas redundantes también permiten un funcionamiento más silencioso al distribuir la carga entre varias celdas.
Incluso reducciones modestas en la velocidad del ventilador pueden proporcionar beneficios acústicos notables. Una reducción en la velocidad del ventilador (modelo 25%) puede disminuir el ruido en aproximadamente 6 dBA, a la vez que reduce el consumo de energía.
- Seleccione la configuración de ventilador adecuada.
El diseño del ventilador juega un papel fundamental en la acústica de las torres de refrigeración. Factores como la forma de las aspas, la cantidad de aspas y la velocidad de rotación influyen en la generación de ruido.
Los ventiladores estándar de bajo nivel de ruido ofrecen un equilibrio eficaz entre flujo de aire y acústica. Las opciones de ventiladores silenciosos suelen incorporar aspas adicionales y velocidades de funcionamiento más bajas para lograr una mayor reducción del ruido con un ligero aumento de costes.
Para proyectos con requisitos acústicos más exigentes, los diseños de ventiladores ultrasilenciosos pueden ofrecer reducciones sustanciales gracias a diseños avanzados de aspas aerodinámicas y velocidades de funcionamiento más bajas.
La configuración óptima del ventilador depende de los objetivos de sonido del proyecto, los requisitos de rendimiento térmico, el espacio disponible y el presupuesto.
- Utilice barreras y cerramientos.
Las barreras físicas son una forma eficaz de reducir la transmisión del sonido cuando están bien diseñadas y ubicadas. Las paredes o cerramientos situados entre los equipos de refrigeración y las zonas habitadas cercanas pueden ayudar a bloquear y redirigir el sonido.
En algunas aplicaciones, las torres de refrigeración se integran en cerramientos arquitectónicos que proporcionan tanto privacidad estética como beneficios acústicos. La eficacia de estas soluciones depende de factores como la ubicación, la altura, los materiales de construcción y las condiciones del entorno.
Por lo general, las barreras y los cerramientos son más eficaces cuando se tienen en cuenta al principio del proceso de diseño general del emplazamiento.
- Considere soluciones de atenuación avanzada
Los proyectos con requisitos acústicos muy estrictos pueden requerir sistemas de atenuación específicos. Se pueden instalar deflectores acústicos en las corrientes de aire de entrada o salida para absorber la energía sonora y reducir los niveles de ruido generales.
Debido a que los sistemas de atenuación aumentan el costo, requieren espacio y pueden afectar el rendimiento térmico, a menudo se utilizan después de haber evaluado otras opciones de mitigación. Algunas torres de enfriamiento también pueden incorporar sistemas de atenuación de salpicaduras que reducen el ruido del agua al disminuir su velocidad antes de que llegue al depósito de recolección.
Cuando se aplican con cuidado, las soluciones de atenuación pueden proporcionar importantes beneficios acústicos para aplicaciones altamente sensibles al sonido.
Equilibrio entre rendimiento acústico, eficiencia y coste.
El diseño de soluciones de refrigeración para entornos sensibles al ruido rara vez se reduce a una sola tecnología o componente. Los proyectos exitosos suelen combinar múltiples estrategias, como la ubicación de los equipos, la selección de ventiladores, el control operativo y las barreras y atenuadores acústicos, para lograr el resultado acústico deseado.
Al comprender los objetivos de sonido del proyecto desde el principio e incorporar las estrategias de mitigación adecuadas durante el diseño del sistema, los ingenieros pueden equilibrar de manera más eficaz el rendimiento acústico, la eficiencia térmica, la flexibilidad operativa y el coste total del proyecto.
A medida que las normativas sobre ruido se vuelven más estrictas en los sectores de la salud, los centros de datos, los campus universitarios y las aplicaciones comerciales urbanas, un diseño acústico bien pensado seguirá siendo una parte cada vez más importante del diseño eficaz de los sistemas de refrigeración.
Para mayor confianza en el rendimiento acústico de la torre de refrigeración, Programa de certificación de sonido del Cooling Technology Institute (CTI). Proporciona una verificación independiente de los datos de sonido publicados por los fabricantes. Validación de terceros de CTI Ayuda a ingenieros y propietarios de instalaciones a evaluar y comparar con mayor confianza las soluciones de torres de refrigeración al diseñar para aplicaciones sensibles al ruido. SPX Cooling Tech fue el primer fabricante de torres de refrigeración en obtener la certificación acústica CTI, lo que demuestra un compromiso de larga data con el rendimiento acústico verificado y brinda a los clientes mayor confianza al seleccionar soluciones para aplicaciones sensibles al ruido.
¿Listo para evaluar las opciones para tu solicitud? Utilice CoolSpec® Selector de productos Para configurar las soluciones de torres de refrigeración Marley según los requisitos de su proyecto.