Poiché i sistemi di raffreddamento vengono sempre più spesso installati in prossimità di spazi occupati, le prestazioni acustiche sono diventate un fattore di maggiore importanza nella progettazione di impianti HVAC e di raffreddamento industriale. Ospedali, campus universitari, data center, edifici commerciali, complessi a uso misto e altri progetti urbani spesso richiedono che le apparecchiature di raffreddamento operino entro rigidi limiti di rumorosità, mantenendo al contempo prestazioni termiche ed efficienza energetica.
Progettare con successo ambienti sensibili al rumore richiede in genere un approccio multiforme. Spesso, gli ingegneri combinano diverse strategie di riduzione del rumore per raggiungere il giusto equilibrio tra acustica, prestazioni, ingombro e costi. Comprendere gli obiettivi acustici fin dalle prime fasi della progettazione può aiutare i team di progetto a selezionare l'approccio più efficace, evitando costosi interventi di mitigazione in fasi successive del ciclo di vita del progetto.
Di seguito sono riportate alcune strategie chiave comunemente utilizzate per ridurre i livelli di rumorosità delle torri di raffreddamento in applicazioni sensibili al rumore.
- Ottimizzare l'orientamento e il posizionamento delle apparecchiature
Una delle strategie più efficaci ed economiche per la riduzione del rumore è il posizionamento oculato delle apparecchiature. A seconda della progettazione della torre di raffreddamento e dei modelli di flusso d'aria, alcuni lati delle apparecchiature di raffreddamento possono funzionare in modo più silenzioso rispetto ad altri. Ad esempio, il lato del rivestimento di una torre di raffreddamento a flusso incrociato genera spesso livelli sonori inferiori rispetto al lato di ingresso dell'aria.
Anche la distanza influisce significativamente sulle prestazioni acustiche. Quando le condizioni del sito lo consentono, aumentare la distanza tra le apparecchiature di raffreddamento e le aree sensibili al suono può ridurre i livelli sonori senza costi aggiuntivi per le apparecchiature. La pressione sonora in genere diminuisce di circa 6 dBA ogni volta che la distanza dal ricevitore viene raddoppiata.
Affrontare la questione dell'orientamento e del posizionamento delle apparecchiature nelle prime fasi della progettazione può spesso ridurre la necessità di adottare in seguito misure di mitigazione più complesse.
- Ridurre la velocità e la potenza della ventola.
Le ventole sono tra le principali fonti di rumore negli impianti di raffreddamento, pertanto la loro velocità è un fattore importante per le prestazioni acustiche complessive. Velocità inferiori generalmente si traducono in livelli sonori più bassi.
La scelta di apparecchiature più grandi con una maggiore capacità di trasferimento termico può consentire ai sistemi di soddisfare i requisiti termici operando a velocità ridotte delle ventole. Gli azionamenti a frequenza variabile (VFD) possono ulteriormente ridurre la rumorosità nei periodi in cui non è necessaria la massima capacità di raffreddamento. Anche i sistemi con celle ridondanti possono consentire un funzionamento più silenzioso distribuendo il carico su più celle.
Anche riduzioni modeste della velocità della ventola possono apportare notevoli benefici in termini di rumorosità. Una riduzione della velocità della ventola del modello 25% può diminuire la rumorosità di circa 6 dBA, riducendo al contempo il consumo energetico.
- Selezionare la configurazione della ventola appropriata
Il design della ventola gioca un ruolo fondamentale nell'acustica delle torri di raffreddamento. Fattori come la forma delle pale, il numero di pale e la velocità di rotazione influenzano la generazione di rumore.
I ventilatori standard a bassa rumorosità offrono un buon equilibrio tra flusso d'aria e acustica. I ventilatori più silenziosi spesso utilizzano pale aggiuntive e velocità di funzionamento inferiori per ottenere un'ulteriore riduzione del rumore con un modesto aumento dei costi.
Per progetti con requisiti acustici più stringenti, i ventilatori ultra-silenziosi possono offrire riduzioni sostanziali grazie a design avanzati delle pale e a velocità di funzionamento inferiori.
La configurazione ottimale delle ventole dipende dagli obiettivi di rumorosità del progetto, dai requisiti di prestazioni termiche, dallo spazio disponibile e dal budget.
- Utilizzare barriere e recinzioni
Le barriere fisiche, se progettate e posizionate correttamente, rappresentano un metodo efficace per ridurre la trasmissione del suono. Pareti o involucri posti tra le apparecchiature di raffreddamento e le aree abitate adiacenti possono contribuire a bloccare e reindirizzare il suono.
In alcune applicazioni, le torri di raffreddamento vengono integrate in strutture architettoniche che offrono sia vantaggi estetici che acustici. L'efficacia di queste soluzioni dipende da fattori quali la posizione, l'altezza, i materiali di costruzione e le condizioni del sito circostante.
Le barriere e le recinzioni sono generalmente più efficaci se considerate nelle prime fasi del processo di progettazione complessiva del sito.
- Valutare soluzioni di attenuazione avanzate
I progetti con requisiti acustici molto stringenti possono richiedere sistemi di attenuazione dedicati. È possibile installare pannelli fonoassorbenti nei flussi d'aria in entrata o in uscita per assorbire l'energia sonora e ridurre i livelli di rumore complessivi.
Poiché i sistemi di attenuazione comportano costi aggiuntivi, richiedono spazio e possono influire sulle prestazioni termiche, vengono spesso utilizzati dopo aver valutato altre opzioni di mitigazione. Alcune torri di raffreddamento possono anche incorporare sistemi di attenuazione degli spruzzi che riducono il rumore dell'acqua rallentando la caduta dell'acqua prima che raggiunga la vasca di raccolta.
Se applicate con attenzione, le soluzioni di attenuazione possono offrire notevoli vantaggi acustici per applicazioni particolarmente sensibili al suono.
Trovare un equilibrio tra prestazioni acustiche, efficienza e costi.
La progettazione di soluzioni di raffreddamento per ambienti sensibili al rumore raramente si basa su una singola tecnologia o componente. I progetti di successo spesso combinano diverse strategie, tra cui il posizionamento delle apparecchiature, la selezione delle ventole, il controllo operativo e l'impiego di barriere e attenuatori per raggiungere il risultato acustico desiderato.
Comprendendo fin dalle prime fasi gli obiettivi di acustica del progetto e integrando le giuste strategie di mitigazione durante la progettazione del sistema, gli ingegneri possono bilanciare in modo più efficace prestazioni acustiche, efficienza termica, flessibilità operativa e costo complessivo del progetto.
Con l'inasprirsi delle normative sul rumore in ambito sanitario, nei data center, nei campus universitari e negli ambienti commerciali urbani, un'attenta progettazione acustica diventerà sempre più importante per un'efficace progettazione dei sistemi di raffreddamento.
Per una maggiore sicurezza nelle prestazioni acustiche della torre di raffreddamento, Programma di certificazione del suono del Cooling Technology Institute (CTI). Fornisce una verifica indipendente dei dati sonori pubblicati dai produttori. Validazione di terze parti CTI SPX Cooling Tech aiuta ingegneri e proprietari di impianti a valutare e confrontare con maggiore sicurezza le soluzioni per torri di raffreddamento in fase di progettazione per applicazioni sensibili al rumore. SPX Cooling Tech è stato il primo produttore di torri di raffreddamento a ottenere la certificazione acustica CTI, a dimostrazione di un impegno di lunga data per le prestazioni acustiche verificate e offrendo ai clienti maggiore sicurezza nella scelta di soluzioni per applicazioni sensibili al rumore.
Pronti a valutare le opzioni per la vostra applicazione? Utilizzare CoolSpec® Selettore di prodotti Configurare soluzioni di torri di raffreddamento Marley in base alle esigenze del vostro progetto.