Seleccionar página

Draft forzado de la Ronda Marley

Torre de enfriamiento de tiro forzado

Marca: Marley | Tipo de producto: Torres de enfriamiento
Marley Round Forced Draft 1
Marley Round Forced Draft 2
Marley Round Forced Draft 3

Detalles de producto:

 Disponibilidad: Mundial
 Rango GPM: 1200- 250000
¿Qué es una torre de enfriamiento?

Las torres de enfriamiento redondas de tiro forzado son ideales para procesar mayores flujos de agua de refrigeración.

El consumo de energía reducido, los requisitos de espacio favorables, los efectos de recirculación minimizados, el comportamiento operativo óptimo para aplicaciones de agua salada y el aspecto estético son sólo algunas de las ventajas de las torres de enfriamiento redondas con ventiladores de tiro forzado.

Principio de las torres de enfriamiento circulares con ventiladores de tiro forzado
La carcasa hiperbólica consigue un efecto de tiro natural que soporta los ventiladores dispuestos alrededor de la circunferencia de la carcasa de la torre de refrigeración. Por tanto, se reduce el consumo de energía de los ventiladores. La torre de enfriamiento está separada en diferentes secciones, que pueden aislarse, para garantizar el funcionamiento con menores cantidades de agua. También se pueden realizar actividades de mantenimiento en las secciones de cierre mientras el resto de la torre de enfriamiento aún está en operación.

Reducción de Costos Operativos
Como el efecto de tiro natural favorece a los ventiladores, se reduce el consumo de energía. Especialmente mediante el uso de motores de dos velocidades se consiguen costes operativos considerablemente más bajos.

Eliminación de los efectos de recirculación
La pluma es conducida por la capa superior, por lo que se elimina el efecto de recirculación. A diferencia de las torres de enfriamiento de tipo celular, donde se debe considerar el riesgo de que la columna caiga al suelo y sea arrastrada hacia la torre de enfriamiento.

Aplicación de agua salada
El mayor ascenso de la columna da como resultado una dispersión más amplia. Esto significa que, al aplicar agua de mar, las partículas de sal también se distribuyen mejor en el aire y la concentración de sal resultante en el suelo se reduce considerablemente.

Requisitos de espacio
En las torres de refrigeración circulares no es necesario tener en cuenta el efecto de recirculación, por lo que se reducen las necesidades de espacio. Además, la forma circular es más favorable en comparación con las filas de torres de refrigeración situadas a distancias definidas.

Gracias por su reciente compra a SPX Cooling Technologies, Inc. Apreciamos su negocio y esperamos servirle en el futuro.

Beneficios de registrar su producto SPX:

¡ESTÁS GARANTIZADO! Se verifica la instalación de su producto y se activa la garantía.
¡ESTÁS NOTIFICADO! Recibirá notificaciones inmediatas sobre información importante del producto y alertas de servicio.
¡ESTÁS INCLUIDO! Recibirás invitaciones a eventos y programas educativos exclusivos, incluida la Escuela de Cool.® talleres de mantenimiento de torres.
¡TE OIMOS! Sus opiniones sobre nuestros productos, servicios, soporte técnico y programación se solicitan en encuestas de voz de los clientes.

Se aplicarán los términos de la garantía limitada de SPX Cooling Technologies. Para obtener detalles completos sobre la cobertura de su garantía, consulte el certificado de garantía incluido con su producto.

Complete el siguiente formulario para registrar su producto. Asegúrese de que la información proporcionada sea precisa: Todos los campos son obligatorios para registrar su producto.

es_MX