Al operar torres de enfriamiento en temperaturas bajo cero, evite complicaciones siguiendo estos 5 principios:
1. Mantenga siempre una carga de calor. Sin una carga de calor, el agua que fluye a través de la torre se igualará a la temperatura de bulbo húmedo del aire y formará hielo. El exceso de hielo puede impedir el flujo de aire y dañar el relleno.
2. Mantener el caudal de agua de la torre al mínimo de diseño o mayor. Esto garantiza una distribución uniforme del agua sobre el relleno y, a su vez, un rendimiento predecible.
3. Evite el flujo de agua de funcionamiento directamente al depósito de agua fría si el calor baja demasiado. Esto evita que el agua se congele en áreas de bajo flujo.
4. Si bien se pueden emplear motores cíclicos o de dos velocidades, se recomienda un VFD para eliminar los gradientes de temperatura entre celdas. El ciclo secuencial de los ventiladores puede provocar temperaturas significativamente más bajas en las celdas donde los ventiladores están apagados, lo que aumenta el riesgo de congelación. Equipar cada celda con un VFD evita la congelación.
5. Monitoree la torre en todo momento en climas bajo cero. No importa cuán automatizada sea la operación de la torre, los inspectores deben revisarla físicamente con regularidad.