Seleccionar página
  • es_MX


Este año se cumplió un siglo para la marca de torres de enfriamiento por evaporación de renombre mundial, Marley. Y después de 100 años, la marca Marley® y la empresa que produce y da servicio a los conocidos productos, SPX Cooling Tech, no muestran signos de desaceleración. Con un nuevo liderazgo, innovaciones de vanguardia y proyectos interesantes, la empresa continúa impulsando la industria de las torres de enfriamiento en la dirección correcta, al mismo tiempo que recuerda las tradiciones de Marley que tuvieron ante sí.

En 2022, SPX Cooling lanzó la tecnología de serpentín Aero-X™ para el enfriador por líquido DT de Marley, presentó un nuevo presidente de enfriamiento global y fabricó torres de enfriamiento para proyectos emblemáticos, como la Trevor Day School en la ciudad de Nueva York, que utiliza un sistema sustentable y avanzado. -Pensando en el sistema HVAC de pila de energía geotérmica.

La nueva tecnología de bobina Aero-X amplía la flexibilidad de funcionamiento en seco del enfriador por líquido Marley DT

A principios de 2022, SPX Cooling Tech comenzó a incorporar una nueva tecnología patentada de bobina Aero-X en sus enfriadores de líquido DT de circuito cerrado y tiro inducido. El perfil del tubo Aero-X maximiza la capacidad térmica por fila de serpentines gracias a la menor caída de presión del lado del aire (hasta 10% más flujo de aire con el mismo HP del ventilador) y la máxima superficie de transferencia de calor.

El funcionamiento en seco se extiende por períodos más largos con temperaturas de punto de conmutación de hasta 10 °F + más que otras torres de enfriamiento de circuito cerrado similares. Dependiendo del clima, los operadores pueden ganar hasta 15-20% más horas anuales incrementales en modo seco, con ahorros anuales de agua de 3,000 galones/tonelada y $40/tonelada por tonelada de enfriamiento que se pueden lograr en muchas áreas. Los serpentines con aletas opcionales mejoran aún más la capacidad de funcionamiento en seco a temperaturas ambiente más altas.

SPX Cooling presenta a Sean McClenaghan como presidente de refrigeración global

SPX anunció un gran cambio para el futuro de la marca Marley con el nombramiento de Sean McClenaghan como presidente de refrigeración global y director ejecutivo de SPX Technologies. Como presidente, McClenaghan liderará el equipo de SPX Cooling Tech, la entidad responsable de fabricar una variedad de productos de refrigeración, incluidos Marley, Recold, SGS Refrigeration y más.

McClenaghan aporta al equipo de SPX más de 25 años de amplia experiencia en liderazgo ejecutivo. Se une a SPX procedente de Reliance Worldwide Corporation (RWC), donde se desempeñó como director ejecutivo de RWC Americas. Antes de unirse a RWC en 2014, pasó más de quince años en diversos puestos de consultoría estratégica y desarrollo empresarial. Comenzó su carrera en DuPont, ocupando varios puestos operativos y directivos. McClenaghan tiene una Maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Harvard y una licenciatura en ingeniería química del Instituto de Tecnología de Georgia.

Vertical Campus en Manhattan incorpora refrigeradores por líquido Marley en un sistema HVAC de vanguardia

En 2015, la escuela completó un nuevo edificio de campus vertical de última generación en el Upper East Side de Manhattan. El proyecto obtuvo la certificación LEED Gold y ganó el premio AIA WHV High Honor Award 2016. Parte de las iniciativas de sostenibilidad del edificio fue el sistema HVAC de la escuela: el edificio se calentaría y enfriaría con un sistema geotérmico de pila de energía de circuito cerrado, uno de los primeros sistemas de este tipo en los EE. UU.

Cuando Trevor Day School necesitó ampliar sus capacidades de calefacción/refrigeración en 2022, los ingenieros del proyecto recurrieron a SPX Cooling Tech en busca de una solución. El equipo del proyecto optó por instalar refrigeradores por líquido Marley LW de circuito cerrado y tiro inducido para lograr un rechazo del calor más eficiente. Diseñadas para instalarse rápidamente y ocupando un espacio más pequeño, las torres Marley LW se entregan con controles instalados en fábrica, cableadas y probadas en fábrica y están equipadas con bobinas de cobre ultraeficientes y resistentes a la corrosión.

Conozca más sobre este proyecto viendo el estudio de caso en vídeo. También puede encontrar más información sobre las bobinas Aero-X y el nuevo presidente de SPX en la sección de noticias de spxcooling.com.

es_MX