Una “clase media” emergente significa que la demanda de aire acondicionado y las personas que hacen posible el aire acondicionado están creciendo dramáticamente. La clase media mundial casi ha duplicado su tamaño en la última década, con un estimado de 3.2 mil millones de personas para 2020 y 4.9 mil millones para 2030. Con la riqueza viene el deseo de más comodidades, incluido el aire acondicionado. Si se tienen en cuenta las temperaturas más cálidas a nivel mundial, se tendrá una fuerte demanda de productos y un mayor uso de energía.
La Agencia Internacional de Energía (AIE) predice que el número de aparatos de aire acondicionado en los edificios se triplicará de los 1.600 millones actuales a la asombrosa cifra de 5.600 millones en 2050.
Al fomentar la reducción del uso de energía y la necesidad de una nueva infraestructura eléctrica, la AIE está promoviendo estándares obligatorios que podrían duplicar la eficiencia energética promedio de las unidades de aire acondicionado en todo el mundo. Según el Dr. Fatih Birol de la AIE, “Establecer estándares de eficiencia más altos para la refrigeración es uno de los pasos más fáciles que los gobiernos pueden tomar para reducir la necesidad de nuevas centrales eléctricas, reducir las emisiones y reducir los costos al mismo tiempo”.
Finalmente, para respaldar la demanda, la fuerza laboral de HVAC debe expandirse y dinamizarse. Desde diseñadores y fabricantes de productos hasta contratistas y técnicos, la industria requiere un ejército de personas comprometidas y con conocimientos para administrar la energía y mantener nuestro mundo fresco.