Cuando se trata de su sistema de enfriamiento, lo más común es encontrar componentes galvanizados o de acero inoxidable dentro y alrededor de su torre de enfriamiento o enfriador de líquido. Pero cuando se trata de torres de enfriamiento de circuito cerrado, o enfriadores de líquido, algunos fabricantes incorporan bobinas de cobre en sus unidades. Este metal menos común (al menos para refrigeración evaporativa) ofrece una larga lista de ventajas en lo que respecta a las funciones de los refrigeradores por líquido, pero solo unos pocos modelos en el mercado tienen bobinas de cobre como opción.
Al observar las ventajas del cobre, es obvio ver que el cobre es un material ideal para las bobinas de transferencia de calor, especialmente debido a su eficiencia, su resistencia a la corrosión y su reciclabilidad. Después de todo, es por estas ventajas que los tubos de cobre se han utilizado en soluciones de calefacción, refrigeración y plomería durante generaciones, y por eso todavía se usan hoy en día en diversas aplicaciones, incluidos sistemas de bombas de calor con fuente de agua (WSHP) para una amplia variedad de edificios. alrededor del mundo.

1. Mejores resultados de eficiencia térmica en huella y ventajas operativas
El cobre ofrece una conductividad térmica casi 7 veces mayor que el acero. Esta mejor conductividad permite obtener beneficios de eficiencia y tamaño del equipo, lo que permite una eficiencia igual o mejor en un espacio más pequeño. Una mayor eficiencia generalmente conduce a una menor necesidad de energía de entrada y, debido a que los volúmenes de bobina más bajos son típicos, los operadores pueden ver una reducción en el costo y el volumen de glicol requerido para la protección contra el congelamiento en los climas aplicables.
Además de las ventajas en cuanto a tamaño y potencia de entrada, las unidades con bobinas de cobre generalmente pesan significativamente menos, lo que puede reducir los costos de instalación de la grúa y simplificar el análisis de la estructura del edificio para modernizaciones. Un menor peso y una huella más pequeña a menudo pueden conducir a tiempos de instalación más rápidos, lo que también puede ahorrar costos adicionales a los operadores/contratistas.
2. La resistencia a la corrosión ofrece una vida útil más larga
En términos químicos, el cobre se define como un “metal noble” por su resistencia a la oxidación o corrosión. Esta resistencia a la corrosión es otra razón por la que el cobre ofrece una clara ventaja sobre las bobinas de acero galvanizado o al carbono. Los serpentines de cobre resisten mejor el drenaje ocasional u otra introducción de aire que los serpentines de acero HDG (que a menudo son de acero al carbono desnudo en el interior y pueden oxidarse en presencia de aire) y pueden extender la vida útil del equipo y simplificar el mantenimiento.
3. El alto valor de recuperación y la larga vida útil hacen del cobre un material más sostenible
Además de su larga vida útil, el cobre es un metal más sostenible porque se puede reciclar más fácilmente (y con un valor de recuperación más alto) que muchos otros materiales, lo que lo hace beneficioso tanto para el propietario como para el medio ambiente. Los valores típicos de recuperación de cobre son más de 30 veces los valores típicos de chatarra de acero por libra. También se considera “reciclable 100%” y, según varias fuentes, incluido este Historia del metal de AMPCO, se estima que “80% de todo el cobre producido en los últimos 10.000 años todavía se utilizan en la actualidad”.

Opciones de serpentín de cobre en refrigeradores por líquido
Cuando se trata de cobre en refrigeradores por líquido, no muchos fabricantes utilizan este metal noble, aunque los tubos de cobre se usan comúnmente en muchos sistemas de enfriamiento de circuito cerrado, como los sistemas WSHP, para transferir fluidos entre bombas de calor y otros activos.
SPX Cooling Tech es un fabricante de enfriadores por líquido que hace Ofrecer bobinas de cobre en sus unidades. Un producto SPX Cooling con serpentines de transferencia de calor de cobre es el Enfriador de líquido Marley MH Element, que ofrece un rendimiento térmico líder en la industria con la ayuda de su configuración única de bobina. Las bobinas de cobre del MH Element ayudan a ofrecer una capacidad térmica hasta 15% más alta y un peso 20% más liviano que las unidades compatibles con bobinas de acero.
Los serpentines de transferencia de calor de cobre también están disponibles en el Enfriador de líquido Marley LW, que está diseñado para operadores/contratistas que necesitan un enfriador de líquido compacto y confiable instalado rápidamente sin sacrificar el rendimiento. El Marley LW se entrega como una sola pieza, completo con controles instalados de fábrica, conexión de alimentación de punto único y cableado y pruebas de fábrica, para ahorrar un tiempo de instalación significativo, mientras que sus bobinas de cobre ofrecen una mejor eficiencia térmica que algunas unidades más grandes.
Para obtener más información sobre los beneficios de las bobinas de cobre en su enfriador por líquido, o para obtener más detalles sobre los enfriadores por líquido mencionados anteriormente, complete este formulario en spxcooling.com/fluidcoolers. Un representante de SPX Cooling puede ayudarlo a decidir si el cobre es adecuado para sus necesidades y qué unidad sería la mejor para su aplicación.