Seleccionar página
  • es_MX
Cooling Tower Water Usage
Para que las torres de enfriamiento por evaporación funcionen eficazmente, deben utilizar agua. Sin embargo, el uso del agua variará en gran medida según el estilo de la torre, la aplicación y las condiciones del agua que ingresa al sistema. A continuación, se incluyen algunas preguntas frecuentes que escuchamos con frecuencia como fabricantes de torres de enfriamiento; las respuestas aquí presentadas pueden ayudarlo a comprender más sobre el uso del agua en su sistema mecánico nuevo o existente.

¿Las torres de enfriamiento por evaporación desperdician mucha agua?
Se ha dicho que “el propósito de una torre de enfriamiento es conservar agua. Cumple su propósito al expulsar calor a la atmósfera mediante transferencia de calor por convección y evaporación”.Revista Power, 2009) La única agua que se “pierde” es el agua pura que se evapora; el agua enfriada restante finalmente se elimina o se drena y se envía nuevamente al sistema de agua.

En términos generales, cuanto menor sea la carga térmica o la temperatura ambiente, menor será la evaporación. Cuanto mayores sean los ciclos de concentración (COC) del sistema, menor será la purga. Para obtener más información sobre cómo limitar la evaporación o la purga, consulte nuestro informe técnico, “Cómo conservar agua en torres de enfriamiento evaporativo.”

¿Las torres enfriadas por agua utilizan más agua que las torres enfriadas por aire?
Las torres refrigeradas por agua, como la Torre de enfriamiento Marley NC® Everest®, consumen mucha menos energía que las soluciones refrigeradas por aire en el sitio. Sin embargo, los operadores de soluciones refrigeradas por agua pueden experimentar un mayor consumo y costos de agua en sus instalaciones. Tenga en cuenta que, como se indica en ASHRAE Journal, “la realidad oculta es que los sistemas refrigerados por aire o alternativos consumen más energía en el sitio [Y] usan sustancialmente más agua en el sitio de generación de energía…”Una revisión de la eficiencia y el valor ambiental del enfriamiento evaporativo.”)

Otra opción de ahorro de agua que se está volviendo más popular para una variedad de aplicaciones es un sistema de enfriamiento adiabático. Por ejemplo, el Serie adiabática Marley® OlympusV™ equilibra los beneficios de ahorro de agua de un sistema de rechazo de calor enfriado por aire con la eficiencia energética de una solución enfriada por agua para proporcionar enfriamiento flexible para una variedad de operaciones.

¿Cómo sé cuánta agua estoy usando o usaré?
Existen varias herramientas disponibles de los fabricantes para ayudar a determinar las estimaciones de agua de la torre de enfriamiento. Si conoce las condiciones de su solución de enfriamiento especificada/instalada, puede ingresarlas en el Marley Calculadora de agua. Esta herramienta también puede ayudarle a identificar cómo modificaciones condicionales específicas podrían ayudarle a limitar el uso de agua.

Si necesita ayuda para determinar las condiciones de su proyecto o edificio, un representante cercano de Marley puede ayudarle a recopilar la información correcta y encontrar la mejor solución para sus esfuerzos de conservación del agua.

¿Cambiar mi caudal de circulación puede reducir mi consumo de agua?
En resumen, no. La tasa de evaporación sigue de cerca la carga térmica, independientemente de si el caudal de agua es alto o bajo. La relación líquido-gas, también conocida como L/G (definida como el caudal másico de agua dividido por el caudal másico de aire), tiene un pequeño impacto en la evaporación. Si la cantidad de agua es menor que la cantidad de aire (una relación L/G baja), puede producirse más evaporación y viceversa. La configuración de un producto y las condiciones térmicas objetivo determinan el caudal de aire necesario. Un optimizador de agua de reposición como el Marley WaterGardEl sistema ™ puede ser una mejor opción en algunos casos, ya que puede limitar el uso de agua en el sitio sin ajustar el caudal.

¿La tasa de evaporación cambia según la ubicación?
Sí, la evaporación se ve directamente afectada por las condiciones ambientales. El aire en climas cálidos y secos tiene una humedad relativa muy baja. Esta atmósfera naturalmente puede aceptar más vapor de agua, lo que aumenta la tasa de evaporación. Por el contrario, un producto con la misma configuración instalado en un entorno más húmedo mostrará una tasa de evaporación menor.

Otro factor primordial es la altitud. La presión barométrica disminuye a medida que se alcanzan mayores altitudes y, a su vez, aumenta la tasa de evaporación.

Al final, no existen reglas universales que se apliquen al uso del agua en cada aplicación y zona climática. Los impulsores del uso de agua en las torres de enfriamiento son la carga térmica, el clima y el perfil de carga a lo largo del año, y la calidad del agua también puede desempeñar un papel importante.

Si ahorrar agua es importante para usted y su sistema mecánico, Obtenga más información sobre más opciones de ahorro de agua y/o comuníquese con su representante local de Marley.

es_MX