Systèmes de refroidissement pour
Centres de données
APPLICATIONS DE TOUR DE REFROIDISSEMENT / CENTRES DE DONNÉES
Lors de la sélection de systèmes de refroidissement pour les centres de données et les installations critiques, plusieurs facteurs de décision clés doivent être pris en compte :
Tours de refroidissement Marley pour les applications de centres de données sont conçus et construits pour répondre aux exigences spécifiques de ces installations critiques. SPX Cooling Technologies possède des capacités de fabrication uniques pour produire à la fois des tours de refroidissement « packagées » assemblées en usine et des tours modulaires érigées sur site. Nos processus de production éprouvés réduisent les délais de livraison. Les modules pré-assemblés arrivent dans les délais sur le chantier pour simplifier et accélérer l'installation sur le terrain.
La marque Marley est la tour de refroidissement de choix de certains des plus grands opérateurs de centres de données au monde. Si l’on considère les avantages des systèmes refroidis par eau par rapport aux alternatives refroidies par air, le refroidissement par évaporation offre une plus grande efficacité énergétique et une consommation d’eau réduite.
De plus, les coûts opérationnels sur toute la durée de vie font des tours de refroidissement Marley un investissement judicieux, facile à surveiller et à entretenir, fournissant un refroidissement fiable aux centres de données sur des décennies. À mesure que les centres de données évoluent, les tours de refroidissement modulaires Marley permettent aux opérateurs d'ajouter facilement de la capacité à mesure que les installations se développent.
Livres blancs sur les avis d’experts
Les tours de refroidissement permettent des économies d'eau et d'énergie dans le cadre de systèmes de refroidissement efficaces pour les centres de données
Le nombre de centres de données aux États-Unis continue de croître en réponse à l'énorme quantité d'informations numériques stockées et diffusées en continu. La puissance informatique massive de ces centres de données génère de la chaleur, ce qui fait d’un refroidissement efficace une exigence clé du système du bâtiment.
En savoir plus…
Une nouvelle technologie de tour de refroidissement améliore les processus CVC et industriels
Les nouvelles avancées dans les conceptions modulaires offrent jusqu'à 50 % de capacité de refroidissement en plus, de plus grandes économies d'énergie et d'installation, moins de composants et une maintenance plus facile.
En savoir plus…
Produits populaires
SPX Cooling Technologies s'est donné pour mission de concevoir et de construire une tour de refroidissement pas comme les autres au monde. Comme des aventuriers escaladant le mont Everest, nous connaissions les défis, mais nous étions déterminés à réaliser quelque chose de remarquable. Nous avons tracé un chemin vers le sommet qui porte le refroidissement à un niveau supérieur. Le résultat, le NC Everest, offre des avantages client épiques, avec une capacité de refroidissement jusqu'à 50% supérieure, des économies d'énergie plus importantes, moins de composants et des coûts de maintenance réduits.
Lorsque les ingénieurs de SPX Cooling Technologies ont commencé à chercher à concevoir une nouvelle tour de refroidissement à contre-courant, ils ont été mis au défi d'atteindre de nouveaux sommets en matière de performances de refroidissement. Il fallait également une conception de tour qui simplifierait et accélérerait la fabrication en usine, la livraison et l’assemblage sur le terrain.
Vous souhaitez en savoir plus ou discuter d’un défi spécifique en matière de refroidissement des centres de données ? Remplissez ce formulaire et nos experts en centres de données vous répondront rapidement.