Sélectionner une page

Qu’est-ce que le refroidissement par évaporation ?

À PROPOS DES TOURS DE REFROIDISSEMENT / QU'EST-CE QUE LE REFROIDISSEMENT PAR ÉVAPORATION ?

L'Oxford English Dictionary définit Le refroidissement par évaporation comme la « Réduction de température résultant de l'évaporation d'un liquide, qui élimine la chaleur latente de la surface à partir de laquelle l'évaporation a lieu. Ce processus est utilisé dans les systèmes de refroidissement industriels et domestiques et constitue également la base physique de la transpiration.

Au-delà de la transpiration, le refroidissement par évaporation est le processus responsable de l’effet rafraîchissant ressenti après une baignade ou une douche chaude. Tours de refroidissement par évaporation exploitez la puissance naturelle du refroidissement par évaporation pour réduire la température de l’eau utilisée dans les processus industriels et dans les systèmes de refroidissement de confort CVC commerciaux.

Qu’est-ce qu’une tour de refroidissement par évaporation ?

UN tour de refroidissement est un échangeur de chaleur spécialisé dans lequel l'air et l'eau sont mis en contact direct l'un avec l'autre afin de réduire la température de l'eau. Pendant ce temps, un petit volume d'eau est évaporé, réduisant ainsi la température de l'eau circulant dans la tour.

Eau, qui a été chauffé par un processus industriel ou dans un condenseur d'un système CVC, est pompé vers la tour de refroidissement par des tuyaux. L'eau entrant dans la tour de refroidissement est pulvérisée buses sur des couches de fluides caloporteurs appelées «remplir", ce qui ralentit le flux d'eau à travers la tour de refroidissement et crée une plus grande surface de propagation de l'eau pour un contact air-eau maximal. Lorsque l'eau circule à travers la tour de refroidissement, elle est exposée à l'air aspiré à travers la tour par un ventilateur entraîné par moteur.

Lorsque l’eau et l’air se rencontrent, une petite quantité d’eau s’évapore, créant le refroidissement par évaporation action. L'eau refroidie est ensuite pompée vers le condenseur CVC ou l'équipement de traitement industriel où elle absorbe à nouveau la chaleur, puis vers la tour de refroidissement dans un cycle continu.

Ressources:

Cooling Tower Webinar

Webinaire à la demande

Les principes fondamentaux des tours de refroidissement présentent les principes de base du refroidissement par évaporation et des tours de refroidissement au format vidéo pour ceux qui souhaitent en savoir plus.

Cooling Tower Fundamentals

Manuel des principes fondamentaux des tours de refroidissement

Le manuel sur les principes fondamentaux des tours de refroidissement est une ressource précieuse qui comprend un glossaire des termes, un examen des types de conception et du fonctionnement des tours de refroidissement, des composants et des responsabilités du propriétaire.

Types de tours de refroidissement par évaporation

Toutes les tours de refroidissement ne conviennent pas à toutes les applications. Les tours de refroidissement par évaporation sont conçues et fabriquées dans plusieurs catégories de types et de tailles. Comprendre les différents types, ainsi que leurs avantages et leurs limites, est important pour déterminer la meilleure solution de refroidissement par évaporation pour répondre aux exigences du projet.

Tours de refroidissement à flux croisés

Dans tours de refroidissement à flux croisés l'eau s'écoule verticalement à travers le remplissage de transfert de chaleur tandis que l'air s'écoule horizontalement, à travers le flux de l'eau qui tombe. De ce fait, l’air n’a pas besoin de passer par le système de distribution d’eau.

Par conséquent, des bassins d'eau chaude à écoulement gravitaire sont montés au sommet de la tour de refroidissement, au-dessus du média de remplissage.

Tours de refroidissement à contre-courant

Tours de refroidissement à contre-courant sont conçus de manière à ce que l'air circule verticalement vers le haut, à l'encontre du débit d'eau qui tombe dans le remplissage de transfert de chaleur. En raison de ce flux d'air vertical, les tours de refroidissement à contre-courant utilisent des systèmes de tuyaux et de buses sous pression pour pulvériser de l'eau sur le remplissage de transfert de chaleur.

Puisque l’air doit passer à travers le système de pulvérisation, les tuyaux et les buses sont espacés pour permettre une circulation d’air adéquate.

Ressources:
What is a cooling tower?

Tours de refroidissement à flux transversal ou à contre-courant

Apprenez-en davantage sur la différence avec cette vidéo de SPX Cooling Technologies, Inc.

Tours de refroidissement par évaporation à tirage induit ou à tirage forcé

Tirage induit les tours de refroidissement sont équipées de ventilateurs qui sont généralement montés au sommet de la tour de refroidissement pour aspirer l'air à travers le support de remplissage. Inversement, tirage forcé les tours de refroidissement utilisent des ventilateurs situés à la base de la face d’entrée d’air pour pousser l’air à travers la tour de refroidissement.

Marley Induced Draft Cooling Tower
Tour de refroidissement à tirage induit Marley MD
Forced Draft Cooling Tower
Tour de refroidissement à tirage forcé Marley MCW

Tours de refroidissement par évaporation assemblées en usine (FAP) ou érigées sur site (FEP)

Tours de refroidissement par évaporation (FAP) assemblées en usine sont construits en aussi peu de sections que le mode de transport le permet. Une petite tour de refroidissement peut souvent être expédiée pratiquement intacte. Une tour de refroidissement multicellulaire plus grande est fabriquée en modules en usine et expédiée prête pour l'assemblage final. Les tours de refroidissement assemblées en usine sont également appelées « package » ou « FAP » (produit assemblé en usine).

Les tours de refroidissement assemblées en usine peuvent être à flux croisé ou à contre-courant, à tirage induit ou forcé, selon l'application. Par exemple, la Marley NC.® Tour de refroidissement à flux croisé et à tirage induit, et tour de refroidissement à contre-courant et à tirage induit Marley MD. Ces deux modèles sont largement utilisés pour les applications CVC et les procédés industriels légers.

Tours de refroidissement par évaporation érigées sur site sont principalement construits sur le site d’utilisation finale. Toutes les grandes tours de refroidissement, ainsi que de nombreuses tours modulaires plus petites, sont préfabriquées, marquées par pièces et expédiées sur le chantier pour l'assemblage final. Le fabricant fournit généralement la main-d’œuvre d’assemblage et la supervision. Les tours de refroidissement érigées sur site peuvent être de conception à flux croisé ou à contre-courant. Les exemples incluent la tour de refroidissement à contre-courant Marley F400 et la tour de refroidissement à flux croisé Marley F600. Les deux sont utilisés pour la production d’électricité et les applications de processus industriels lourds et personnalisés pour répondre aux spécifications de performances, de structure, de dérive et de réduction du panache.

Marley Factory Assembled Cooling Tower
Tour de refroidissement Marley assemblée en usine (FAP)
Marley Field Erected Cooling Tower
Tour de refroidissement érigée sur le terrain de Marley (FEP)

Marly® Facteurs de performance des tours de refroidissement par évaporation

En utilisant une approche système globale, les tours de refroidissement Marley et leurs composants sont conçus et construits pour fonctionner ensemble en tant que parties d'un système intégré afin de fournir à l'opérateur de la tour de refroidissement des performances fiables, notamment une efficacité énergétique et hydrique, un fonctionnement fiable et une longue durée de vie.

Efficacité énergétique et hydrique

Refroidissement gratuit CVC – L’objectif d’un système de refroidissement gratuit est d’économiser de l’énergie. Un système de refroidissement gratuit permet de réduire les coûts énergétiques en permettant à la tour de refroidissement de satisfaire directement les besoins de refroidissement d'un bâtiment sans faire fonctionner le refroidisseur par temps froid. Le montant des économies d'énergie potentielles disponibles dépend presque entièrement de la conception globale du système et de la sélection des équipements à utiliser dans le système. En général, le concepteur et le propriétaire doivent trouver un équilibre entre le coût plus élevé de l'équipement et de plus grandes possibilités d'économies d'énergie. En savoir plus sur Refroidissement gratuit.

Débit variable – Le débit variable est un moyen de maximiser l’efficacité de la capacité de la tour installée pendant les heures creuses. Potentiellement, 75% de l'énergie du ventilateur peuvent être économisés si une distribution d'eau adéquate peut être assurée dans les tours de refroidissement. En savoir plus sur Débit variable.

CoolSpec® Tower Selection Software – À l'aide du nouveau logiciel avancé de sélection de tour CoolSpec, vous pouvez configurer des solutions de refroidissement par évaporation pour vos applications spécifiques à partir d'une large gamme de produits de tour de refroidissement certifiés selon les normes du Cooling Technology Institute (CTI) et d'Eurovent. Se connecter ici.
COOLSPEC Product Selector Logo

Fonctionnement fiable et longue durée de vie

Cooling Tower Gearbox

Réducteur de vitesse Marley® Entraînements par engrenages – Les ingénieurs SPX ont conçu les entraînements Marley Geareducer spécifiquement pour un fonctionnement fiable et durable des tours de refroidissement par évaporation avec une garantie de cinq ans et un intervalle de vidange d'huile de 5 ans. Ils sont disponibles dans une gamme de conceptions et de rapports de réduction pour répondre aux exigences de vitesse et de puissance des ventilateurs des tours de refroidissement. En savoir plus sur Entraînements à engrenages.

Cooling Tower Fill
Média de remplissage pour transfert de chaleur – L’un des composants les plus importants d’une tour de refroidissement est le remplissage de transfert de chaleur. Sa capacité à fournir à la fois une surface de contact air-eau et un temps de contact maximaux détermine l'efficacité de la tour de refroidissement. Les deux classifications de remplissage de base sont le remplissage de type film pour les applications d'eau propre (étale l'eau en une fine couche) et le remplissage de type éclaboussure pour les sources d'eau contenant des matières en suspension (brise l'eau). En savoir plus sur Support de remplissage pour transfert thermique.
XCEL TU Drift Eliminator
Éliminateurs de dérive – Conçus pour empêcher les gouttelettes d'eau (et non la vapeur d'eau) de s'échapper de la tour de refroidissement avec l'air évacué, les éliminateurs de gouttes Marley à trois passages séparent ces gouttelettes de l'air et les redirigent vers la tour pour obtenir de faibles taux de dérive. En savoir plus sur Dérive.
HP7000 Fan
Ventilateurs – Les ventilateurs des tours de refroidissement doivent déplacer de grands volumes d’air de manière efficace et avec un minimum de vibrations et de bruit. Les ventilateurs Marley sont conçus et construits pour résister aux environnements chauds et humides des tours de refroidissement. Le ventilateur Marley Ultra Quiet est un exemple de ventilateur qui répond aux exigences de niveaux sonores très faibles. En savoir plus sur Fans de Marley.
Cooling Tower Driveshaft

Accouplements et arbres de transmission – Les accouplements et les arbres de transmission doivent être solides et durables pour transmettre efficacement la puissance du moteur à l'entraînement par engrenages Marley Geareducer. Les accouplements et arbres de transmission Marley sont spécialement conçus pour les tours de refroidissement et sont hautement résistants à la corrosion. En savoir plus sur Accouplements et arbres de transmission.

Cooling Tower Nozzle
Buses – Les conceptions de tours de refroidissement à flux croisé utilisent un système de distribution d'eau à écoulement gravitaire avec des buses telles que le Marley ST. Les conceptions de tours de refroidissement à contre-courant utilisent un système sous pression de tuyaux fermés et de buses de pulvérisation tel que le Marley NS. En savoir plus sur Buses.
Marley EC Motor
Pièces d'origine – Conçus avec précision et fabriqués selon les normes les plus élevées et les tolérances les plus strictes, les composants Marley OEM offrent fiabilité et longue durée de vie. Lorsque l'inspection de la tour de refroidissement indique que le remplacement d'un composant est nécessaire, le choix des pièces OEM Marley garantit que votre tour de refroidissement, quelle que soit sa marque, continuera à fonctionner aux niveaux de performance et d'efficacité attendus. En savoir plus sur les pièces OEM Marley.

Contactez votre représentant commercial Marley pour des conseils d’experts et une aide à la sélection de produits.  

fr_FR