Nell'aprile 2019, abbiamo riferito sul lavoro innovativo svolto presso la centrale elettrica a gas naturale dimostrativa di LaPorte, TX e presso l'impianto di prova di proprietà e gestito da NET Power, LLC, un gruppo energetico con sede a Durham NCLa centrale elettrica da 50 MW, che utilizza Marley NC® Cooling Towers ha avviato la prima centrale elettrica a anidride carbonica supercritica su larga scala al mondo nel maggio 2018, dimostrando il funzionamento del ciclo Allam-Fetvedt. Oggi è un impianto di collaudo operativo.
Con l'obiettivo di implementare a livello globale centrali elettriche su scala commerciale di classe E da 300 MW nel 2023, il processo di generazione di energia dell'impianto, noto come ciclo Allam-Fetvedt, ha mostrato risultati positivi molto apprezzati nella produzione efficiente di elettricità a basso costo, catturando al contempo anidride carbonica pronta per la conduttura, acqua liquida, azoto e argonne di qualità industriale, il tutto con zero emissioni nell'aria e nessun inquinamento da ossido di azoto.
RIUTILIZZO E RICICLO DI RISORSE NATURALI PREZIOSE
Tali invidiabili risultati dell'uso del gas naturale, che gli sforzi di produzione di energia eolica e solare stanno ancora tentando di produrre, offrono ulteriori vantaggi all'industria energetica. Catturare elementi naturali, invece di emetterli come gas serra, consente il passo successivo verso il futuro di un'energia più pulita, sostenibile e conveniente: l'emergere di una nuova economia basata sul riutilizzo e il riciclaggio di sottoprodotti naturali come preziose risorse industriali.
Invece di emettere gas serra, la CO2 utile e preziosa per l'industria viene catturata e vendibile, insieme ad altri sottoprodotti di gas industriali (Argon e Azoto). Questi gas possono quindi guidare in modo pulito il recupero di petrolio migliorato a basso costo e con sequestro di carbonio, la pulizia dei gas acidi, la produzione di cemento e plastica e la produzione di ossigeno.
Stanno emergendo anche altri percorsi verso il riutilizzo e il riciclo della CO2. Un progetto degno di nota è condotto da Correzione dei carboidrati, un'azienda che sta lavorando per miscelare la CO2 catturata con l'acqua e iniettarla in profondità nella terra, dove la CO2 si lega chimicamente con la roccia basaltica per formare nuova roccia nell'arco di pochi anni anziché in un periodo di centinaia di anni. Questo progetto promette che questo metodo sicuro, conveniente e rispettoso dell'ambiente per ridurre i livelli di CO2 atmosferica possa un giorno essere applicato in tutto il mondo.
LA CATTURA DEL CARBONIO APRE LA STRADA VERSO UN FUTURO SOSTENIBILE
Con la combinazione vincente di nuovi processi per generare elettricità a prezzi accessibili, catturare le emissioni dei sottoprodotti, rivendere risorse di valore industriale e iniettare la CO2 catturata per formare nuova roccia, il settore energetico potrebbe trovarsi sulla soglia di un futuro sostenibile dalle mille sfaccettature per tutti noi, con ulteriori possibilità di minori costi di costruzione delle centrali elettriche, maggiore durata di vita delle centrali, zero emissioni di gas serra e riutilizzo/riciclaggio di preziose risorse naturali.