Seleziona una pagina
Scarica la versione pdf

Quando il flusso d'acqua è temporaneamente sospeso, come in caso di incendio, alcune torri di raffreddamento che contengono materiali combustibili e aree asciutte potrebbero essere a rischio. Alcune organizzazioni praticano la prevenzione delle perdite prendendo in considerazione una torre di raffreddamento FM APPROVED per ridurre potenzialmente i danni strutturali e l'interruzione delle attività.

FM Approval
Il Marley® NC® Cooling Tower è l'unica torre di raffreddamento a flusso incrociato monocellulare con omologazione FM disponibile sul mercato.

Considerare una torre di raffreddamento FM APPROVED per ridurre il rischio
Le torri di raffreddamento possono contenere una varietà di materiali combustibili, tra cui riempimento in cloruro di polivinile (PVC), rivestimento in poliestere rinforzato con fibra di vetro (FRP), camini di ventilazione, ponti di ventilazione, pale di ventilazione e ugelli in acrilonitrile butadiene stirene (ABS) e polipropilene, nonché componenti strutturali in legno e fibra di vetro. Le torri di raffreddamento funzionanti possono anche contenere aree asciutte che potrebbero incendiarsi quando il flusso dell'acqua viene temporaneamente sospeso durante la manutenzione o le riparazioni che comportano lavori elettrici o di saldatura. Inoltre, i danni da incendio nelle torri di raffreddamento possono estendersi alle celle adiacenti della torre e agli edifici o alle apparecchiature vicine.

Per evitare questi rischi, prendi in considerazione la scelta di una torre di raffreddamento FM APPROVED. FM Approvals è un laboratorio di collaudo riconosciuto a livello nazionale e leader internazionale specializzato in collaudi e certificazioni di prodotti e servizi per la prevenzione delle perdite di proprietà. La società è un'unità aziendale di FM Global, una compagnia mondiale di assicurazioni per proprietà commerciali e industriali specializzata in ingegneria per la prevenzione delle perdite per una delle tre aziende Fortune 1000.

I prodotti che ottengono il marchio FM APPROVED soddisfano i rigorosi standard di prevenzione delle perdite di FM Approvals in termini di qualità, integrità tecnica e prestazioni. Oltre alle torri di raffreddamento, FM Approvals testa apparecchiature di rilevamento, allarme antincendio e segnalazione; condotti, isolamento di tubi e condotti; e apparecchiature di controllo della combustione, tra molte altre categorie.

Le torri di raffreddamento FM APPROVED sono sempre più specificate o richieste per progetti in tutto il mondo. Ad esempio, le specifiche delle torri di raffreddamento di diverse importanti università statunitensi richiedono che "le torri di raffreddamento siano FM APPROVED" e che "le torri di raffreddamento con sistemi sprinkler non siano accettabili" come alternativa. Inoltre, le compagnie assicurative dei proprietari di strutture possono raccomandare torri FM APPROVED per ridurre potenziali perdite di proprietà.

Processo di certificazione della torre di raffreddamento FM APPROVED 
Per ottenere la certificazione FM APPROVED, le torri di raffreddamento devono soddisfare i requisiti indicati nello standard di approvazione per le torri di raffreddamento, classe numero 4930, uno standard completo, aggiornato l'ultima volta nel 2016, che copre tutti i tipi di progettazione di torri, comprese le torri a cella singola, multi-cella e installate sul tetto.

Come parte del suo processo di approvazione, FM Approvals esegue un test di incendio del prodotto a grandezza naturale. Ciò comporta la combustione di una o due celle complete della torre di raffreddamento in un modo prescritto, assistito dai rappresentanti di FM Approvals. Per superare il test di combustione, la torre deve essere in grado di funzionare a una capacità di progettazione ridotta dopo un incendio. I requisiti variano a seconda che si richiedano approvazioni per celle singole o multicelle. Inoltre, l'incendio non deve propagarsi all'interno o all'esterno della cella. I produttori di torri di raffreddamento possono presentare per il test qualsiasi combinazione di materiali per valutarne le prestazioni. Oltre ai test di incendio, il processo di FM Approvals include audit di fornitori e produttori, test di pressione del vento ciclica e missili, nonché revisioni di calcoli strutturali, calcoli sismici e formulazioni di materiali.

Ad esempio, SPX Cooling Technologies, Inc., leader mondiale nella produzione di torri di raffreddamento e scambiatori di calore specializzati, vanta un rapporto consolidato con FM Approvals. Negli anni '70, The Marley Company (ora SPX Cooling Technologies) si rivolse a FM Approvals per sviluppare un protocollo per testare la differenziazione dei prodotti in base alla resistenza al fuoco. Oltre 40 anni dopo, le torri di raffreddamento a marchio Marley di SPX continuano a offrire diverse serie di torri di raffreddamento certificate FM APPROVED, inclusi prodotti assemblati in fabbrica come le torri Marley.® NC, Marley NC Everestä, Marley MD e Marley AV Cooling Towers e Marley MH Fluid Cooler.

Vale la pena notare che l'approvazione FM si applica solo all'intero pacchetto della torre di raffreddamento. I singoli componenti, come il mezzo di riempimento per il trasferimento di calore, non possono essere etichettati come "FM APPROVED" o essere considerati come dotati di una maggiore sicurezza antincendio se installati in una torre di raffreddamento che non è FM APPROVED. Una torre di raffreddamento che non ha l'approvazione FM non può essere considerata FM APPROVED semplicemente aggiungendo materiali di riempimento da un modello FM APPROVED. Inoltre, i componenti sostitutivi per le torri FM APPROVED devono provenire dal fornitore dell'attrezzatura originale con lo stato FM APPROVED corrente affinché la torre di raffreddamento continui a essere FM APPROVED.

Vantaggi delle Approvazioni FM
Il marchio FM APPROVED su un prodotto implica un elevato livello di affidabilità, richiedendo ai produttori di soddisfare standard di progettazione delle apparecchiature avanzati e test di esposizione ai pericoli. I rigorosi standard FM Approvals indicano la qualità di queste torri, che le differenzia dalle altre sul mercato che non sono FM APPROVED.

La certificazione FM Approvals garantisce che in caso di incendio, il sistema della torre di raffreddamento continuerà a funzionare a una capacità di progettazione ridotta, consentendo alle operazioni aziendali critiche di proseguire mentre è in corso il recupero. Le torri sul tetto FM APPROVED devono dimostrare di impedire ai detriti in fiamme di cadere sulla superficie del tetto.

Inoltre, le torri di raffreddamento FM APPROVED non richiedono l'installazione di un sistema sprinkler automatico. L'installazione e la manutenzione di sistemi sprinkler esterni possono essere costose per i proprietari. Nel raro caso di un incendio, ci si aspetta che il sistema sprinkler automatico funzioni come progettato e che l'incendio non si propaghi alle celle adiacenti. In una torre di raffreddamento FM APPROVED, l'incendio è contenuto nella cella in cui ha avuto origine, consentendo al resto delle celle della torre di raffreddamento di continuare a funzionare. Ciò può essere particolarmente importante in applicazioni critiche come ospedali, applicazioni di teleraffreddamento, data center e centrali elettriche che non possono rischiare un'interruzione non pianificata. Scegliendo una torre di raffreddamento FM APPROVED, i proprietari possono evitare i costi e la manutenzione associati ai sistemi sprinkler esterni, riducendo al contempo le costose interruzioni dell'attività in caso di incendio.

Le torri di raffreddamento FM APROVED sono una scelta logica per i proprietari di impianti che non desiderano installare un sistema secondario di protezione antincendio con sprinkler, per i proprietari preoccupati per i danni causati da incendi e pericoli naturali e per i proprietari che non tollerano interruzioni delle operazioni.

Opzioni per torri di raffreddamento FM APPROVATE
SPX Cooling Technologies offre Marley® NC® Torri di raffreddamento in serie, tra cui l'unica torre di raffreddamento a flusso incrociato a cella singola FM APPROVED sul mercato. Le torri di raffreddamento assemblate in fabbrica ad alta capacità come la torre NC Everest™ offrono un'alternativa valida alle torri erette sul campo. Questa torre è FM APPROVED per l'uso senza un sistema antincendio.

Le torri di raffreddamento FM APPROVED possono ridurre il rischio di danni alla proprietà dovuti a incendi e calamità naturali e possono ridurre i tempi di costruzione poiché potrebbe non essere richiesta l'installazione di un sistema sprinkler. Ciò rende l'uso di una torre di raffreddamento FM APPROVED un'importante considerazione quando si sceglie una torre di raffreddamento per un'ampia gamma di applicazioni critiche nel raffreddamento di comfort e di processo.

it_IT