Overland Park, Kan. – Tecnologie di raffreddamento SPX, Inc., azienda leader nel settore della linea completa e del servizio completo nella progettazione e produzione di torri di raffreddamento evaporative e scambiatori di calore raffreddati ad aria, presenta le sue torri di raffreddamento e componenti più recenti e presenta sessioni formative di 20 minuti all'International Air-Conditioning, Heating, Refrigeration Exposition (AHR Expo), presso il Georgia World Congress Center di Atlanta, 14-16 gennaio 2019.
Nello stand B1415, SPX Cooling presenta il nuovo raffreddatore di fluido Marley DT, che include opzioni di batteria alettata che aumentano la capacità termica. Sono inoltre presenti la torre di raffreddamento a flusso incrociato Marley NC Everest e la torre di raffreddamento a controflusso Marley MD, il sistema di raffreddamento adiabatico Recold V Tech, i prodotti per la gestione dell'acqua MarleyGard™, i controlli Marley e i componenti aftermarket. Il 14 e 15 gennaio, i visitatori dello stand SPX potranno partecipare a brevi sessioni della Marley School of Cool sui fondamenti delle torri di raffreddamento, progettazione delle torri a flusso incrociato e controflusso, livelli sonori delle torri di raffreddamento e flusso variabile per il risparmio energetico. I partecipanti alla School of Cool riceveranno un certificato di completamento per il monitoraggio della formazione continua.
In mostra c'è un raffreddatore di fluido Marley DT, un prodotto a controcorrente a tiraggio indotto, che offre una maggiore capacità di funzionamento a secco in climi freddi rispetto ai raffreddatori ibridi riempimento/serpentina, offre costi energetici della ventola inferiori rispetto ai raffreddatori a tiraggio forzato e riduce i componenti del sistema rispetto a sistemi combinati a torre aperta e scambiatori di calore a piastre (PHE). La linea ampliata di raffreddatori di fluido DT comprende modelli con batterie alettate che espandono le prestazioni termiche e consentono il funzionamento a secco durante un intervallo più ampio di temperature ambiente. I nuovi modelli possono respingere il calore in modo più efficace senza far evaporare l’acqua, riducendo i costi associati all’utilizzo dell’acqua, al trattamento dell’acqua e all’energia della pompa.
Rispetto ad altre torri controcorrente assemblate in fabbrica, la torre di raffreddamento Marley MD Everest offre una capacità di raffreddamento per cella quasi tre volte maggiore. Il suo design unico, con meno componenti, tubazioni ridotte e collegamenti elettrici minimi, riduce i costi di installazione e manutenzione garantendo al tempo stesso un risparmio energetico. Rispetto alle alternative montate sul campo, la torre MD Everest consegna il 60% prima e si installa l'80% più velocemente. Con 3790 tonnellate, la torre MD Everest è un abbinamento ideale per alcuni dei refrigeratori più grandi.
Anche la torre di raffreddamento Marley NC Everest porta il raffreddamento a un livello superiore, con una capacità di raffreddamento maggiore del 50% e un maggiore risparmio energetico rispetto ad altre torri di raffreddamento a flusso incrociato assemblate in fabbrica. Il suo design innovativo riduce i costi di installazione e offre un accesso interno senza rivali per ispezioni e manutenzioni più facili e sicure. Inoltre, la torre di raffreddamento NC Everest utilizza fino al 35% in meno di potenza della ventola per una maggiore efficienza energetica.
Il sistema di raffreddamento adiabatico Recold V Tech è progettato per la condensazione di refrigeranti alocarburi e CO2 applicazioni di raffreddamento del gas nei sistemi di refrigerazione dei supermercati. Fornisce un consumo energetico inferiore e un ingombro ridotto rispetto a un condensatore raffreddato ad aria e una riduzione fino al 60% o più del consumo di acqua nel sito rispetto a un condensatore evaporativo. La tecnologia Recold V migliora l'utilità di un sistema raffreddato ad aria con l'aumento di efficienza di un sistema a umido durante le condizioni di punta. I pannelli evaporativi preraffreddano l'aria solo nei giorni di punta e le batterie rimangono asciutte per mantenere l'efficienza e l'aspettativa di vita.
In mostra anche una gamma di sistemi di controllo delle torri di raffreddamento e componenti aftermarket, inclusi nuovi sistemi sostitutivi per i mezzi di riempimento per il trasferimento di calore.
Interagisci con SPX Cooling Technologies sui social media, utilizzando l'hashtag dell'evento #KeepItCool e l'hashtag del marchio #SPXMarley.