Seite wählen
Net Power

Im April 2019 berichteten wir über die innovative Arbeit im Demonstrations-Erdgaskraftwerk und der Testanlage in LaPorte, Texas, die Eigentum von und Betreiber ist NET Power, LLC, ein Energiekonzern mit Sitz in Durham, North Carolina. The 50 MW power plant, which uses Marley NC® Cooling Towers, achieved first-fire of the world’s first large-scale supercritical carbon dioxide power plant in May 2018, proving the Allam-Fetvedt Cycle. Today, it is an operational testing facility.

Mit dem Ziel, im Jahr 2023 weltweit kommerzielle Kraftwerke der E-Klasse mit einer Leistung von 300 MW in Betrieb zu nehmen, hat der Stromerzeugungsprozess der Anlage – der sogenannte Allam-Fetvedt-Zyklus – sehr erfreuliche positive Ergebnisse bei der effizienten Produktion von kostengünstiger Elektrizität gezeigt und gleichzeitig leitungsfertiges Kohlendioxid, flüssiges Wasser sowie Stickstoff und Argonne in Industriequalität gewonnen – und das alles ohne Luftemissionen und ohne Stickoxidverschmutzung.

WIEDERVERWENDUNG UND RECYCLING WERTVOLLER NATÜRLICHER RESSOURCEN

Solche beneidenswerten Ergebnisse der Nutzung von Erdgas – das durch Wind- und Solarenergieerzeugung noch immer zu erreichen versucht wird – bieten der Energiebranche zusätzliche Vorteile. Die Nutzung natürlicher Elemente statt ihrer Emission als Treibhausgase ermöglicht den nächsten Schritt in die Zukunft sauberer, nachhaltiger und erschwinglicher Energie – die Entstehung einer neuen Wirtschaft rund um die Wiederverwendung und das Recycling natürlicher Nebenprodukte als wertvolle industrielle Ressourcen.

Anstatt Treibhausgase auszustoßen, wird industriell nutzbares und wertvolles CO2 aufgefangen und zusammen mit anderen Nebenprodukten industrieller Gase (Argon und Stickstoff) verkauft. Diese Gase können dann zu einer kostengünstigeren, kohlenstoffbindenden Ölförderung, zur Reinigung von Sauergas, zur Herstellung von Beton und Kunststoffen sowie zur Sauerstoffproduktion verwendet werden.

Es gibt auch andere Wege zur Wiederverwendung und zum Recycling von CO2. Ein bemerkenswertes Projekt wird durchgeführt von Kohlenhydratfixierung, ein Unternehmen, das daran arbeitet, abgeschiedenes CO2 mit Wasser zu mischen und tief in die Erde zu injizieren, wo sich das CO2 chemisch mit Basaltgestein verbindet und innerhalb weniger Jahre neues Gestein bildet, anstatt über einen Zeitraum von Hunderten von Jahren. Dieses Projekt verspricht, dass diese sichere, kostengünstige und umweltfreundliche Methode zur Reduzierung des atmosphärischen CO2-Gehalts eines Tages weltweit angewendet werden kann.

CO2-ABSCHEIDUNG FÜHRT IN EINE NACHHALTIGE ZUKUNFT

Mit der Win-Win-Kombination aus neuen Verfahren zur Erzeugung bezahlbarer Elektrizität, zur Erfassung von Nebenemissionen, zum Weiterverkauf industriell wertvoller Ressourcen und zur Injektion des erfassten CO2 zur Bildung von neuem Gestein könnte die Energiebranche an der Schwelle zu einer vielseitigen, nachhaltigen Zukunft für uns alle stehen – einer Zukunft mit den zusätzlichen Möglichkeiten geringerer Kraftwerksbaukosten, längerer Kraftwerkslebensdauer, null Treibhausgasemissionen und der Wiederverwendung bzw. des Recyclings wertvoller natürlicher Ressourcen.

Informieren Sie sich über den Erdgasstromerzeugungsprozess von NET Power sowie die Recycling-/Wiederverwendungsmöglichkeiten!

de_DE