Seite wählen

SPX-Videobibliothek für Kühltechnik

  • Zurücksetzen
103 Videos In Current Selection:

Wärmeabfuhr in Rechenzentren: Ausgewogene Nutzung von Strom, Wasser und Land

Informativ

Michael Anderson von Marley erklärt, warum die Wärmeabfuhr ein grundlegender Aspekt bei der Planung von Rechenzentren sein sollte und wie sie sich auf Entscheidungen bezüglich Strom, Wasser und Landnutzung auswirkt.

Marley Minuten – Warum OlympusMAX?

Neue Produkte

Erfahren Sie, wie OlympusMAX Rechenzentren dabei hilft, die Einschränkungen hinsichtlich Wasser, Strom und Platzbedarf mit skalierbarer Trockenkühlungstechnologie, bewährter Zuverlässigkeit für unternehmenskritische Anwendungen und der Flexibilität, bei sich ändernden Bedürfnissen adiabatische Kapazität hinzuzufügen, in Einklang zu bringen.

Marley Minuten – Warum OlympusV?

Neue Produkte

Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Vorteile der adiabatischen Kühlung und wie sie Anlagen dabei hilft, Wasserverbrauch, Energieeffizienz und Systemleistung in Einklang zu bringen.

Marley Minuten – Adiabatische Kühlung mit Pad vs. Spray

Neue Produkte

Erhalten Sie einen detaillierten Einblick in eine der wichtigsten Entscheidungen bei der adiabatischen Wärmeabfuhr: die Wahl zwischen Sprüh- und Pad-basierten Kühltechnologien. 

Wir präsentieren OlympusMAX™ – Die Spitze der Flüssigkeitskühlerleistung

Neue Produkte

Der Marley® Der Flüssigkeitskühler OlympusMAX™ wurde für die sicherheitskritische Wärmeabfuhr entwickelt. Dank seines innovativen Designs kann ein rezirkulierendes adiabatisches Vorkühlsystem vor Ort installiert werden, was eine höhere Flexibilität bei der Kühlleistung ermöglicht.

Adiabatic-Cooler-Video

Wir stellen vor: OlympusV® Adiabatisches System

Neue Produkte

Der Marley® und Recold® Die Adiabatic-Serie vereint die Wassersparvorteile eines luftgekühlten Wärmeabgabesystems mit der Energieeffizienz einer wassergekühlten Lösung.

Marley WaterGard Cooling Tower Filter Video

Marley WaterGard Kühlturmfilter

Neue Produkte Produktübersichten

WaterGard blockiert und weist Mineralien ab, die üblicherweise in kommunalen Wasserströmen vorkommen, reduziert den Mineralgehalt des Zusatzwassers und ermöglicht einen höheren COC-Wert im Betrieb, was zu einem geringeren Volumenbedarf sowohl für Abschlämm- als auch für Versorgungswasser führt.

SPX Cooling Towers Natural From The Inside Out

SPX-Kühlung – Natürlich von innen nach außen

Informativ

Bei SPX Cooling arbeiten wir jeden Tag daran, eine bessere Möglichkeit zu finden, einander und unseren Planeten mit effizienten, zuverlässigen Verdunstungskühlungslösungen zu schützen, die in der Natur entstandene Prozesse nutzen.

Forward-Thinking School Installs LW Fluid Coolers

Zukunftsorientierte Schule installiert LW-Flüssigkeitskühler

Fallstudien Installation eines Kühlturms

Um die Wärme ihrer Prozessflüssigkeiten zu reduzieren, würde die Schule zwei LW-Einheiten benötigen. Die Einheiten wurden mithilfe eines Krans, der über 200 Fuß in die Luft reichte, in Position gebracht, um die Flüssigkeitskühler auf einer neu geschaffenen Plattform auf dem Dach der Schule zu installieren.

SPX Corporation Overview

Überblick über die SPX Corporation

Informativ

SPX Technologies (NYSE: SPXC) ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften ein diversifizierter, globaler Anbieter von Infrastrukturausrüstung mit skalierbaren Wachstumsplattformen in den Bereichen Heizung, Lüftung und Klimatisierung (HLK) sowie Erkennung und Messung.

Auswahl aus einem Jahrhundert Marley

Informativ

Eine kurze Geschichte der Marke Marley und der Marley-Produkte im Laufe unserer 100-jährigen Geschichte.

Cooling Tower Basin Filter

MarleyGard Beckenfilterinstallation für NC8400 Türme

Wartung des Kühlturms Kühlturmteile Wie man Neue Produkte

Der MarleyGard-Beckenfilter spart Zeit und Geld, indem er die Reinigung des Warmwasserbeckens eines Kühlturms vereinfacht und die Kühlturmkomponenten schützt.

Wir stellen CoolSpec vor® Produktauswahl für Kühltürme

Neue Produkte Produktübersichten

CoolSpec® Die Auswahlsoftware ist ein neues, intuitives Werkzeug zum Vergleichen und Auswählen von Marley-Systemen.® und Recold® Markenprodukte zur Verdunstungskühlung.

Evaporative Cooling Towers in the Data Center Process

Verdunstungskühltürme im Rechenzentrumsprozess

Fallstudien Informativ

Die enorme Rechenleistung in Rechenzentren erzeugt Wärme, weshalb eine effiziente Kühlung eine wichtige Anforderung an Gebäudesysteme darstellt. Verdunstungskühltürme sind ein integraler Bestandteil vieler Kühlsysteme für Rechenzentren.

Cooling Tower Basin Filter

Installation des MarleyGard-Beckenfilters für NC8300-Türme

Wartung des Kühlturms Kühlturmteile Neue Produkte

Der MarleyGard-Beckenfilter spart Zeit und Geld, indem er die Reinigung des Warmwasserbeckens eines Kühlturms vereinfacht und die Kühlturmkomponenten schützt.

Marley® Teaser zum modularen Kühlturm

Neue Produkte

Die innovativen modularen Kühlturmbaukonzepte von SPX Cooling Technologies unterstützen Sicherheitsinitiativen, komprimierte Zeitpläne, weniger Arbeiter vor Ort und mehr.

Introducing The Marley MH Element™ Fluid Cooler

Wir stellen vor: den Marley MH Element™ Flüssigkeitskühler

Neue Produkte Produktübersichten

Die beliebte Marley MH Fluid Cooler-Reihe wurde um weitere Modelle erweitert. Der Marley MH Element™ Flüssigkeitskühler mit zusätzlichen Kupferspulen bietet die größte Effizienz pro Stellfläche.

Introducing SGS Industrial Evaporative Condenser

Wir präsentieren den industriellen Verdunstungskondensator von SGS

Neue Produkte Produktübersichten

Wenn Sie Ihren Bedarf an einem hochwertigen industriellen Verdunstungskondensator erfüllen, können Sie sich darauf verlassen, dass der neue industrielle Verdunstungskondensator von SGS präzise konstruiert und sorgfältig hergestellt wird.

Marley NC Everest® Installation – Adan Hospital

Marley NC Everest Kühlturminstallation – Adan Hospital

Installation eines Kühlturms

Eines der größten Krankenhäuser in Kuwait hat sein Kühlsystem mit 6 Zellen des Marley NC Everest Kühlturms konzipiert. Mit einer um bis zu 50% größeren Kühlleistung bieten die Turmzellen höhere Energieeinsparungen, weniger Komponenten und geringere Wartungskosten!

Seite 1 von 5

de_DE