Seite wählen

SPX-Videobibliothek für Kühltechnik

  • Zurücksetzen
Aktuell sind 22 Videos in der Auswahl:

Forward-Thinking School Installs LW Fluid Coolers

Zukunftsorientierte Schule installiert LW-Flüssigkeitskühler

Fallstudien Installation eines Kühlturms

Um die Wärme ihrer Prozessflüssigkeiten zu reduzieren, würde die Schule zwei LW-Einheiten benötigen. Die Einheiten wurden mithilfe eines Krans, der über 200 Fuß in die Luft reichte, in Position gebracht, um die Flüssigkeitskühler auf einer neu geschaffenen Plattform auf dem Dach der Schule zu installieren.

Marley NC Everest® Installation – Adan Hospital

Marley NC Everest Kühlturminstallation – Adan Hospital

Installation eines Kühlturms

Eines der größten Krankenhäuser in Kuwait hat sein Kühlsystem mit 6 Zellen des Marley NC Everest Kühlturms konzipiert. Mit einer um bis zu 50% größeren Kühlleistung bieten die Turmzellen höhere Energieeinsparungen, weniger Komponenten und geringere Wartungskosten!

How To Install A Marley® NC® Cooling Tower Episode 13: Fan Cylinder

So installieren Sie einen Marley® NC® Kühlturm Folge 13: Lüfterzylinder

Installation eines Kühlturms Wie man

Marley® Lüfterzylinder sind entscheidende Komponenten zum Schutz der Lüfterblätter, zur Minimierung von Geräuschen und Vibrationen und zur Ermöglichung optimaler Leistung bei allen Kühlturmanwendungen.

Cooling Tower Video

So installieren Sie einen Marley® NC® Kühlturm, Folge 12: Gerinne und Wehrtore

Installation eines Kühlturms Wie man

Bei NC-Kühltürmen mit mehr als einer Zelle ist eine Verbindungskanalbaugruppe zum Ausgleich und zur Aufrechterhaltung des richtigen Wasserstands zwischen mehreren Sammelbecken eine Option.

Cooling Tower Video

So installieren Sie einen Marley® NC® Kühlturm Folge 11: Motor außerhalb des Luftstroms

Installation eines Kühlturms Wie man

Bei Türmen mit der Option „Motor Outside Airstream“ oder MOA werden der Motor, die Motorhalterung und die Antriebswelle vor Ort installiert und ausgerichtet.

Cooling tower video

So installieren Sie einen Marley® NC® Kühlturm, Folge 10: Leitermontage und -installation

Installation eines Kühlturms Wie man

Wenn Ihr Marley NC-Kühlturm über eine optionale Leiter für den Zugang zum Lüfterdeck verfügt, sehen Sie sich dieses Video an, um eine ordnungsgemäße Installation und Konfiguration sicherzustellen.

How To Install A Marley® NC® Cooling Tower Episode 9: Guardrail for Air-Inlet Face Ladder

So installieren Sie einen Marley® NC® Kühlturm Folge 9: Geländer für die Lufteinlassleiter

Installation eines Kühlturms Wie man

Wenn Ihr Marley NC-Kühlturm über ein optionales Geländer für eine Lufteinlassleiter (Lamellen) verfügt, sehen Sie sich dieses Video an, um eine ordnungsgemäße Installation und Konfiguration sicherzustellen.

Cooling tower video

So installieren Sie einen Marley® NC® Kühlturm Folge 8: Geländer für verkleidete Leiter

Installation eines Kühlturms Wie man

Wenn Ihr Marley NC-Kühlturm über ein optionales Geländer für eine verkleidete Frontleiter verfügt, sehen Sie sich dieses Video an, um eine ordnungsgemäße Installation und Konfiguration sicherzustellen.

How To Install A Marley® NC® Cooling Tower Episode 7: HC Valves

So installieren Sie einen Marley® NC® Kühlturm Folge 7: HC-Ventile

Installation eines Kühlturms Wie man

Wenn Ihr Marley NC-Kühlturm optionale Horizontalsteuerventile (HC) enthält, sehen Sie sich dieses Video an, um eine ordnungsgemäße Installation und Konfiguration sicherzustellen.

Cooling tower video

So installieren Sie einen Marley® NC® Kühlturm Folge 6: Lüfterschutzgitter

Installation eines Kühlturms Wie man

Befolgen Sie diese Richtlinien, um den Vorgang zu beschleunigen und die korrekte Platzierung des Lüfterschutzes an Ihrem Marley NC-Kühlturm sicherzustellen.

How To Install A Marley® NC® Cooling Tower Episode 5: Modular Tips and Tricks

So installieren Sie einen Marley® NC® Kühlturm Folge 5: Modulare Tipps und Tricks

Installation eines Kühlturms Wie man

Um modulare NC-Kühltürme richtig zusammenzubauen und zu installieren, befolgen Sie diese Richtlinien, um häufige Fehler zu vermeiden und den Installationsprozess des Kühlturms zu beschleunigen.

How To Install A Marley® NC® Cooling Tower Episode 4: Hoisting Modules

So installieren Sie einen Marley® NC® Kühlturm Folge 4: Module anheben

Installation eines Kühlturms Wie man

Befolgen Sie diese einfachen Heberichtlinien, und der gesamte Vorgang zum Heben Ihres Marley NC-Kühlturms an seinen Platz verläuft reibungslos und effizient.

How To Install A Marley® NC® Cooling Tower Episode 3: Necessary Hardware

So installieren Sie einen Marley® NC® Kühlturm Folge 3: Notwendige Hardware

Installation eines Kühlturms Wie man

Um einen Marley NC-Kühlturm richtig zusammenzubauen und zu installieren, muss Ihr Team mit einigen grundlegenden Werkzeugen ausgestattet sein und Sie sollten auch mit einigen grundlegenden Geräten und Verfahren vertraut sein.

How To Install A Marley® NC® Cooling Tower Episode 2: Installation Instructions and Drawings

So installieren Sie einen Marley® NC® Kühlturm Folge 2: Installationsanleitung und Zeichnungen

Installation eines Kühlturms Wie man

Das Marley NC-Literaturpaket enthält Ihre Installationsanweisungen, Stücklisten und Installationszeichnungen für alle Standard- und optionalen Komponenten des NC-Kühlturms.

How To Install A Marley NC Cooling Tower Episode 1: Site Prep, Tower Arrival and Unloading

So installieren Sie einen Marley NC-Kühlturm, Folge 1: Standortvorbereitung, Ankunft des Turms und Entladen

Installation eines Kühlturms Wie man

Befolgen Sie diese einfachen Richtlinien, dann verläuft der gesamte Prozess für die Ankunft und Entladung Ihres NC-Kühlturms reibungslos und effizient.

Marley® NC Everest® Cooling Tower Assembly

Marley® NC Everest® Kühlturmbaugruppe

Installation eines Kühlturms Neue Produkte

Sehen Sie zu, wie der allererste Marley® NC Everest® Der Kühlturm wird im SPX Forschungs- und Entwicklungszentrum montiert.

Didcot B Power Station Cooling Tower Repair

Reparatur des Kühlturms im Kraftwerk Didcot B

Fallstudien Installation eines Kühlturms

Verfolgen Sie unser Zeitraffervideo, in dem SPX die Kühlturmzellen des Kraftwerks Didcot B nach einem unglücklichen Brand, bei dem mehr als drei Zellen schwer beschädigt wurden, wieder in ihren ursprünglichen Zustand zurückversetzt.

Marley NCWD Cooling Tower Lift

Marley NCWD Kühlturmlift

Installation eines Kühlturms Informativ

Der NCWD ist ein innovativer, patentierter, fabrikmontierter Hybrid-Kühlturm, der speziell zur Abgasreduzierung entwickelt wurde. Sehen Sie, wie dieser NCWD in London, England, angehoben wird.

Marley MBX EZ Pack Cooling Tower Fill

Marley MD Everest Kühlturmbaugruppe

Installation eines Kühlturms Neue Produkte

Der MD Everest Kühlturm eignet sich hervorragend für Anwendungen mit höherem Kühlbedarf, darunter Rechenzentren, Fernwärmekomplexe, Gesundheitswissenschaftscampus und Industriekomplexe. Sehen Sie in diesem Video, wie ein neuer modularer Marley MD Everest Kühlturm zusammengebaut wird.

Cooling Tower Lift

Kühlturmlift

Installation eines Kühlturms

Sehen Sie zu, wie ein Kühlturm von Marley NC auf ein Krankenhaus in Overland Park, Kansas, gehoben wird.

TDI NC Cooling Tower Installation

TDI NC Kühlturminstallation

Installation eines Kühlturms

Sehen Sie zu, wie TDI Marley NC-Kühltürme auf dem Thanksgiving Tower in Dallas, Texas, installiert.

Seite 1 von 2

de_DE