Videoteca SPX Cooling Tech
Una scuola lungimirante installa i raffreddatori di fluido LW
Per ridurre il calore dei fluidi di processo, la scuola avrebbe bisogno di due unità LW. Le unità sono state issate in posizione utilizzando una gru che ha raggiunto più di 200 piedi di altezza per installare i raffreddatori di fluido su una piattaforma appena creata sul tetto della scuola.
Installazione della torre di raffreddamento Marley NC Everest – Ospedale Adan
Uno dei più grandi ospedali del Kuwait ha progettato il suo sistema di raffreddamento con 6 celle della torre di raffreddamento Marley NC Everest. Con una capacità di raffreddamento maggiore fino a 50%, le celle a torre offrono un maggiore risparmio energetico, meno componenti e minori costi di manutenzione!
Come installare un Marley® NC® Torre di raffreddamento Episodio 13: Cilindro della ventola
Marley® I cilindri delle ventole sono componenti essenziali per proteggere le pale delle ventole, ridurre al minimo il rumore e le vibrazioni e favorire prestazioni ottimali in tutte le applicazioni delle torri di raffreddamento.
Come installare un Marley® NC® Torre di raffreddamento Episodio 12: Canali e paratoie
Sulle torri di raffreddamento NC con più di una cella, è opzionale un gruppo di canali di interconnessione per equalizzare e mantenere il livello adeguato dell'acqua tra più bacini di raccolta.
Come installare un Marley® NC® Torre di raffreddamento Episodio 11: Motore esterno al flusso d'aria
Sulle torri con opzione Motor Outside Airstream o MOA, il motore, il supporto motore e l'albero di trasmissione vengono installati e allineati in loco.
Come installare un Marley® NC® Torre di raffreddamento Episodio 10: Montaggio e installazione della scala
Se la tua torre di raffreddamento Marley NC include una scala opzionale per accedere al fan deck, guarda questo video per garantire la corretta installazione e configurazione.
Come installare un Marley® NC® Torre di raffreddamento Episodio 9: Parapetto per la scala di ingresso dell'aria
Se la tua torre di raffreddamento Marley NC include un parapetto opzionale per una scala frontale di ingresso dell'aria (aletta), guarda questo video per garantire un'installazione e una configurazione corrette.
Come installare un Marley® NC® Torre di raffreddamento Episodio 8: Guardrail per scala con facciata rivestita
Se la tua torre di raffreddamento Marley NC include un parapetto opzionale per una scala frontale rivestita, guarda questo video per garantire la corretta installazione e configurazione.
Come installare un Marley® NC® Torre di raffreddamento Episodio 7: Valvole HC
Se la tua torre di raffreddamento Marley NC include valvole di controllo orizzontale (HC) opzionali, guarda questo video per garantire la corretta installazione e configurazione.
Come installare un Marley® NC® Torre di raffreddamento Episodio 6: Protezioni delle ventole
Segui queste linee guida per accelerare il processo e garantire il corretto posizionamento della protezione della ventola sulla torre di raffreddamento Marley NC.
Come installare un Marley® NC® Torre di raffreddamento Episodio 5: Suggerimenti e trucchi modulari
Per assemblare e installare correttamente le torri di raffreddamento NC modulari, seguire queste linee guida per evitare errori comuni e accelerare il processo di installazione della torre di raffreddamento.
Come installare un Marley® NC® Torre di raffreddamento Episodio 4: Moduli di sollevamento
Segui queste semplici linee guida di sollevamento e l'intero processo di sollevamento della tua torre di raffreddamento Marley NC sarà fluido ed efficiente.
Come installare un Marley® NC® Torre di raffreddamento Episodio 3: Hardware necessario
Per assemblare e installare correttamente una torre di raffreddamento Marley NC, il tuo team dovrà essere preparato con alcuni strumenti di base e dovresti anche essere a conoscenza di alcune attrezzature e procedure di base.
Come installare un Marley® NC® Torre di raffreddamento Episodio 2: Istruzioni di installazione e disegni
Il pacchetto di documentazione Marley NC include le istruzioni di installazione, la distinta dei materiali e i disegni di installazione per tutti i componenti standard e opzionali della torre di raffreddamento NC.
Come installare una torre di raffreddamento Marley NC Episodio 1: preparazione del sito, arrivo della torre e scarico
Segui queste semplici linee guida e l'intero processo di arrivo e scarico della tua torre di raffreddamento NC sarà fluido ed efficiente.
Marley® Everest della Carolina del Nord® Montaggio della torre di raffreddamento
Guarda come il primissimo Marley® Everest della Carolina del Nord® la torre di raffreddamento viene assemblata presso il Centro di ricerca e sviluppo SPX.
Riparazione della torre di raffreddamento della centrale elettrica Didcot B
Segui il nostro video Time Lapse mentre SPX ripara le celle della torre di raffreddamento della centrale elettrica Didcot B riportandole al loro progetto originale a seguito di uno sfortunato incendio che danneggiò gravemente più di tre celle.
Ascensore per torre di raffreddamento Marley NCWD
La NCWD è una torre di raffreddamento ibrida assemblata in fabbrica innovativa e brevettata, progettata specificamente per la riduzione dei pennacchi. Guarda come viene revocata questa NCWD a Londra, Inghilterra.
Assemblaggio della torre di raffreddamento Marley MD Everest
La torre di raffreddamento MD Everest è particolarmente adatta per applicazioni con esigenze di raffreddamento più elevate, inclusi data center, complessi distrettuali energetici, campus di scienze sanitarie e complessi industriali. Guarda come viene assemblata una nuova torre di raffreddamento modulare Marley MD Everest in questo video.
Ascensore della torre di raffreddamento
Guarda come una torre di raffreddamento Marley NC viene trasportata in un ospedale a Overland Park, Kansas.
Installazione della torre di raffreddamento TDI NC
Guarda come TDI installa le torri di raffreddamento Marley NC sulla Thanksgiving Tower a Dallas, Texas.
Pagina 1 di 2