Seite wählen

Für Graco Mechanical aus Houston, TX, Marley, NC® Kühltürme von SPX Cooling Tech, LLC erwiesen sich als ideale Lösung für den Austausch des veralteten Kühlturms eines Hochhauses auf engstem Raum und in noch kürzerer Zeit – nur an einem Wochenende. Diese werkseitig montierten Kühltürme, auch als „Pakettürme“ bezeichnet, ermöglichten eine schnellere Installation als eine vor Ort errichtete Variante und erfüllten gleichzeitig die Anforderungen des Gebäudes.

Eine große Aufgabe
Die Installation eines Kühlturms auf einem Dach beliebiger Höhe ist nie eine einfache Aufgabe. Graco Mechanical wurde beauftragt, einen alten hölzernen Kühlturm abzubauen und durch einen neuen für den Lyric Tower zu ersetzen, einen modernen 26-stöckigen Büroturm im Theaterviertel der Innenstadt von Houston. Das Gebäude benötigte einen neuen Turm – oder mehrere –, der effizient war und in der vorhandenen Maschinengrube installiert werden konnte, ohne zu viel an der vorhandenen Rohrleitungsanordnung und dem Baustahl zu ändern. Um die Herausforderung noch zu vergrößern, hatte Graco Mechanical nur ein einziges Wochenende Zeit, um das Projekt abzuschließen, damit der Betrieb der Mieter des Turms nicht gestört wurde.

Basierend auf den erforderlichen Last- und Durchflussfaktoren wählte das Projektteam zwei Zellen des Modells NC8407 aus, um bis zu 1.800 Gallonen pro Minute und über 700 Kühltonnen pro Zelle zu bewältigen. Die Wärmeübertragungsmedien, Ventilatoren, Schwerkraft-Wasserverteilung und mechanischen Antriebssysteme der Marley NC-Kühltürme arbeiten zusammen, um branchenführende Kühlung und Energieeffizienz zu bieten.

Die Einheiten wurden außerdem als komplett aus Edelstahl gefertigte Konstruktion spezifiziert, die zusätzliche Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit bietet. Die Einheiten wurden mit Düsen mit variablem Durchfluss ausgestattet, um die Effizienz und Energieeinsparungen zu maximieren und gleichzeitig Kühler und Pumpen in Zeiten mit geringer Auslastung zu unterstützen.

Nach dem Himmel greifen
Nachdem die Kühltürme ausgewählt waren, wurde Graco Mechanical damit beauftragt, den besten Weg zu finden, um sie auf das Dach zu bringen. Da sie sich in der Innenstadt von Houston befanden, gab es wenig Spielraum für Fehler, und die einzigartige Kombination aus Höhe, Reichweite und Ladegewicht überstieg die Leistungsfähigkeit aller vor Ort verfügbaren Kräne. Die Verwendung eines Hubschraubers hätte aufgrund von Gewichts- und Flugverkehrsvorschriften ihre eigenen Einschränkungen.

Schließlich fand das Graco-Team mit Hilfe von TNT Crane & Rigging einen von nur zwei Kränen in Texas, die für diese Aufgabe geeignet waren. Obwohl dieser Kran zu den größten Kosten des Projekts zählte, brachte er im Vergleich zu allen anderen vorgeschlagenen Lösungen erhebliche Einsparungen.

Durcharbeiten am Wochenende
Der Abbau des bestehenden Turms begann am Freitagnachmittag. Die Mannschaft von Graco Mechanical und eine Handvoll Subunternehmer arbeiteten Tag und Nacht in Schichten, um alle Komponenten des bestehenden, vor Ort errichteten Turms zu entfernen.

„Jedem Subunternehmer wurden Pläne mit dem Straßenverlauf und der Einrichtung des Bereitstellungsbereichs zugesandt, sodass jeder Subunternehmer genau wusste, welche Rolle er zu spielen hatte und wann er an der Reihe war“, erklärte John Kanouff, General Manager Service bei Graco Mechanical. „Dieser Schritt war entscheidend, um das Projekt rechtzeitig fertigzustellen.“

Ab etwa 1 Uhr am Sonntag wurden die neuen Türme an ihre Position gehoben. Nachdem sie sicher im Maschinenhof platziert waren, begann die Mannschaft sofort mit dem Zusammenbau der mechanischen, sanitären und elektrischen Systeme.

„Das Kranteam hat bei der Planung des Hebevorgangs hervorragende Arbeit geleistet und zentimetergenau berechnet, wie weit der Kran bei jedem Hebevorgang schwenken würde“, fügt Kanouff hinzu.

Als die ersten Mieter am Montagmorgen eintrafen, hatte die Graco Mechanical-Crew bereits ihr Ziel erreicht: Die neuen Marley-Kühltürme im Lyric Tower waren – ebenso wie die zentrale Anlage – betriebsbereit und konnten von den Mitarbeitern genutzt werden, die vom Wochenende zurückkehrten.

 

Graco Mechanical rüstet Hochhaus in Houston an einem Wochenende mit Marley-Kühltürmen auf

de_DE