Seite wählen
Laden Sie die PDF-Version herunter

Wenn der Wasserfluss vorübergehend unterbrochen wird, beispielsweise im Brandfall, können einige Kühltürme, die brennbare Materialien und trockene Bereiche enthalten, gefährdet sein. Einige Organisationen praktizieren Schadensverhütung, indem sie einen FM APPROVED-Kühlturm in Betracht ziehen, um möglicherweise strukturelle Schäden und Betriebsunterbrechungen zu reduzieren.

FM Approval
Der Marley® NC® Cooling Tower ist der einzige FM-zugelassene Einzelzellen-Querstromkühlturm, der auf dem Markt erhältlich ist.

Erwägen Sie einen FM APPROVED-Kühlturm, um das Risiko zu verringern
Kühltürme können eine Vielzahl brennbarer Materialien enthalten, darunter Füllungen aus Polyvinylchlorid (PVC), Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester (FRP), Lüfterschächte, Lüfterdecks, Lüfterflügel und Düsen aus Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) und Polypropylen sowie Strukturkomponenten aus Holz und Glasfaser. In funktionierenden Kühltürmen können sich auch trockene Bereiche befinden, die Feuer fangen könnten, wenn der Wasserfluss während Wartungs- oder Reparaturarbeiten, die Elektroarbeiten oder Schweißarbeiten umfassen, vorübergehend unterbrochen wird. Darüber hinaus können sich Brandschäden in Kühltürmen auf die angrenzenden Zellen des Turms und auf nahe gelegene Gebäude oder Geräte ausweiten.

Um diese Risiken zu vermeiden, sollten Sie einen FM APPROVED-Kühlturm wählen. FM Approvals ist ein national anerkanntes und international führendes Prüflabor, das sich auf die Prüfung und Zertifizierung von Produkten und Dienstleistungen zur Schadensverhütung spezialisiert hat. Das Unternehmen ist eine Geschäftseinheit von FM Global, einem weltweiten gewerblichen und industriellen Sachversicherungsunternehmen, das sich auf Schadensverhütungstechnik für jedes dritte Fortune 1000-Unternehmen spezialisiert hat.

Produkte, die das FM APPROVED-Zeichen erhalten, erfüllen die strengen Schadenverhütungsstandards von FM Approvals hinsichtlich Qualität, technischer Integrität und Leistung. Neben Kühltürmen prüft FM Approvals unter anderem auch Detektions-, Feueralarm- und Signalgeräte, Leitungen, Rohr- und Leitungsisolierungen sowie Verbrennungskontrollgeräte.

FM APPROVED-Kühltürme werden für Projekte auf der ganzen Welt zunehmend spezifiziert oder verlangt. Beispielsweise verlangen die Kühlturmspezifikationen mehrerer großer US-Universitäten, dass „Kühltürme FM APPROVED sind“ und „Kühltürme mit Sprinklersystemen nicht zulässig sind“. Darüber hinaus empfehlen die Versicherungsgesellschaften der Anlagenbesitzer möglicherweise FM APPROVED-Kühltürme, um potenzielle Sachschäden zu reduzieren.

FM APPROVED Kühlturm-Zertifizierungsprozess 
Um eine FM-Zulassung zu erhalten, müssen Kühltürme die Anforderungen des Zulassungsstandard für Kühltürme, Klassennummer 4930, erfüllen. Dabei handelt es sich um einen umfassenden Standard, der zuletzt im Jahr 2016 aktualisiert wurde und alle Turmtypen abdeckt, darunter Einzelzellen-, Mehrzellen- und auf Dächern installierte Türme.

Als Teil des Zulassungsverfahrens führt FM Approvals einen Brandtest in voller Produktgröße durch. Dabei werden eine oder zwei komplette Kühlturmzellen in vorgeschriebener Weise verbrannt, wobei Vertreter von FM Approvals anwesend sind. Um den Brandtest zu bestehen, muss der Turm nach einem Brand mit reduzierter Auslegungskapazität betrieben werden können. Die Anforderungen variieren je nachdem, ob eine Zulassung für Einzelzellen oder Mehrfachzellen beantragt wird. Darüber hinaus darf sich das Feuer nicht innerhalb oder außerhalb der Zelle ausbreiten. Kühlturmhersteller können jede beliebige Materialkombination testen lassen, um die Leistung zu bewerten. Neben Brandtests umfasst das FM-Zulassungsverfahren Lieferanten- und Herstellerprüfungen, zyklische Winddruck- und Raketentests sowie Überprüfungen von Strukturberechnungen, Erdbebenberechnungen und Materialformulierungen.

Beispielsweise unterhält SPX Cooling Technologies, Inc., ein weltweit führender Hersteller von Kühltürmen und Spezialwärmetauschern, eine langjährige Partnerschaft mit FM Approvals. In den 1970er-Jahren wandte sich die Marley Company (heute SPX Cooling Technologies) an FM Approvals, um ein Prüfprotokoll zur Unterscheidung von Produkten anhand ihrer Feuerbeständigkeit zu entwickeln. Über 40 Jahre später bietet SPX unter der Marke Marley weiterhin verschiedene Kühlturmserien mit FM-Approved-Zertifizierung an, darunter auch werkseitig montierte Produkte wie den Marley® NC,Marley NC Everestä, Marley MD und Marley AV Kühltürme sowie der Marley MH Flüssigkeitskühler.

Es ist zu beachten, dass die FM-Zulassung nur für das gesamte Kühlturmpaket gilt. Einzelne Komponenten, wie z. B. das Wärmeübertragungsfüllmedium, können nicht als „FM APPROVED“ gekennzeichnet oder als mit verbessertem Brandschutz ausgestattet angesehen werden, wenn sie in einem Kühlturm installiert werden, der nicht FM APPROVED ist. Ein Kühlturm ohne FM-Zulassung kann nicht einfach durch Hinzufügen von Füllmaterialien aus einem FM APPROVED-Modell als FM APPROVED betrachtet werden. Darüber hinaus müssen Ersatzteile für FM APPROVED-Türme vom Originalausrüster mit aktuellem FM APPROVED-Status stammen, damit der Kühlturm weiterhin FM APPROVED ist.

Vorteile von FM-Zulassungen
Das FM APPROVED-Zeichen auf einem Produkt bedeutet ein hohes Maß an Zuverlässigkeit, da die Hersteller dazu verpflichtet sind, verbesserte Standards für Gerätedesign und Gefahrenexpositionstests einzuhalten. Die strengen FM-Zulassungsstandards weisen auf die Qualität dieser Türme hin, was sie von anderen Türmen auf dem Markt unterscheidet, die nicht FM APPROVED sind.

Die FM Approvals-Zertifizierung stellt sicher, dass das Kühlturmsystem im Brandfall mit reduzierter Auslegungskapazität weiter funktioniert, sodass kritische Geschäftsabläufe während der Wiederherstellungsarbeiten fortgesetzt werden können. FM APPROVED-Dachtürme müssen nachweisen, dass sie verhindern, dass brennende Trümmer auf die Dachfläche fallen.

Darüber hinaus ist bei FM APPROVED-Kühltürmen keine Installation eines automatischen Sprinklersystems erforderlich. Die Installation und Wartung externer Sprinklersysteme kann für Eigentümer kostspielig sein. Im seltenen Fall eines Brandes wird erwartet, dass das automatische Sprinklersystem wie vorgesehen funktioniert und sich das Feuer nicht auf benachbarte Zellen ausbreitet. In einem FM APPROVED-Kühlturm bleibt das Feuer in der Zelle, in der es ausgebrochen ist, eingedämmt, sodass die übrigen Kühlturmzellen weiterarbeiten können. Dies kann insbesondere bei kritischen Anwendungen wie Krankenhäusern, Fernkühlungsanwendungen, Rechenzentren und Kraftwerken wichtig sein, die sich keinen ungeplanten Ausfall leisten können. Durch die Wahl eines FM APPROVED-Kühlturms können Eigentümer die mit externen Sprinklersystemen verbundenen Kosten und Wartungskosten vermeiden und gleichzeitig kostspielige Betriebsunterbrechungen im Brandfall reduzieren.

FM APROVED-Kühltürme sind eine logische Überlegung für Anlagenbesitzer, die kein zweites Sprinkler-Brandschutzsystem installieren möchten, für Besitzer, die sich über Schäden durch Feuer und Naturkatastrophen Sorgen machen, und für Besitzer, die keine Betriebsunterbrechungen tolerieren können.

FM-ZUGELASSENE Kühlturmoptionen
SPX Cooling Technologies bietet Marley® NC® Kühltürme der Serie, darunter der einzige FM-GENEHMIGTE einzellige Querstromkühlturm auf dem Markt. Großvolumige, werkseitig montierte Kühltürme wie der NC Everest™-Turm bieten eine praktikable Alternative zu vor Ort errichteten Türmen. Dieser Turm ist FM-GENEHMIGT für den Einsatz ohne Brandschutzsystem.

FM APPROVED-Kühltürme können das Risiko von Sachschäden durch Feuer und Naturkatastrophen verringern und die Bauzeit verkürzen, da die Installation einer Sprinkleranlage möglicherweise nicht erforderlich ist. Dies macht die Verwendung eines FM APPROVED-Kühlturms zu einem wichtigen Gesichtspunkt bei der Auswahl eines Kühlturms für eine breite Palette kritischer Anwendungen in der Komfort- und Prozesskühlung.

de_DE