Seite wählen

Kühlturmvideos

  • Zurücksetzen
97 Kühlturmvideos in der aktuellen Auswahl:

SGS Drain Pain Video Still

SGS Refrigeration Heißgasrohr-Auffangwanne

Neue Produkte

Wir präsentieren die neueste Designinnovation von SGS: unsere neue lasergeschweißte Heißgasrohr-Auffangwanne. Entwickelt für Effizienz, Langlebigkeit und hervorragende Wärmeübertragung.

Adiabatic-Cooler-Video

Wir stellen vor: OlympusV® Adiabatisches System

Neue Produkte

Der Marley® und Recold® Die Adiabatic-Serie vereint die Wassersparvorteile eines luftgekühlten Wärmeabgabesystems mit der Energieeffizienz einer wassergekühlten Lösung.

Marley WaterGard Cooling Tower Filter Video

Marley WaterGard Kühlturmfilter

Neue Produkte Produktübersichten

WaterGard blockiert und weist Mineralien ab, die üblicherweise in kommunalen Wasserströmen vorkommen, reduziert den Mineralgehalt des Zusatzwassers und ermöglicht einen höheren COC-Wert im Betrieb, was zu einem geringeren Volumenbedarf sowohl für Abschlämm- als auch für Versorgungswasser führt.

SPX Cooling Towers Natural From The Inside Out

SPX-Kühlung – Natürlich von innen nach außen

Informativ

Bei SPX Cooling arbeiten wir jeden Tag daran, eine bessere Möglichkeit zu finden, einander und unseren Planeten mit effizienten, zuverlässigen Verdunstungskühlungslösungen zu schützen, die in der Natur entstandene Prozesse nutzen.

Forward-Thinking School Installs LW Fluid Coolers

Zukunftsorientierte Schule installiert LW-Flüssigkeitskühler

Fallstudien Installation eines Kühlturms

Um die Wärme ihrer Prozessflüssigkeiten zu reduzieren, würde die Schule zwei LW-Einheiten benötigen. Die Einheiten wurden mithilfe eines Krans, der über 200 Fuß in die Luft reichte, in Position gebracht, um die Flüssigkeitskühler auf einer neu geschaffenen Plattform auf dem Dach der Schule zu installieren.

SPX Corporation Overview

Überblick über die SPX Corporation

Informativ

SPX Technologies (NYSE: SPXC) ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften ein diversifizierter, globaler Anbieter von Infrastrukturausrüstung mit skalierbaren Wachstumsplattformen in den Bereichen Heizung, Lüftung und Klimatisierung (HLK) sowie Erkennung und Messung.

Auswahl aus einem Jahrhundert Marley

Informativ

Eine kurze Geschichte der Marke Marley und der Marley-Produkte im Laufe unserer 100-jährigen Geschichte.

Cooling Tower Basin Filter

MarleyGard Beckenfilterinstallation für NC8400 Türme

Wartung des Kühlturms Kühlturmteile Wie man Neue Produkte

Der MarleyGard-Beckenfilter spart Zeit und Geld, indem er die Reinigung des Warmwasserbeckens eines Kühlturms vereinfacht und die Kühlturmkomponenten schützt.

Wir stellen CoolSpec vor® Produktauswahl für Kühltürme

Neue Produkte Produktübersichten

CoolSpec® Die Auswahlsoftware ist ein neues, intuitives Werkzeug zum Vergleichen und Auswählen von Marley-Systemen.® und Recold® Markenprodukte zur Verdunstungskühlung.

Evaporative Cooling Towers in the Data Center Process

Verdunstungskühltürme im Rechenzentrumsprozess

Fallstudien Informativ

Die enorme Rechenleistung in Rechenzentren erzeugt Wärme, weshalb eine effiziente Kühlung eine wichtige Anforderung an Gebäudesysteme darstellt. Verdunstungskühltürme sind ein integraler Bestandteil vieler Kühlsysteme für Rechenzentren.

Cooling Tower Basin Filter

Installation des MarleyGard-Beckenfilters für NC8300-Türme

Wartung des Kühlturms Kühlturmteile Neue Produkte

Der MarleyGard-Beckenfilter spart Zeit und Geld, indem er die Reinigung des Warmwasserbeckens eines Kühlturms vereinfacht und die Kühlturmkomponenten schützt.

Marley® Teaser zum modularen Kühlturm

Neue Produkte

Die innovativen modularen Kühlturmbaukonzepte von SPX Cooling Technologies unterstützen Sicherheitsinitiativen, komprimierte Zeitpläne, weniger Arbeiter vor Ort und mehr.

Introducing The Marley MH Element™ Fluid Cooler

Wir stellen vor: den Marley MH Element™ Flüssigkeitskühler

Neue Produkte Produktübersichten

Die beliebte Marley MH Fluid Cooler-Reihe wurde um weitere Modelle erweitert. Der Marley MH Element™ Flüssigkeitskühler mit zusätzlichen Kupferspulen bietet die größte Effizienz pro Stellfläche.

Introducing SGS Industrial Evaporative Condenser

Wir präsentieren den industriellen Verdunstungskondensator von SGS

Neue Produkte Produktübersichten

Wenn Sie Ihren Bedarf an einem hochwertigen industriellen Verdunstungskondensator erfüllen, können Sie sich darauf verlassen, dass der neue industrielle Verdunstungskondensator von SGS präzise konstruiert und sorgfältig hergestellt wird.

Marley NC Everest® Installation – Adan Hospital

Marley NC Everest Kühlturminstallation – Adan Hospital

Installation eines Kühlturms

Eines der größten Krankenhäuser in Kuwait hat sein Kühlsystem mit 6 Zellen des Marley NC Everest Kühlturms konzipiert. Mit einer um bis zu 50% größeren Kühlleistung bieten die Turmzellen höhere Energieeinsparungen, weniger Komponenten und geringere Wartungskosten!

How To Install A Marley® NC® Cooling Tower Episode 13: Fan Cylinder

So installieren Sie einen Marley® NC® Kühlturm Folge 13: Lüfterzylinder

Installation eines Kühlturms Wie man

Marley® Lüfterzylinder sind entscheidende Komponenten zum Schutz der Lüfterblätter, zur Minimierung von Geräuschen und Vibrationen und zur Ermöglichung optimaler Leistung bei allen Kühlturmanwendungen.

Marley FIT Cooling Tower Selection Software

Marley FIT Kühlturm-Auswahlsoftware

Informativ Produktübersichten

Unsere neue Marley FIT-Software zur Auswahl der Luftzufuhr berücksichtigt die Beziehung zwischen allen mechanischen Systemkomponenten des Kühlturms, um ein vollständiges System zu empfehlen.

Cooling Tower Video

So installieren Sie einen Marley® NC® Kühlturm, Folge 12: Gerinne und Wehrtore

Installation eines Kühlturms Wie man

Bei NC-Kühltürmen mit mehr als einer Zelle ist eine Verbindungskanalbaugruppe zum Ausgleich und zur Aufrechterhaltung des richtigen Wasserstands zwischen mehreren Sammelbecken eine Option.

Cooling Tower Video

So installieren Sie einen Marley® NC® Kühlturm Folge 11: Motor außerhalb des Luftstroms

Installation eines Kühlturms Wie man

Bei Türmen mit der Option „Motor Outside Airstream“ oder MOA werden der Motor, die Motorhalterung und die Antriebswelle vor Ort installiert und ausgerichtet.

Cooling tower video

So installieren Sie einen Marley® NC® Kühlturm, Folge 10: Leitermontage und -installation

Installation eines Kühlturms Wie man

Wenn Ihr Marley NC-Kühlturm über eine optionale Leiter für den Zugang zum Lüfterdeck verfügt, sehen Sie sich dieses Video an, um eine ordnungsgemäße Installation und Konfiguration sicherzustellen.

Seite 1 von 5

de_DE