SPX-Videobibliothek für Kühltechnik
Marley Kühlturm-Leistungsmotor
Kühlturmmotoren in Marley-Produkten werden gemäß NEMA-Standards gebaut und sind so konstruiert, dass sie den heißen, feuchten Bedingungen in Kühltürmen standhalten. Um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, ist das Innere des Motors zusätzlich lüftergekühlt und mit Epoxidharz beschichtet, um maximalen Schutz vor Hitze, Feuchtigkeit und Korrosion zu gewährleisten.
Marley Kühlturm HC Durchflussregelventil
Die Körperproportionen des HC-Ventils und die Anordnung der Innenteile sorgen für eine niedrige Austrittsgeschwindigkeit und begrenzen Spritzer, was zu einem geringen Druckabfall führt. Sehen Sie sich das Video an, um mehr über die Funktionsweise des HC-Ventils zu erfahren.
Neigungsverstellung der Marley H3 Kühlturm-Lüfterblätter
Wie stellen Sie den Blattwinkel an den Flügeln Ihres Marley H3-Ventilators ein? Die Techniker von Marley demonstrieren Ihnen den Vorgang und zeigen Ihnen, welche Werkzeuge Sie dafür benötigen.
Einstellung der extrem leisen Lüfterflügelneigung
Der Ultra Quiet-Lüfter ist für HVAC-Kühlturmanwendungen konzipiert, bei denen sehr leise Geräusche erforderlich sind. Hier sehen Sie eine Demonstration, wie Sie die Blattneigung am Ultra Quiet-Lüfter Ihres Kühlturms anpassen.
Marley X7 Rotorblatt-Neigungseinstellung
Der Marley X7-Lüfter ist für Anwendungen in Saugzugkühltürmen konzipiert und bietet deutliche Vorteile gegenüber anderen Lüfterkonstruktionen. Sehen Sie sich dieses Video an, um zu erfahren, wie Sie die X7-Lüfterblätter Ihres Kühlturms einstellen.
Austausch der hängenden Füllung des Marley-Kühlturms
Wie tauschen Sie die hängenden Füllkörper in Ihrem Kühlturm am besten aus? Sehen Sie sich hier eine Demonstration zum schnellen und einfachen Austausch der Marley-Kühlturmfüllkörper an.
Marley MBX Kühlturm-Füllpakete
Robert Swafford von Marley zeigt Ihnen, wie Sie die verschmutzten Füllkörper Ihres Kühlturms schnell und einfach mit den Füllpaketen Marley MBX austauschen.
Marley Kühlturm-Riemenantriebskomponenten
In diesem Video erfahren Sie mehr über die Riemenantriebskomponenten von Marley und sehen sich eine Demonstration der Riemenspannung und Scheibenausrichtung für das Riemenantriebssystem Ihres Kühlturms an.
Leistungsnachweis – Wärmeübertragungsfüllung Teil 3
Welche Vorteile bietet die Verwendung von Original-Wärmeübertragungsfüllung von Marley? Erfahren Sie alles darüber von einem Marley-Experten: (Teil 3 von 3).
Leistungsnachweis – Wärmeübertragungsfüllung Teil 2
Welche Vorteile bietet die Verwendung von Original-Wärmeübertragungsfüllung von Marley? Erfahren Sie alles darüber von einem Marley-Experten: (Teil 2 von 3).
Leistungsnachweis – Wärmeübertragungsfüllung Teil 1
Welche Vorteile bietet die Verwendung von Original-Wärmeübertragungsfüllung von Marley? Erfahren Sie alles darüber von einem Marley-Experten: (Teil 1 von 3).
Marley NC Einzelbodeneinlass
Welche Vorteile bietet der einzelne Bodeneinlass in einem Marley NC-Kühlturm und welche Rolle spielt er für die Effizienz und Wartung des Kühlturms?
Ausrichtung der Antriebswelle eines Marley-Kühlturms
Kupplungen und Antriebswellen müssen stark, langlebig und richtig ausgerichtet sein, um die Kraft effizient vom Kühlturmmotor auf das Getriebe zu übertragen. Sehen Sie sich hier eine Demonstration an, wie Sie mit dem Marley-Messuhr-Kit eine Marley-Kühlturm-Antriebswelle ausrichten können:
Kupplungseinstellung der Marley MC-Serie
Wenn Ihr Kühlturm eine Kupplung der Marley MC-Serie verwendet, muss diese möglicherweise gelegentlich gewartet oder eingestellt werden. Sehen Sie sich hier an, wie wir grundlegende Wartungs- und Einstellungsarbeiten an einer typischen Kupplung der Marley MC-Serie durchführen.
Austausch der Ritzelwellen-Öldichtung von Marley
Marley Kühlturmgetriebe sind mit langlebigen Ritzelwellendichtringen ausgestattet. Wenn der Ritzelwellendichtring am Getriebe Ihres Kühlturms abgenutzt ist oder leckt, zeigen wir Ihnen hier, wie Sie ihn am besten austauschen können.
Mechanischer Vibrationsschalter von Marley
Vibrationsschalter für Kühltürme lösen einen Alarm aus und/oder schalten das Gerät ab, wenn übermäßige Vibrationen auftreten. Sehen Sie hier, wie ein Marley-Produktexperte die Funktionsweise eines mechanischen Vibrationsschalters demonstriert und zeigt, wie diese Funktion vor Ort getestet werden kann.
Marley LLC Wasserstandsregelung Teil 9 – Fehlerbehebung an den Anschlusspunkten
Marley LLC-Wasserstandskontrollsysteme überwachen und regeln den Wasserstand im Kaltwassersammelbecken des Kühlturms. Sehen Sie sich an, wie unser Marley Controls-Experte einen Überblick über den LLC-Betrieb gibt (Teil 9 von 9: Fehlerbehebung an den Verbindungspunkten).
Marley LLC Wasserstandsregelung Teil 8 – Fehlerbehebung beim Magnetventil
Marley LLC-Wasserstandskontrollsysteme überwachen und regeln den Wasserstand im Kaltwassersammelbecken des Kühlturms. Sehen Sie sich an, wie unser Marley Controls-Experte einen Überblick über den LLC-Betrieb gibt (Teil 8 von 9: Fehlerbehebung beim Magnetventil).
Marley LLC Wasserstandsregelung Teil 7 – Fehlerbehebung bei der Makeup-Karte
Marley LLC-Wasserstandskontrollsysteme überwachen und regeln den Wasserstand im Kaltwassersammelbecken des Kühlturms. Sehen Sie sich an, wie unser Marley Controls-Experte einen Überblick über den LLC-Betrieb gibt (Teil 7 von 9: Testen der Makeup-Karte).
Marley LLC Wasserstandsregelung Teil 6 – Fehlerbehebung beim Panel
Marley LLC-Wasserstandskontrollsysteme überwachen und regeln den Wasserstand im Kaltwassersammelbecken des Kühlturms. Sehen Sie sich an, wie unser Marley Controls-Experte einen Überblick über den LLC-Betrieb gibt (Teil 6 von 9: Fehlerbehebung).
Marley LLC Wasserstandsregelung Teil 5 – Testen
Marley LLC-Wasserstandskontrollsysteme überwachen und regeln den Wasserstand im Kaltwassersammelbecken des Kühlturms. Sehen Sie sich an, wie unser Marley Controls-Experte einen Überblick über den LLC-Betrieb gibt (Teil 5 von 9: Bedienfeld).
Seite 2 von 3