In diesem Blog haben wir besprochen, wie geräuscherzeugende Geräte Gemeinden und Unternehmen vor große Herausforderungen stellen können, und wir haben Schritte zur Reduzierung des Lärms skizziert. Die Lärmreduzierung ist natürlich eine der wichtigsten Initiativen der Kühlturmbesitzer zur Verbesserung der Beziehungen zur Gemeinde. Was ist eine weitere bemerkenswerte Möglichkeit, ein guter Nachbar zu sein? Abgasminderung.
Unter bestimmten Umweltbedingungen, insbesondere bei kühlerem Wetter, können Kühltürme sichtbaren Wasserdampf, sogenannte „Plume“, erzeugen. Obwohl der Wasserdampf nicht gefährlich ist, kann er von einer Gemeinde als Verschmutzung oder Rauch wahrgenommen werden, was möglicherweise die Nutzung von umliegendem Land beeinträchtigt und sogar den Wert von Grundstücken mindert. Flughäfen, Bahnübergänge und städtische Gebiete könnten aufgrund mangelnder Sicht negativ beeinträchtigt werden.
Kühlturmbesitzer können die sichtbare Abgasfahne deutlich reduzieren und die Bedenken der Bevölkerung ausräumen. Fabrikmontierte Kühltürme, die häufig in HLK-Anwendungen eingesetzt werden, können so modifiziert werden, dass die Sichtbarkeit der Abgasfahne durch spulenbasierte Hybrid-Nass-Trocken-Kühlmethoden verringert wird. Jüngste Fortschritte in dieser Technologie reduzieren die sichtbare Abgasfahne deutlich und senken den Wasserverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Kühltürmen um bis zu 20%.
Für vor Ort errichtete Türme in Prozesskühlungsanwendungen ist eine neue Abgasreinigungstechnologie für neue und bestehende Türme verfügbar. Dabei werden eine Reihe von Wärmetauschermodulen über dem Turmplenum installiert, um die Feuchtigkeit zu kondensieren, bevor sie entweicht. So wird der Abgasausstoß erheblich verringert und der Wasserverbrauch um bis zu 201 TP3T pro Jahr gesenkt.
Diese Möglichkeiten zur Abgasminderung können Win-Win-Lösungen für die Gemeinde und den Kühlturmbesitzer darstellen.