Overland Park, Kan. – SPX-Kühltechnologien, Inc., ein branchenführender Anbieter mit umfassendem Serviceangebot im Bereich Design und Herstellung von Verdunstungskühltürmen und luftgekühlten Wärmetauschern, stellt den Marley BasinGard Filter als Teil seiner MarleyGard Wassermanagement- und Turmschutzwerkzeuge vor, die für neue und bestehende werkseitig montierte Querstromkühltürme erhältlich sind. Der BasinGard Filter hält den Warmwasserfluss im Kühlturmbecken aufrecht, indem er mineralische Ablagerungen, Rohrrost, Fasern und Schmutz auffängt.
Der zum Patent angemeldete BasinGard-Filter aus Nylon verwendet ein Edelstahlgitter, um Stabilität zu gewährleisten und den Filter an Ort und Stelle zu halten. Er ist mit einem Biozid auf Silberbasis getränkt und bietet antimikrobielle Vorteile, um die Hygiene des Kühlturms aufrechtzuerhalten. Da er einen freien Wasserfluss zu den Düsen gewährleistet – selbst bei einer Verstopfung durch bis zu 75% starken Schmutz – verringert der BasinGard-Filter das Risiko eines Beckenüberlaufs, schützt vor einem vorzeitigen Austausch von Komponenten und trägt zur Aufrechterhaltung der Kühlturmleistung bei. Außerdem ist er doppelt so verstopfungsresistent wie ein Warmwasserbecken ohne BasinGard-Filter.
Der BasinGard-Filter fängt Schmutz mit einer Maschenweite von #4 oder größer auf und widersteht rauen Kühlturmumgebungen. Um die mikrobiellen Eigenschaften aufrechtzuerhalten, ist der BasinGard-Filter austauschbar. Er ist außerdem einfach zu installieren und reduziert Wartungs- und Reinigungskosten, da der Filter verhindert, dass Schmutz andere nachgeschaltete Komponenten erreicht, darunter Kühlturmfüllungen, Pumpenlaufräder und Wärmetauscher.
Für weitere Informationen besuchen Sie /Marleygard-Wassermanagement-Produkte/.
Über SPX Cooling Technologies, Inc.:
SPX Cooling Technologies, Inc. ist ein weltweit führender Hersteller von Kühltürmen, Verdunstungsflüssigkeitskühlern, Verdunstungskondensatoren, industriellen Verdampfern und luftgekühlten Wärmetauschern und bietet seit fast einem Jahrhundert umfassende Kühllösungen, Komponenten und technischen Support für Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HVAC), Kältetechnik sowie industrielle und Prozesskühlungsanwendungen. SPX Cooling Technologies und seine Produktmarken sind Teil der SPX Corporation. Weitere Informationen finden Sie unter www.spxcooling.com.
Über SPX Corporation:
SPX Corporation ist ein Anbieter hochentwickelter Produkte und Technologien und nimmt führende Positionen in den Bereichen Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik, Detektion und Messung sowie technische Lösungen ein. SPX Corporation mit Sitz in Charlotte, North Carolina, erzielte 2018 einen Jahresumsatz von rund $1,4 Milliarden und beschäftigt rund 4.000 Mitarbeiter in 17 Ländern. SPX Corporation ist an der New Yorker Börse unter dem Tickersymbol „SPXC“ notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.spx.com.