Overland Park, Kan. – SPX-Kühltechnologien, Inc., ein branchenführender Komplettanbieter mit umfassendem Service in der Entwicklung und Herstellung von Verdunstungskühltürmen und luftgekühlten Wärmetauschern, wird auf der International Air-Conditioning, Heating, Refrigeration Exposition (AHR Expo) am Stand #3101 neue Produkte vorstellen und Schulungssitzungen abhalten. Die AHR Expo findet vom 3. bis 5. Februar 2020 im Orange County Convention Center in Orlando, Florida, statt.
Booth highlights include the introduction of the Marley® MH Element Fluid Cooler on Monday, Feb. 3 at 11 a.m., when its key features and components will be revealed. Customers, media and commercial partners are invited to this event that offers a first look at the new fluid cooler and includes light refreshments.
Additional products on display are the Marley NC Everest® and MD Everest® Cooling Towers, new MarleyGard™ Water Management Tools and BasinGard™ Filter, and the SGS PC Industrial Evaporator.
Experten von SPX Cooling werden am Stand #3101 auch kurze Schulungssitzungen abhalten.
Montag, 3. Februar:
- 10:30-11 Uhr – „Grundlagen des Kühlturms“
- 15:00-15:20 Uhr – „So wählen Sie den richtigen Kühlturm aus“
Dienstag, 4. Februar:
- 11:20–11:50 Uhr – „Grundlagen des Kühlturms“
- 13:00-13:20 Uhr – „Die ‚BESTE‘ Möglichkeit, zwischen luftgekühlten und wassergekühlten Systemen zu wählen“
- 15:00–15:20 Uhr – „Energieeinsparung durch variablen Kühlturmdurchfluss“
Die Anmeldung für das Debüt von Marley MH Element Fluid Cooler und die School of Cool-Sitzungen ist möglich unter www.spxcooling.com/AHR.
Interagieren Sie mit SPX Cooling Technologies in den sozialen Medien, indem Sie den Event-Hashtag verwenden #MarleyMeansMEHR und Marken-Hashtag #SPXMarley.