Eliminador de deriva XCEL TU
Piezas de la torre de enfriamiento
Descripción general
Marley desarrolló el primer eliminador de gotas celular en la década de 1970, cuando los diseños de los eliminadores eran principalmente configuraciones de tipo cuchilla ineficaces.
Marley patentó la generación de eliminadores XCEL a principios de los años 80. Ningún otro eliminador podría acercarse a la baja tasa de deriva y baja caída de presión del eliminador XCEL.
Caída de presión baja
Tasas de deriva muy bajas
Diseños de contraflujo y flujo cruzado.
El ángulo de descarga del eliminador es lo suficientemente importante como para justificar dos diseños de eliminador separados: uno para torres de flujo cruzado y otro para torres de contraflujo. Las pruebas muestran que la dirección del aire que sale del eliminador es extremadamente importante: los diseños imperfectos crean trabajo adicional para el ventilador.
Esto significa una mayor potencia del ventilador o un rendimiento reducido de la torre de enfriamiento. La versión de flujo cruzado cuenta con ranuras de drenaje dentro del paquete eliminador para asegurar que el líquido atrapado regrese al lado húmedo de la torre de enfriamiento.
La baja tasa de deriva es el objetivo principal del diseño del eliminador. Las bajas tasas de deriva son el objetivo principal de los diseños de eliminadores con XCEL que producen tasas de deriva típicas de 0,0005% del total de gpm. Se pueden lograr tasas de deriva más bajas dependiendo de la configuración de la torre.
Los eliminadores XCEL requieren poco o ningún mantenimiento. Si fuera necesario limpiarlos, se debe tener cuidado de no dañar físicamente los paquetes eliminadores de PVC. Para depósitos sueltos de limo, fibras, etc., se puede utilizar un rociador de agua, siempre que la boquilla rociadora se mantenga en movimiento continuo y la presión del agua no sea excesiva (se recomienda menos de 30 psi).
Dado que el funcionamiento de la planta depende del rendimiento de su torre de enfriamiento, es importante seleccionar las piezas que se encuentren entre las de mayor calidad disponibles: piezas OEM de Marley.