Seleccionar página
  • es_MX

Eliminador de deriva XCEL TU

Piezas de la torre de enfriamiento

Marca: Marley | Tipo de producto: Piezas de la torre de enfriamiento
XCEL TU Drift Eliminator

Descripción general

Marley desarrolló el primer eliminador de gotas celular en la década de 1970, cuando los diseños de los eliminadores eran principalmente configuraciones de tipo cuchilla ineficaces.

Marley patentó la generación de eliminadores XCEL a principios de los años 80. Ningún otro eliminador podría acercarse a la baja tasa de deriva y baja caída de presión del eliminador XCEL.

Proof In Performance
  Diseño celular
  Caída de presión baja
  Tasas de deriva muy bajas
  Diseños de contraflujo y flujo cruzado.

Hoy en día, prácticamente todos los eliminadores tienen un diseño tipo PVC celular anidado. XCEL es un diseño más avanzado que cumple o supera las exigentes especificaciones actuales para emisiones de deriva sin sacrificar la potencia del ventilador. Ahora las tasas de deriva se reducen a la mitad del XCEL original con una caída de presión equivalente.

El ángulo de descarga del eliminador es lo suficientemente importante como para justificar dos diseños de eliminador separados: uno para torres de flujo cruzado y otro para torres de contraflujo. Las pruebas muestran que la dirección del aire que sale del eliminador es extremadamente importante: los diseños imperfectos crean trabajo adicional para el ventilador.

Esto significa una mayor potencia del ventilador o un rendimiento reducido de la torre de enfriamiento. La versión de flujo cruzado cuenta con ranuras de drenaje dentro del paquete eliminador para asegurar que el líquido atrapado regrese al lado húmedo de la torre de enfriamiento.

La baja tasa de deriva es el objetivo principal del diseño del eliminador. Las bajas tasas de deriva son el objetivo principal de los diseños de eliminadores con XCEL que producen tasas de deriva típicas de 0,0005% del total de gpm. Se pueden lograr tasas de deriva más bajas dependiendo de la configuración de la torre.

Los eliminadores XCEL requieren poco o ningún mantenimiento. Si fuera necesario limpiarlos, se debe tener cuidado de no dañar físicamente los paquetes eliminadores de PVC. Para depósitos sueltos de limo, fibras, etc., se puede utilizar un rociador de agua, siempre que la boquilla rociadora se mantenga en movimiento continuo y la presión del agua no sea excesiva (se recomienda menos de 30 psi).

Las piezas OEM originales de Marley están diseñadas con precisión para brindarle un producto confiable. Si bien otros proveedores pueden ofrecer piezas con un ahorro inicial, usted corre el riesgo de reducir el rendimiento y perder las calificaciones FM y CTI. Las piezas OEM de Marley brindan la durabilidad en la que puede confiar porque las diseñamos y fabricamos exclusivamente para torres de enfriamiento.

Dado que el funcionamiento de la planta depende del rendimiento de su torre de enfriamiento, es importante seleccionar las piezas que se encuentren entre las de mayor calidad disponibles: piezas OEM de Marley.

es_MX