Sélectionner une page
Cooling Tower Water Usage
Pour que les tours de refroidissement par évaporation fonctionnent efficacement, elles doivent utiliser de l’eau. Mais la consommation d'eau varie considérablement en fonction du type de tour, de l'application et des conditions de l'eau entrant dans le système. Vous trouverez ci-dessous quelques questions fréquemment posées par les fabricants de tours de refroidissement. Les réponses ici pourraient vous aider à mieux comprendre la consommation d'eau dans votre système mécanique nouveau ou existant.

Les tours de refroidissement par évaporation gaspillent-elles beaucoup d’eau ?
On dit que « le but d'une tour de refroidissement est de conserver l'eau. Elle remplit son rôle en rejetant la chaleur dans l'atmosphère par transfert de chaleur par convection et par évaporation. » (Power Magazine, 2009) La seule eau « perdue » est l’eau pure qui s’évapore ; l’eau refroidie restante est finalement évacuée, ou drainée, et renvoyée dans le système d’eau.

En règle générale, plus la charge thermique et/ou la température ambiante sont faibles, moins l'évaporation est importante. Plus les cycles de concentration (COC) du système sont élevés, plus la purge est faible. Pour en savoir plus sur la limitation de l'évaporation et/ou de la purge, consultez notre livre blanc, «Comment conserver l'eau dans les tours de refroidissement par évaporation.”

Les tours refroidies par eau consomment-elles plus d’eau que les tours refroidies par air ?
Les tours refroidies par eau, comme la Marley NC® Everest® Tour de refroidissement, utilisent beaucoup moins d’énergie que les solutions refroidies par air sur site. Mais les exploitants de solutions refroidies par eau peuvent constater une consommation d’eau et des coûts plus élevés sur leur site. Gardez à l’esprit, comme indiqué dans le journal ASHRAE, que « la réalité cachée est que les systèmes refroidis par air ou alternatifs consomment plus d’énergie sur site [ET] utilisent beaucoup plus d’eau sur le site de production d’électricité… »Un examen de l’efficacité et de la valeur environnementale du refroidissement par évaporation.")

Une autre option d'économie d'eau qui devient de plus en plus populaire pour diverses applications est un système de refroidissement adiabatique. Par exemple, Marly® Olympus V® Série adiabatique équilibre les avantages d'économie d'eau d'un système de rejet de chaleur refroidi par air avec l'efficacité énergétique d'une solution refroidie par eau pour fournir un refroidissement flexible pour une variété d'opérations.

Comment puis-je savoir quelle quantité d’eau j’utilise ou utiliserai ?
Les fabricants proposent plusieurs outils permettant de déterminer les estimations de consommation d'eau des tours de refroidissement. Si vous connaissez les conditions de votre solution de refroidissement spécifiée/installée, vous pouvez les saisir dans Marley Calculateur d'eauCet outil peut également vous aider à identifier comment des modifications conditionnelles spécifiques pourraient vous aider à limiter votre consommation d’eau.

Si vous avez besoin d'aide pour déterminer les conditions de votre projet ou de votre bâtiment, un représentant Marley à proximité peut vous aider à recueillir les bonnes informations et à trouver la meilleure solution pour vos efforts de conservation de l'eau.

Est-ce que modifier mon débit de circulation peut réduire ma consommation d’eau ?
En bref, non. Le taux d'évaporation suit de près la charge thermique, que le débit d'eau soit élevé ou faible. Le rapport liquide/gaz, également appelé L/G (défini comme le débit massique d'eau divisé par le débit massique d'air), a un faible impact sur l'évaporation. Si la quantité d'eau est inférieure à la quantité d'air (un faible rapport L/G), une plus grande évaporation peut se produire et vice versa. La configuration d'un produit et les conditions thermiques cibles dictent le débit d'air requis. Un optimiseur d'eau d'appoint comme le Marley WaterGard™ peut être une meilleure option dans certains cas, ce qui peut limiter la consommation d'eau sur place sans ajuster votre débit.

Le taux d’évaporation change-t-il en fonction de l’emplacement ?
Oui, l’évaporation est directement influencée par les conditions ambiantes. L’air des climats chauds et secs présente une humidité relative très faible. Cette atmosphère peut naturellement accepter plus de vapeur d’eau, ce qui augmente le taux d’évaporation. À l’inverse, un produit de même configuration installé dans un environnement plus humide affichera un taux d’évaporation plus faible.

Un autre facteur important est l’altitude. La pression barométrique diminue à mesure que l’on atteint des altitudes plus élevées et, par conséquent, le taux d’évaporation augmente.

En fin de compte, il n’existe pas de règles universelles applicables à l’utilisation de l’eau dans chaque application et zone climatique. Les facteurs qui influencent la consommation d’eau dans les tours de refroidissement sont la charge thermique, le climat et le profil de charge tout au long de l’année. La qualité de l’eau peut également jouer un rôle majeur.

Si économiser l'eau est important pour vous et votre système mécanique, renseignez-vous sur d'autres options d'économie d'eau et/ou contactez votre représentant Marley local.

fr_FR