Marley Round Tirage Forcé
Tour de refroidissement à tirage forcé
Détails du produit:
Disponibilité: Mondial
Plage de gal/min : 1200- 250000
Qu'est-ce qu'une tour de refroidissement ?
Reduced power consumption, favorable space requirements, minimized recirculation effects, optimum operational behavior for salt water application and the aesthetic look are only some advantages of round cooling towers with forced draft fans.
Principle of Circular Cooling Towers with Forced Draft Fans
The hyperbolic shell achieves a natural draft effect which supports the fans arranged around the circumference of the cooling tower shell. Therefore the power consumption of the fans is reduced. The cooling tower is separated in different sections, which can be isolated, to ensure operation with lower water quantities. Also maintenance activities can be accomplished in shut-off sections while the rest of the cooling tower is still in operation.
Réduction des coûts d'exploitation
Comme l'effet de tirage naturel soutient les ventilateurs, la consommation d'énergie est réduite. Des coûts d'exploitation considérablement réduits sont obtenus notamment grâce à l'utilisation de moteurs à deux vitesses.
Élimination des effets de recirculation
The plume is conducted by the higher shell, therefore the recirculation effect is eliminated. In contrary to the cell-type cooling towers where the risk of the plume falling on the ground and being drawn into the cooling tower must be considered.
Application d'eau salée
The higher rise of the plume results in a wider dispersion. That means for seawater application the salt particles are also better distributed in the air and the resulting salt concentration on the ground is considerably reduced.
Espace requis
The recirculation effect needs not to be taken into account for circular cooling towers therefore the space requirements are reduced. Also the circular shape is more favorable in comparison to cooling tower rows located in defined distances.
Merci pour votre récent achat auprès de SPX Cooling Technologies, Inc. Nous apprécions votre confiance et sommes impatients de vous servir à l'avenir.
Avantages de l'enregistrement de votre produit SPX :
VOUS ÊTES GARANTI ! L'installation de votre produit est vérifiée et la garantie est activée.
VOUS ÊTES AVERTI ! Vous recevez une notification immédiate des informations importantes sur le produit et des alertes de service.
VOUS ÊTES INCLUS ! Vous recevez des invitations à des programmes et événements éducatifs exclusifs, notamment des ateliers de maintenance des tours School of Cool®.
NOUS VOUS ENTENDONS! Vos opinions sur nos produits, services, support technique et programmation sont demandées dans des enquêtes vocales auprès des clients.
Les conditions de garantie limitée de SPX Cooling Technologies s'appliqueront. Pour plus de détails sur votre couverture de garantie, veuillez consulter le certificat de garantie inclus avec votre produit.
Remplissez le formulaire ci-dessous pour enregistrer votre produit. Veuillez vous assurer que les informations fournies sont exactes – tous les champs sont obligatoires pour enregistrer votre produit.