Sélectionner une page
Téléchargez la version pdf

Lorsque le débit d'eau est temporairement interrompu, comme en cas d'incendie, certaines tours de refroidissement contenant des matériaux combustibles et des zones sèches peuvent être en danger. Certaines organisations pratiquent la prévention des pertes en envisageant une tour de refroidissement APPROUVÉE FM pour réduire potentiellement les dommages structurels et l'interruption des activités.

FM Approval
Le Marley® NC® Cooling Tower est la seule tour de refroidissement à flux croisé monocellulaire homologuée FM disponible sur le marché.

Envisagez une tour de refroidissement homologuée FM pour réduire les risques
Les tours de refroidissement peuvent contenir une variété de matériaux combustibles, notamment du remplissage en polychlorure de vinyle (PVC), un boîtier en polyester renforcé de fibre de verre (FRP), des cheminées de ventilateur, des plateaux de ventilateur, des pales de ventilateur et des buses en acrylonitrile butadiène styrène (ABS) et en polypropylène, ainsi que des composants structurels en bois et en fibre de verre. Les tours de refroidissement en fonctionnement peuvent également contenir des zones sèches qui pourraient prendre feu lorsque le débit d'eau est temporairement suspendu pendant des travaux de maintenance ou de réparation impliquant des travaux électriques ou de soudage. De plus, les dommages causés par le feu dans les tours de refroidissement peuvent s'étendre aux cellules adjacentes de la tour et aux bâtiments ou équipements à proximité.

Pour éviter ces risques, pensez à choisir une tour de refroidissement homologuée FM. FM Approvals est un laboratoire d'essais reconnu à l'échelle nationale et un leader international spécialisé dans les essais et la certification de produits et services de prévention des pertes immobilières. La société est une unité commerciale de FM Global, une compagnie d'assurance de biens commerciaux et industriels mondiale spécialisée dans l'ingénierie de prévention des pertes pour une entreprise Fortune 1000 sur trois.

Les produits qui obtiennent la marque FM APPROVED répondent aux normes rigoureuses de prévention des pertes de FM Approvals en matière de qualité, d'intégrité technique et de performance. En plus des tours de refroidissement, FM Approvals teste les équipements de détection, d'alarme incendie et de signalisation, les conduits, l'isolation des tuyaux et des conduits et les équipements de contrôle de la combustion, entre autres catégories.

Les tours de refroidissement homologuées FM sont de plus en plus souvent spécifiées ou exigées pour des projets dans le monde entier. Par exemple, les spécifications des tours de refroidissement de plusieurs grandes universités américaines exigent que « les tours de refroidissement soient homologuées FM » et que « les tours de refroidissement équipées de systèmes de gicleurs ne soient pas acceptables » comme alternative. De plus, les compagnies d'assurance des propriétaires d'installations peuvent recommander des tours homologuées FM pour réduire les pertes matérielles potentielles.

Processus de certification des tours de refroidissement APPROUVÉ par FM 
Pour obtenir l'approbation FM, les tours de refroidissement doivent répondre aux exigences décrites dans la norme d'approbation pour les tours de refroidissement, numéro de classe 4930, une norme complète, mise à jour pour la dernière fois en 2016, qui couvre tous les types de conception de tours, y compris les tours à cellule unique, à cellules multiples et installées sur le toit.

Dans le cadre de son processus d'approbation, FM Approvals effectue un test d'incendie grandeur nature du produit. Il s'agit de brûler une ou deux cellules complètes de la tour de refroidissement d'une manière prescrite, sous la surveillance de représentants de FM Approvals. Pour réussir le test d'incendie, la tour doit être capable de fonctionner à une capacité de conception réduite après un incendie. Les exigences varient selon que l'on souhaite obtenir une approbation pour une cellule unique ou pour plusieurs cellules. De plus, l'incendie ne doit pas se propager à l'intérieur ou au-delà de la cellule. Les fabricants de tours de refroidissement peuvent soumettre à des tests toute combinaison de matériaux pour évaluer les performances. En plus des tests d'incendie, le processus d'approbation FM comprend des audits des fournisseurs et des fabricants, des tests de pression cyclique du vent et des missiles, ainsi que des examens des calculs structurels, des calculs sismiques et des formulations de matériaux.

Par exemple, SPX Cooling Technologies, Inc., un des principaux fabricants mondiaux de tours de refroidissement et d'échangeurs de chaleur spécialisés, entretient une relation de longue date avec FM Approvals. Dans les années 1970, la société Marley (aujourd'hui SPX Cooling Technologies) a sollicité FM Approvals pour élaborer un protocole de test permettant de différencier les produits en fonction de leur résistance au feu. Plus de 40 ans plus tard, les tours de refroidissement de marque Marley de SPX continuent de proposer plusieurs gammes de tours de refroidissement certifiées FM APPROVED, notamment des produits pré-assemblés comme la Marley.® Tours de refroidissement NC, Marley NC Everestä, Marley MD et Marley AV, et le refroidisseur de fluide Marley MH.

Il convient de noter que l'homologation FM s'applique uniquement à l'ensemble de la tour de refroidissement. Les composants individuels, tels que le matériau de remplissage de transfert de chaleur, ne peuvent pas être étiquetés comme « HOMOLOGÉS FM » ou être considérés comme ayant une sécurité incendie améliorée s'ils sont installés dans une tour de refroidissement qui n'est pas homologuée FM. Une tour de refroidissement qui n'a pas l'homologation FM ne peut pas être considérée comme homologuée FM simplement en ajoutant des matériaux de remplissage d'un modèle homologué FM. De plus, les composants de remplacement pour les tours homologuées FM doivent provenir du fournisseur d'équipement d'origine avec le statut actuel d'HOMOLOGATION FM pour que la tour de refroidissement continue d'être homologuée FM.

Avantages des approbations FM
La marque FM APPROVED apposée sur un produit implique un niveau de fiabilité élevé en exigeant des fabricants qu'ils respectent des normes de conception d'équipements améliorées et des tests d'exposition aux dangers. Les normes rigoureuses d'approbation FM indiquent la qualité de ces tours, ce qui les différencie des autres sur le marché qui ne sont pas homologuées FM.

La certification FM Approvals garantit qu'en cas d'incendie, le système de tour de refroidissement continuera de fonctionner à une capacité de conception réduite, ce qui permettra aux opérations commerciales essentielles de se poursuivre pendant la reprise des activités. Les tours de toit FM APPROVED doivent démontrer qu'elles empêchent les débris brûlants de tomber sur la surface du toit.

De plus, les tours de refroidissement homologuées FM ne nécessitent pas l'installation d'un système de gicleurs automatique. L'installation et la maintenance de systèmes de gicleurs externes peuvent être coûteuses pour les propriétaires. Dans le cas rare d'un incendie, on s'attend à ce que le système de gicleurs automatique fonctionne comme prévu et que le feu ne se propage pas aux cellules adjacentes. Dans une tour de refroidissement homologuée FM, l'incendie est contenu dans la cellule où il a pris naissance, ce qui permet aux autres cellules de la tour de refroidissement de continuer à fonctionner. Cela peut être particulièrement important dans les applications critiques comme les hôpitaux, les applications de refroidissement urbain, les centres de données et les centrales électriques qui ne peuvent pas risquer une panne imprévue. En choisissant une tour de refroidissement homologuée FM, les propriétaires peuvent éviter les coûts et la maintenance associés aux systèmes de gicleurs externes, tout en réduisant les interruptions coûteuses des activités en cas d'incendie.

Les tours de refroidissement homologuées FM sont des options logiques pour les propriétaires d'installations qui ne souhaitent pas installer un système de protection incendie par gicleurs secondaires, les propriétaires préoccupés par les dommages causés par les incendies et les catastrophes naturelles, et les propriétaires qui ne peuvent tolérer les interruptions de leurs opérations.

Options de tour de refroidissement homologuées FM
SPX Cooling Technologies propose Marley® NC® Tours de refroidissement de série, y compris la seule tour de refroidissement à flux transversal monocellulaire homologuée FM sur le marché. Les tours de refroidissement de grande capacité assemblées en usine, telles que la tour NC Everest™, offrent une alternative viable aux tours érigées sur site. Cette tour est homologuée FM pour une utilisation sans système de protection incendie.

Les tours de refroidissement homologuées FM peuvent réduire le risque de dommages matériels dus aux incendies et aux catastrophes naturelles et peuvent réduire le temps de construction car l'installation d'un système de gicleurs peut ne pas être nécessaire. L'utilisation d'une tour de refroidissement homologuée FM est donc un élément important à prendre en compte lors du choix d'une tour de refroidissement pour une large gamme d'applications critiques en matière de confort et de refroidissement des processus.

fr_FR