Sélectionner une page

Overland Park, Kansas.SPX Technologies de refroidissement, Inc., un leader du secteur offrant une gamme complète de services et une gamme complète de solutions dans la conception et la fabrication de tours de refroidissement et d'autres échangeurs de chaleur spécialisés, annonce que Marley® Caroline du Nord Everest® Cooling Tower a été nommée 2019 Responsable de l'environnement Produit de l'année.

Le programme de prix annuel, qui en est à sa septième année, récompense les produits et projets commerciaux et industriels les plus innovants et les plus réussis dans le domaine de l'environnement et de l'énergie. Un panel indépendant d'experts du secteur juge les candidatures chaque année. Les lauréats sont sélectionnés en fonction du succès et des capacités du projet, ainsi que de son effet positif sur l'industrie. Les lauréats ont été officiellement reconnus et célébrés lors de la cérémonie de remise des prix.
Conférence des leaders environnementaux et des gestionnaires de l'énergie le 14 mai 2019, au Marriott Denver Tech Center.

Selon les juges, « l'unité CVC [tour de refroidissement NC Everest] a la capacité de révolutionner l'industrie grâce à ses mécanismes de refroidissement efficaces et à sa structure de travail. [C'est] une percée dans la conception et le développement des tours de refroidissement. »

Certifiée par le Cooling Technology Institute (CTI), la tour de refroidissement Marley NC Everest est un système de refroidissement par évaporation à flux croisés qui offre jusqu'à 50 % de capacité de refroidissement en plus par rapport aux autres tours de refroidissement à cellule unique assemblées en usine.

En plus d'une capacité de refroidissement inégalée, le NC Everest utilise jusqu'à 35 % de puissance de ventilation en moins pour réaliser des économies d'énergie plus importantes. Sa conception modulaire unique minimise la tuyauterie et les connexions électriques et permet également de réaliser des projets en une fraction du temps nécessaire à la construction d'une tour de refroidissement érigée sur le terrain, ce qui permet de réaliser des économies substantielles en termes de coûts d'installation et de consommation d'énergie.

Equipé de l'innovant MarKey® Éliminateurs de dérive, le NC Everest atteint de faibles taux de dérive, jusqu'à 0,0005% de débit d'eau en circulation, de sorte que moins d'eau s'échappe de la tour. Il intègre également un matériau de remplissage de transfert de chaleur en PVC hautement efficace et des persiennes intégrées pour un confinement maximal de l'eau.

Le fonctionnement silencieux étant de plus en plus important, les niveaux sonores de la tour de refroidissement NC Everest sont vérifiés de manière indépendante conformément au code de test CTI ATC-128 par des agents de test tiers agréés par CTI et des ingénieurs acoustiques certifiés. La marque Marley de SPX Cooling Technologies est la seule tour de refroidissement assemblée en usine soumise à ces tests sonores indépendants rigoureux.

« Nous sommes ravis d'annoncer les lauréats des prix EL & EMT 2019 et de célébrer les produits ou les résultats de projets significatifs en matière de durabilité et de gestion de l'énergie obtenus par les lauréats », a déclaré Paul Nastu, président de Business Sector Media. « Chaque année, nous sommes étonnés des avancées technologiques réalisées par des fournisseurs audacieux dans le développement de produits et des projets entrepris par les entreprises commerciales et industrielles pour réduire les impacts environnementaux et la consommation d'énergie. Les produits et les projets de cette année ont certainement placé la barre plus haut. »

Pour plus d'informations, visitez
www.spxcooling.com.

fr_FR