Sélectionner une page
  • fr_FR

Overland Park, Kansas.SPX Technologies de refroidissement, Inc., un leader industriel offrant une gamme complète de services dans la conception et la fabrication de tours de refroidissement et d'autres échangeurs de chaleur spécialisés, a reçu Mission critique Les magazines Prix du produit de premier niveau pour sa tour de refroidissement Marley NC Everest, reconnue dans la catégorie Systèmes CVC.

« Choisir entre les meilleurs des meilleurs n'est pas une tâche facile, mais c'est exactement l'objectif des Top Tier Product Awards : reconnaître l'excellence de la fabrication d'équipements critiques qui englobent la sécurité, l'efficacité énergétique et des solutions innovantes pour garantir une disponibilité fiable pour le centres de données d'aujourd'hui et de demain », selon Amy Al-Katib, professionnelle certifiée en conception de centres de données et rédactrice en chef de Mission critique revue.

La tour de refroidissement Marley NC Everest a été choisie comme gagnante par un panel de juges tiers qui ont noté chaque candidature en fonction de son évolutivité, de sa fiabilité, de sa taille et d'autres caractéristiques notables. Sept fabricants répartis dans huit catégories sont entrés dans le premier cercle des gagnants. « Ensemble, ils placent la barre plus haut en ce qui concerne les équipements critiques et ce à quoi s'attendre », a déclaré Al-Katib.

Les enquêtes d'opinion des clients et les entretiens avec les utilisateurs finaux, les ingénieurs et les entrepreneurs en mécanique, combinés à la recherche et au développement, stimulent les innovations chez SPX Cooling Technologies. Les conversations avec les chefs de projet de centres de données ont identifié des exigences spécifiques : une livraison plus rapide sur site, une durée de construction plus courte, moins d'espace de stockage, moins d'exigences logistiques et des techniques d'assemblage plus sûres, pour n'en nommer que quelques-unes. La capacité à répondre à ces exigences est ce qui rend la tour de refroidissement NC Everest si précieuse pour les installations critiques.

Les modules préassemblés de la tour de refroidissement arrivent sur site plus tôt et s'installent plus rapidement que les tours érigées sur le terrain, ce qui est souvent nécessaire pour répondre au tonnage nécessaire à grands complexes de centres de données. Sa conception modulaire minimise également la tuyauterie et les connexions électriques pour réduire les coûts d'installation.

La tour de refroidissement Marley NC Everest offre une capacité de refroidissement jusqu'à 50% supérieure à celle des autres tours de refroidissement à flux croisés à cellule unique assemblées en usine. En plus d'une capacité de refroidissement inégalée, le Tour de refroidissement NC Everest utilise jusqu'à 35% de puissance de ventilateur en moins pour réaliser des économies d'énergie plus importantes.

La tour de refroidissement intègre le système breveté MarKey® Technologie d'élimination de la dérive pour atteindre un taux de dérive mesurable jusqu'à 0,0005% de débit d'eau en circulation, de sorte que moins d'eau s'échappe de la tour. Il intègre également un support de transfert de chaleur en PVC très efficace et des persiennes intégrées pour un confinement maximal de l'eau. Des portes de sept pieds donnent accès aux ponts de service intérieurs et aux composants mécaniques de la tour, rendant les inspections et la maintenance plus sûres et plus faciles.

La tour de refroidissement Marley NC Everest a également reçu le prix du choix des juges 2019 dans le cadre du programme Environment + Energy Leader Awards. Pour plus d'informations, visitez www.spxcooling.com.

fr_FR