Overland Park, Kansas. – Technologies de refroidissement SPX, Inc., un leader industriel de la conception et de la fabrication de tours de refroidissement à évaporation et d'échangeurs de chaleur refroidis par air, présente son nouveau refroidisseur de fluide à élément Marley MH, une tour de refroidissement à circuit fermé à flux croisé et à tirage induit adaptée aux applications de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC), de refroidissement industriel et de processus. En raison de son fonctionnement hybride et de ses composants à haut rendement, le refroidisseur de fluide à élément Marley MH offre une plus grande capacité thermique avec un encombrement réduit et une puissance de ventilateur inférieure.
Le refroidisseur de fluide à élément MH de Marley est le plus efficace de sa catégorie. Par rapport aux refroidisseurs de fluide utilisant des serpentins HDG traditionnels, le refroidisseur de fluide à élément MH offre une capacité thermique supérieure de 15 %, un poids inférieur de 20 %, un volume de fluide inférieur de 35 % et une consommation de ventilateur inférieure de 35 %. Ses serpentins en cuivre hautes performances offrent une conductivité thermique sept fois supérieure et peuvent être vidangés, ce qui prolonge la durée de vie grâce à sa résistance supérieure à la corrosion. De plus, les serpentins en cuivre ont des propriétés bactériostatiques et sont recyclables avec une valeur de récupération élevée.
Le refroidisseur de fluide MH Element combine les fonctions de tour de refroidissement et d'échangeur de chaleur en un seul système. Le fluide de traitement est contenu dans une boucle fermée propre, le protégeant de la contamination extérieure. La conception hybride du refroidisseur de fluide utilise une combinaison de fluide de remplissage et de serpentins de surface primaire, offrant des performances considérablement améliorées par rapport aux refroidisseurs à circuit fermé conventionnels.
Avec une capacité par empreinte supérieure à celle des conceptions à circuit fermé conventionnelles, le refroidisseur de fluide MH Element s'adapte aux applications avec un espace restreint. La construction robuste, soutenue par la garantie mécanique de cinq ans de SPX Cooling Technologies, permet de garantir le bon fonctionnement des processus année après année.
Les capacités thermiques des modèles standard sont certifiées de manière indépendante par le Cooling Technology Institute (CTI) pour les performances avec des solutions d'eau, d'éthylène glycol et de propylène glycol. Le refroidisseur de fluide MH Element est équipé de série de ventilateurs à faible bruit. D'autres options de ventilateur et d'atténuation sont également disponibles pour répondre à des exigences sonores encore plus strictes.
Pour plus d'informations, visitez /refroidisseurs-de-fluides-par-évaporation/refroidisseur-de-fluides-marley-mh/.
À propos de SPX Cooling Technologies, Inc. :
SPX Cooling Technologies, Inc. est l'un des principaux fabricants mondiaux de tours de refroidissement, de refroidisseurs de fluide par évaporation, de condenseurs par évaporation, d'évaporateurs industriels et d'échangeurs de chaleur refroidis par air, fournissant des solutions de refroidissement complètes, des composants et une assistance technique pour le chauffage, la ventilation et la climatisation (CVC). ), les applications de réfrigération, de refroidissement industriel et de process depuis près d'un siècle. SPX Cooling Technologies et ses marques de produits font partie de SPX Corporation. Pour plus d'informations, s'il vous plaît visitez www.spxcooling.com.
À propos de SPX Corporation :
SPX Corporation est un fournisseur de produits et de technologies de haute technicité, occupant des positions de leader sur les marchés du CVC, de la détection et de la mesure et des solutions techniques. Basée à Charlotte, en Caroline du Nord, SPX Corporation a réalisé un chiffre d'affaires annuel d'environ 1,4 milliard de livres sterling en 2018 et emploie environ 4 000 personnes dans 17 pays. SPX Corporation est cotée à la Bourse de New York sous le symbole « SPXC ». Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.spx.com.