Seleziona una pagina

Se hai notato un calo delle prestazioni, hai riscontrato problemi continui o hai effettuato frequenti riparazioni al tuo radiatore del fluido, potrebbe essere il momento di sostituire la tua unità. Ma, con così tante opzioni disponibili oggi, scegliere il raffreddatore di fluido giusto per le tue esigenze di smaltimento del calore non è un compito facile. Indipendentemente da ciò che stai raffreddando nella tua unità di raffreddamento a circuito chiuso, ecco una carrellata delle diverse opzioni disponibili e di ciò che ciascun tipo offre per il tuo sistema.

Raffreddatori di fluido ibridi a riempimento/serpentina

Come suggerisce il nome, questo tipo di raffreddatore di fluido utilizza mezzi di riempimento della torre di raffreddamento aperti in combinazione con serpentine di trasferimento di calore per il raffreddamento a circuito chiuso. L'aggiunta del mezzo di riempimento aumenta l'efficienza del trasferimento di calore rispetto ai tradizionali raffreddatori di fluido dotati solo di serpentine. I raffreddatori di fluido ibridi riempimento/bobina offrono numerosi vantaggi, tra cui:

  • Massima capacità per ingombro
  • Consumo energetico minimo della ventola
  • Primo costo più basso
  • Scelte del materiale della bobina: rame, acciaio zincato o acciaio inossidabile

Raffreddatori di fluido in controcorrente a tiraggio indotto

Questo popolare tipo di raffreddatore di fluido ha solo serpentine a tubo nudo che fungono da superficie di scambio termico. A seconda del carico di processo, del modello di raffreddatore di fluido e del costo dell'acqua nella zona, questo tipo di raffreddatore di fluido può talvolta garantire risparmi operativi annuali e il suo punto di commutazione a secco più elevato può aiutare a limitare notevolmente l'utilizzo di acqua. Nel complesso, le sue caratteristiche principali includono:

  • Flessibilità di funzionamento a secco
  • Possibile risparmio operativo annuale
  • Primo costo più alto

Raffreddatore di fluido alettato a tiraggio indotto in controcorrente

Anche questo raffreddatore di fluido è del tipo “solo bobina” a tiraggio indotto controcorrente, ma alle serpentine di trasferimento del calore vengono aggiunte alette superficiali estese. Queste batterie alettate offrono una maggiore capacità a secco e un ingombro inferiore rispetto alle controparti a tubi nudi, ma di solito comportano un costo iniziale più elevato. Se si considera un raffreddatore di fluido alettato a tiraggio indotto e controcorrente, ricordare che viene fornito con: 

  • Maggiore capacità di asciugatura
  • Ingombro ridotto (rispetto al tubo nudo in controcorrente)
  • Primo costo più alto

Raffreddatore di fluido in controcorrente a tiraggio forzato

Questa vecchia tecnologia sta diventando meno popolare a causa dell’elevato consumo energetico delle ventole, ma al momento è ancora comune nel settore. Molti di questi raffreddatori di fluido vengono sostituiti con prodotti a tiraggio indotto, a meno che non vengano utilizzati in un sistema canalizzato per interni dove è necessario un tiraggio forzato. Le considerazioni principali per questi modelli sono:

  • Elevata capacità statica esterna (applicazioni per interni/canali)
  • Utilizza ca. Energia della ventola 2X rispetto al tiraggio indotto
  • Installazioni esterne solitamente sostituite con tiraggio indotto

Raffreddatore di fluido a tiraggio forzato a basso profilo

Come altri raffreddatori di fluido a tiraggio forzato, queste unità utilizzano una ventola centrifuga per forzare l'aria attraverso la serpentina. Ma queste unità in genere hanno la ventola sul lato per ridurre l'altezza del frigorifero. Le caratteristiche includono:

  • Elevata capacità statica esterna (applicazioni per interni/canali)
  • Ideale per installazioni a bassa altezza
  • Utilizza ca. Energia della ventola 2X rispetto al tiraggio indotto

Fai la tua scelta

Alla fine, il giusto raffreddatore di fluido ha molto a che fare esattamente con ciò di cui il tuo edificio ha bisogno. Se ti concentri sull'efficienza energetica, un prodotto ibrido riempimento/bobina potrebbe essere la scelta migliore; se vuoi operare a secco stagionalmente e non ti preoccupi del costo iniziale più elevato, allora un controflusso a tiraggio indotto potrebbe essere la soluzione migliore. Per ricevere assistenza nella scelta del raffreddatore del fluido giusto, puoi inserire i requisiti del tuo sistema in CoolSpec® selettore di prodotti, uno strumento progettato per aiutarti a ottenere il massimo dal tuo sistema di raffreddamento evaporativo.

Per ottenere assistenza da un rappresentante tecnico nella tua zona, fai clic di seguito e ti contatteremo per informazioni più specifiche sulle tue esigenze. Ottieni aiuto per scegliere il tuo raffreddatore di fluido:

it_IT